エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油のレビュー

平均満足度 4.50 (1,945件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。 高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
1,947件中 501~520件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社森田工業 様2017-02-12
用途:
オイル交換
対象商品:
11065677

値段相応のオイルです!フラッシングに使っています!

2017-04-13
用途:
軽自動車のオイル交換
対象商品:
11065677

最近はずっとこのオイルを使っています。
特に問題なく使用できています。

近所のホームセンターで購入するよりも品質・価格ともにお勧めです。

1人が参考にしています
2016-03-30
用途:
3台の車に
対象商品:
32575645

軽トラ・ワゴンR・ステップワゴンの3台の車に使用しています。自分で定期的に交換し、車を大切に使いたいと思います。モノタロウさんはクーポンでお安くなるので嬉しいです。=*^-^*=

1人が参考にしています
個人 新井タクシー 様2016-06-20
用途:
定期交換に使用
対象商品:
11065677

距離を走りますので5,000km/月毎月交換するので安いので大助かり。モノタロウのオイルフィルターとオイル処理箱と必ずセットで購入してます。夏場は10/40のオイルが欲しいところです。

1人が参考にしています
2016-03-17
用途:
自家用車両、農機具。
対象商品:
32575645

今のところ問題なし、長期確認して問題なければ格安なのですホームセンターより
宅配の為、便利かも。

フラワーガーデン はなぐみ 様2016-06-07
用途:
オイル交換
対象商品:
32575645

扱いやすい注ぎ口で大変満足してます。品質も問題なくオイル交換するのが病みつきになりそう。

2016-10-11
用途:
スイフトのオイル交換に
対象商品:
11065677

価格相応かな?3000㎞走ってなんか下のトルク落ちてるかな?って気がします。
しかし安いのでまたこのオイルを入れました。
今のところ別に問題はないですが、いいオイルとは思えません。

1人が参考にしています
2016-08-28
用途:
自家用車の定期メンテナンス時
対象商品:
32575645

NAエンジンの普通自動車ですが、使用にたいしては特に問題はありません、3000~5000kmごとに交換すれはBESTではないでしょうか。

1人が参考にしています
2017-04-12
用途:
自動車エンジンオイル交換
対象商品:
11065677

低価格と言うこともあり使用してみましたが問題が無く使用してます。

2016-03-29
用途:
オイル交換
対象商品:
32575645

少し値段が下がったようで助かります。4年あまり、使い続けていますが、問題や不具合はありません。
キャップの作りはこぼれにくく良いと思います。

1人が参考にしています
2023-06-03
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
11065677

ワンランク下のオイルが取り扱い中止の為仕方なく注文しました。使用感としては、いたって普通に感じました。

1人が参考にしています
2017-05-15
用途:
足車に使用
対象商品:
11065677

他社の安いものと比べ、遜色はなく、持ちはいいような気がする。

2017-04-05
用途:
メンテナンス時
対象商品:
11065677

快適です。問題なしです。また機会がありましたら購入します。

2016-07-22
用途:
車のエンジンオイル交換
対象商品:
32575645

2.2Lディーゼル貨物車と軽バン(どちらもノンターボ車)に使用しています。鉱物系のオイルからこの商品に変えた時に、オイル漏れが顕著になりましたが、化学合成系の特性が表れたものと思われます(悪いということでは有りません)。
大体年4回、5000キロ毎に交換しておりますが、私の記憶にて交換時にエンジンのトルク向上が体感出来たのは、このオイルだけです。
もしかすると、それだけオイルの劣化が激しいのかもしれません。
以前のラインナップにあった、高粘度のものが復活して頂けたら嬉しく思います。

神威 様2016-04-05
用途:
車のオイル交換
対象商品:
11065677

良いです。車のオイルの規定量が3Lなので、残りの1Lは、エンジンのフラッシングにつかいました。
価格が手ごろなのでフラッシングするのも苦にならず良いオイルです。

岩本住設 様2016-08-26
用途:
ハイエースのメンテ
対象商品:
32575645

ディーゼルターボで3万キロ以上、5回交換問題なし。

2016-09-29
用途:
自家用車に使用
対象商品:
11065677

エンジンオイルはコマメに交換するのが良いと思っているので、安価なオイルを使用して3~5000kmで交換しています。

2016-10-14
用途:
社用車のオイル交換
対象商品:
32575645

可も無く不可も無く普通に使用出来るオイルです。
以前に比べかなり値上がりしているようです。
もう少し安ければ良いと思います。

2016-06-23
用途:
自家用車のメンテナンスに使用
対象商品:
32575645

コスパが良く自分と嫁の車に使用してます。極寒の北海道道東でも一発始動。

2017-02-18
用途:
リード110のオイル交換
対象商品:
11065677

特に全く問題ありません。安くてとても助かります。持ちも特に普通です。