ブレーキフルードブリーダーのレビュー

平均満足度 3.56 (253件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルードブリーダー モノタロウ
モノタロウ
5,898 / 税込 6,488
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
253件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
横浜貨物運送株式会社 様2019-03-07
用途:
自家用ブレーキオイルエアー抜き
対象商品:
32623893

エアーのカプラ、選べるか、他に用意したほうがいい。開けてびっくりします。こちらの都合かと思いますが、説明書を結構適当に読んでます。宜しくお願いします。

2人が参考にしています
2018-10-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32623893

普通に使えました、PB商品なのでメーカー物よりも格安でコスパに優れると思います。プライベート使用くらいには十分ですね

2018-11-16
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
32623893

レバーを握るだけでキャリパー内のフルードが吸引されるため、一人で大変楽にブレーキフルードを交換することができます。
給油ボトルはエンジンフード裏から吊り下げられない場合固定に難儀するので、クランプでリザーバタンクに固定できると良いと思います。

1人が参考にしています
2018-11-15
用途:
車・バイクのエア抜きとして使用
対象商品:
32623893

これは買ってよかったと思える品です。
エア圧・流量で抜き加減が変わるのでレギュレター調整でいいポイントを見つけるのが大事ですね。
座りが悪いので何か台座部分を用意するとより使いやすくなると思います。

1人が参考にしています
2018-10-14
用途:
ブレーキオイル抜き
対象商品:
32623893

つかえました
コンプレッサーがひつようです
わたしは 勘違いでピストン式と誤認
コンプレッサーがあってよかった

2人が参考にしています
2018-08-19
用途:
PCXフロントブレーキOH
対象商品:
32623893

ブレーキフルード入れ替えエアー抜きに使いました。
良くフルードを吸い出してくれて、あっとゆうまにおわりました。
少し不満はレバーを固定する金具がついていますが、それを使うとレバーが壊れてしまいそうなぐらいきついです。そこが少し不満でやや満足にしました。
後、コンプレッサーのホースを繋ぐジョイントが付いていないので、別口でかったほうがいいです。

1人が参考にしています
2019-06-07
用途:
ブレーキフルード、クラッチフルード交換
対象商品:
32623893

商品説明のカプラーが付属しない記述を見逃してました(汗)値段の上を行く製品だと思います。お勧めできます。壊れたら、もう一度買えばいい。そんな使い方でも心にダメージがありません。車の整備がまた一段と楽になりました♪

1人が参考にしています
2018-09-20
用途:
ブレーキ等のオイル交換
対象商品:
32623893

とても使いやすく 一人で短時間及び簡単に交換可能
値段も安いですし
仕様時はブリーダー部との接続部にシリコングリス等塗るとエア噛みしにくくなります

1人が参考にしています
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
32623893

ブレーキオイル交換及びクラッチオイル交換に使用
特にクラッチオイル交換の方が大活躍
マニュアル車整備する方オススメ工具です

2018-04-05
用途:
フルード交換、エア抜き
対象商品:
32623893

フルードが説明書のように綺麗に引くのは コンプレッサーの能力で左右されるかと思いますが、私は20リッターの少量エアータンクのコンプレッサーで使えました。ホースの関係で0.7MPaで使用しました。 軽・普通問わず問題なくフルード交換できました。 値段もお手頃です。

1人が参考にしています
2018-07-02
用途:
ブレーキフリード交換
対象商品:
32623893

価格を考えると非常にコスパに優れた商品だと思います。車種により吸出しに時間がかかる場合もありますが4台に問題なく使用出来ました。

2018-05-09
用途:
ブレーキメンテナンス時
対象商品:
32623893

貴社商品「ブレーキフルードブリーダー」を使いブレーキのエア抜きに初めて挑戦。初心者の自分でもばっちりエア抜きができました。

2018-04-17
用途:
自動車の整備
対象商品:
32623893

コンプレッサーがなく、まだ使用していませんが、他の投稿にあるように一人でフルードの交換ができると思います。

2019-05-01
用途:
自動車ブレーキオイル交換
対象商品:
32623893

完全に一人で行えます。エア噛みも殆どありません。ホース先より内側に、ワンウェイバルブを取付使用しています。リザーブタンクへの固定は、全くできません。しかし、ニップル部は手放し状態でもOKなので、なんとかなります。

1人が参考にしています
2018-02-19
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
32623893

不慣れな作業で不安もありましたが説明書通りに作業して上手く出来ました。
良い商品です!

2018-05-30
用途:
M/P交換 液入れ替え
対象商品:
32623893

次回、車でも使って見ます。 VSA MODですがどうでしょう?

2017-10-27
用途:
車&バイクのブレーキオイル交換時
対象商品:
32623893

この商品のおかげでバイクと車のブレーキオイル交換も楽々できました。
修理店ではないので年に何回も使わないのでこの価格で十分です。
今度はパワステオイルもブリーダー使ってやってみようかと思っています。※吸いきれるかは解りませんが・・・?

2017-10-23
用途:
バイク ブレーキオイル交換
対象商品:
32623893

早い 安い 簡単 一瞬でブレーキオイル交換できます。
面倒なので注入の方は使用しませんでしたが かなりパワーがあるので(おそらくコンプレッサーの性能による)補給遅れるとエアかんでしまいます。
レバー握りにはもう戻れません

2017-10-06
用途:
エアーコンプレッサーが必需品
対象商品:
32623893

エアーコンプレッサーが必要です、楽ですがもっとシンプルに作業したいです。

ツキジメンテナンス 様2017-08-02
用途:
車からバイクまで
対象商品:
32623893

車のフルード交換は嫁との呼吸が大切です、
しかし、これを買ってしまったら1人で作業ができるようになってしまいました。
バルブで吸引力の調整もできるのが良いですね、
気になるのはアフターパーツでパッキンなどが購入できるかです。