ブレーキフルードブリーダーのレビュー
- 用途:
- バイク・車のブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 32623893
早速試しました。吸いも問題なく、あっという間に交換完了しました。
使ってみて、①オーバーホール等でピストンを奥まで入れてしまった場合は、ある程度引き、ポンピングでピストンを出してから再度引きましょう。ニップル締め忘れ注意 ②タンクの小さいものは、すぐに干上がってしまうので、まめに補充しましょう。コスパ最高です。カプラーが付属するともっと最高です。
- 用途:
- スクーターのブレーキオイル交換に
- 対象商品:
- 32623893
バイクのブレーキオイル交換には最適で使いやすい。
軽いのでボトルがコケることがあるが、固定して使えば問題なく使えてます。
- 用途:
- 車バイクの整備
- 対象商品:
- 32623893
なかなか液が吸出されずコンプレッサが回りっぱなし。結局従来通りペダルを踏んでもらいやっと液交換出来ました。このままコンプレッサが回りっぱなしで使うとコンプレッサが壊れるかもしれない。自立しないので排液タンクとしても使えない、シャンプーのボトルの方がよっぽどまし。貴社はちゃんと使ってから売っているのか?またゴミが増えた
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
- 32623893
負圧式を初めて使ったのですが、自分の期待が大きすぎたかもしれません。ブレーキホース交換後にエア抜き開始しましたが、時間がかかりすぎるので結局最後は人を呼んで2人で作業しました。
- 用途:
- ブレーキフルードの交換
- 対象商品:
- 32623893
まったく使えなかった。バルブを開いてもエアーだけ吸いブレーキフルードは出てこなかった。
この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ブレーキフルードの交換
- 対象商品:
- 32623893
コンプレッサーの負圧を利用してブレーキフルードを吸引する仕組みの機器ですが、手持ちの100vコンプレッサーでは弱くて吸引できませんでした。
まともなコンプレッサーを準備して再度、使用したいと思います。
- 用途:
- ブレ-キオイル交換用に購入。
- 対象商品:
- 32623893
まだ 前にあるのを使っているのでとりあえずスペアなので使用していないが使い勝手が良さそうです!
- 用途:
- アメ車のキャリパー交換
- 対象商品:
- 32623893
クルマのブレーキのエア抜きは初めてでしたが素人ながら上手く作業できたと思います。ブリーダーとホースの先端の機密性をシリコングリスで補いました。私の場合は補充ボトルは使いませんでした。
- 用途:
- ブレーキフルードやクラッチフルードの交換ツールとして
- 対象商品:
- 32623893
コンプレッサーエアによる負圧でフルード交換を行うのでエアの混入も防げて、かつ作業も楽です。コンプレッサーが無いとまったく使えません(笑)
- 用途:
- 自動車のブレーキフルード交換やエア抜きに使用
- 対象商品:
- 32623893
ホース間にワンウェイバルブを付けると、使い勝手が向上するかと思います。
吸引力に関しては、ホース内径も影響するのかと思いますが、DIYで使用する私には十分な能力です。