二輪車用ブレーキシューのレビュー

平均満足度 4.33 (274件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用ブレーキシュー NTB
NTB
1,298 / 税込 1,428
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
274件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-11
用途:
スクーターの後ろブレーキで使用
対象商品:
40524206

最近のこのメーカーのブレーキシュー、パッドは品質が上がったように感じます。ブレーキ鳴きも少ないように思います。

江崎新聞店 様2017-10-05
用途:
安い!!
対象商品:
40524224

ヤマハギアに使用しています。
新聞配達員の強い味方です。
安いのでタイヤ交換時に替えています。

有限会社arigato 様2018-12-29
用途:
バイクのメインテナンス
対象商品:
40524197

純正品とクオリティ変わらず、問題なく使用出来てます。

2017-05-04
用途:
カブ110プロに使用
対象商品:
40524197

カブ110プロに使用したが、問題は無い、種類が多いので迷った。

1人が参考にしています
2017-04-26
用途:
原付スクーター
対象商品:
41248243

原付スクーターのリアブレーキに使用していますが、今のところ全く問題ありません。

2024-03-24
用途:
CG125FIのブレーキシュー交換

2020年5月に新車購入したCG125FIに藤崎されていたブレーキシューは効きは良いものの、ダスト発生が多く、5000㌔程度走行するとダストが溜まって、ブレーキの鳴きが発生するのと、カックンブレーキ症が発症します。そこでこの国産のNTB製シューに交換しました。結果、ダストの発生は非常に少なく、カックンブレーキ症も発生したくなりました。しかし、その分、制動力は弱くなりました。安全運転している分には問題ありませんが、急ブレーキしたときに制動距離が倍近く長くなりました。これでは安全性に問題あるので、制動力優先で他のシューに交換しようと思います。

2017-05-16
用途:
ブレーキの利きが悪くなった時
対象商品:
41248243

コストパフォーマンスに長けていると思います。限界まで使わず早めの交換が有効かと思います。

2018-09-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41448617

純正部品と比較してドラムの攻撃性が高い様です、ドラムのあたり面に筋ができてしまいました

1人が参考にしています
2017-05-26
用途:
DIO A34に
対象商品:
41248243

効きは良いですよ 値段は安ですし 交換は簡単ですし 消耗品ですからリピートします

2020-04-28
用途:
単車メンテナンス
対象商品:
41248243

メンテナンス用に購入しました。
お値段が安く気になりましたが、使用には全く問題ありません。良い買い物てした。

2018-03-27
用途:
ct110のカブに使用。
対象商品:
45506185

安くですが、普通に効く。CT110のフロントに使用。

2017-11-07
用途:
定期交換作業
対象商品:
41448617

組み立て全く問題無し 制動力変わらず 異音無し 汚ダスト付着無し

1人が参考にしています
2018-06-17
用途:
通勤用バイクの交換用。
対象商品:
40524197

バイク店で購入するより安く買えたのでよかったです。

2017-04-16
用途:
ドラムブレーキの交換
対象商品:
32694182

普通に交換できました。普通に効きます。コスパはいいです。

2017-02-09
用途:
約14,000km定期交換
対象商品:
40524206

まだまだ交換しなくても良かったが、バイク屋が工賃無料というので換えてみた。コストパフォーマンスが素晴らしい。

2017-03-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
40524197

共通車種を一覧表があれば探しやすい、、、、、、、、、、。

明治牛乳結城販売所 様2016-11-29
用途:
カブ110PRO JA07の前・後輪の交換
対象商品:
40524197

純正品から交換し、2回目の購入です。耐久性は少し落ちる様な気はしますが、値段を考えると満足しています。

長寿庵 様2019-09-17
用途:
部品交換
対象商品:
45506185

ブレーキの効きが悪いので交換しました
なんとか交換し改善はしましたがもう少し調整が必要かも

2016-11-18
用途:
原付バイクAF67のブレーキメンテ交換
対象商品:
40524197

他社のメーカーと比較するとライニングの厚みが薄いですが、約8ヶ月5000km使用ブレーキの効き具合も良く満足してます。ただ少しブレーキ 鳴きがありました。偶然にも前後のタイヤを交換する事がありましたのでホイル内、ブレーキ当たり面をモノタロウ洗浄スプレーで清掃したので鳴きがおさまりました。ライニングの削れカスが原因のようです。気配りしてメンテすれば凄くいいブレーキシューです。耐久性も良です。

1人が参考にしています
2016-10-11
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
45506185

バイク整備用に購入。純正部品とそん色ない作りで満足です