ブレーキケーブルのレビュー

平均満足度 4.61 (134件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキケーブル NTB
NTB
749 / 税込 824
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
134件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カットスタジオ アクト 様2015-02-23
用途:
スーパーカブ 50DX ブレーキケーブル交換
対象商品:
34557625

知人に 通勤用に カブ購入を薦め メンテナンスは みてあげる約束をしていたため 安価に購入できるところを探して MonotaROにいきつき購入。 純正部品は どうしても高価になりますが 社外品でも なんら問題なく使用できて 次回 自分達のが 交換時期になったら また 購入させていただきます。

2015-08-20
用途:
業務用
対象商品:
34558754

純正品にひけをとりません。

2016-07-07
用途:
オートバイ補修部品
対象商品:
34558885

NTBの製品ですし、今のところ問題も起きていません

2015-12-18
用途:
交換部品として
対象商品:
34558693

良い

2015-10-04
用途:
ブレーキ交換
対象商品:
34557826

コスパいいです。特に問題なく取り付けられました。
耐久性などは使ってみないと。。

2015-12-16
用途:
交換部品
対象商品:
34558763

問題無く良い。

2016-06-07
用途:
スーパーカム角目カスタムのブレーキケーブル
対象商品:
34557695

下から上に通すようにしないと、構造上通りません。時間を無駄にしました。商品には問題はありません。あと、レバー側の白いプラスチック部分を不要と勘違いしてしまい切ってしまいました。必要部品です。切らないで使ってください。

2015-04-08
用途:
部品交換
対象商品:
34558176

対応が早く、届いて早速ワイヤー交換しました、純正品と何ら変わらないので満足しています。

2015-01-14
用途:
バイク修理
対象商品:
34558912

NTB製で相当に安価に購入できて助かります。

2015-05-23
用途:
カブ
対象商品:
34557695

純正品に劣らない品質です。

モトショップ龍 様2015-09-10
用途:
ホンダ ディオ AF35のリヤブレーキケーブル交換
対象商品:
34557792

モノ太郎への信頼とNTBのブランドを信じて購入しましたが、純正ケーブルより短くて、使い物になりませんでした。
結局、ホンダ純正ケーブルをオーダーして対処しました。
値段は1200円位でしたが、信用を失いました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-01-29
用途:
カブカスタム(12Vアンチリフト車)の交換部品に
対象商品:
34557695

カスタムのフロントブレーキワイヤーが固着して使えなくなっていたので交換しました。
普通のカブのワイヤーを持っていたので交換してみたのですが、差込の径が合わなかったので、購入の際は注意が必要です。
私の買った品番のは、差込口が細いタイプです。
性能は当然問題なく満足です。

2014-06-16
用途:
ブレーキ
対象商品:
34558133

古いバイクなので部品があって助かりました。

有限会社鈴木輪業社 様2013-11-20
用途:
新聞配達のバイクのメンテ
対象商品:
34558517

純正部品より多少安い。その他を含めNTBは好感あり。
また発注する。

2012-05-02
用途:
スクーターの修理
対象商品:
34557661

バイクショップでも扱っている商品で、NTBは安心して使用できます。

2015-05-17
用途:
ブレーキワイヤー交換
対象商品:
34557695

純正と変わらないと思います。

2013-11-04
用途:
スーパーカブのブレーキ補修
対象商品:
34557625

非常に良い。

2013-05-19
用途:
消耗品として
対象商品:
34557835

純正より良い品物です。

2013-03-30
用途:
ブレーキケーブル交換
対象商品:
34558544

ヤマハSA01Jのブレーキケーブルの代替として購入しました。長さもちょうどよくぴったりとはまりました。金額面でも満足できるものです。

2014-05-11
用途:
原付リアブレーキ修理
対象商品:
34558876

2本購入しましたが
2本とも中がサビてました

レバーの戻りもよく
使用に問題はありませんが
長くはもたないかも

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。