STANDARDのレビュー
- 用途:
- クロスカブのリアタイヤ
- 対象商品:
- 36116762
今の所、タイヤについての問題は起きて無いです。減り方も特に異常等は感じられないし。
山道にはチョット向かないとおもいます。街乗りなら全然問題無しです。
- 用途:
- CT110に装着のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36116762
今回はCT110のリアが摩耗したので前回と同じ2.75-17の3Rを購入。前回の3Rは装着して約2年で1万キロ走れた。ブロックパターンのFB3もいいけれど、オンロードではブロックが連続した3Rの方が振動が少なく乗り心地も良いし価格も若干安い。海外製の同じようなパターンのタイヤよりもグリップがしっかりしており、日本製はさすが安心感が違う。
- 用途:
- クロスカブに使用
- 対象商品:
- 36116762
純正タイヤのパターンが気に食わなかったので、
ハンターカブ指定タイヤなので雰囲気を味わっています。
寿命は?ですが、価格が安いので満足しています。
- 用途:
- カブ70のフロントタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114021
現在使用中の同じブランドのタイヤが2016年製のため経年劣化でサイドにヒビが入ってきたので交換しました。前回交換してから7,000キロ以上走ってますが、カブの前輪はブレーキが甘いせいか、すり減るより先に経年劣化で寿命が来るようです。
- 用途:
- バイクタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114037
ミシュランM45(すでに廃盤)からの交換。
ビードはM45 に比べ軟らかく、組み付けは楽。
まだ走っていないので、グリップ、耐久性等は不明。
- 用途:
- バイクタイヤ交換
- 対象商品:
- 36116884
GN125Hのリアにはこのタイヤしかありませんので、このタイヤの使用は3度目です。今までいつもバイク屋で交換していましたが今回自分で交換に挑戦してみます。安価で購入できましたので喜んでいます。しかし配送がタイヤが裸で届いたのには驚きました。中古で構いませんのでダンボールに入れて発送してください。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- C50のタイヤ交換
組み込み時の感想としては、チューブタイヤにしてはビードが硬い気がしました。チューブレスタイヤ並みの硬さ?普通にタイヤレバーで組み込める程度の硬さですが、初めてだとちょっと戸惑うかもしれませんし、力をかけることに注意が行ってしまいタイヤチューブを傷つける可能性もあるので要注意かと。タイヤそのものはとても良い品物でした。
- 用途:
- スーパーカブのフロントタイヤ
- 対象商品:
- 35114021
ハイグリップタイヤじゃないから滑りやすいです(笑)
このタイヤでも全日本カブ耐久レースに出れますよ。
要するにタイヤに合わせた走り方が出来るかどうかなんだよね。
スーパーカブにはとっても似合ういいタイヤです。
お値段も安いし、ロングライフだし。
- 用途:
- ヤマハ 郵政メイト V90T タイヤ交換のため(前輪)
- 対象商品:
- 35113994
今まで使っていたものと同じためこの商品を購入。今までは日本製でしたが、今回はタイ製でした。
バルブ位地の表示が見当たらず、「B02」と白地でペイントされていたが、これがバルブ位地の表示なのだろうか?
価格がお手頃なので助かります。
ご連絡が遅くなり、誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、
バルブの位置ですが、中排気量~大排気量に装着するような太物の
タイヤには通常バルブ位置の印は付いておりますが
ビジネス車向けのタイヤにはないとのことです。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- カブでのツーリング、通勤、林道散策等
- 対象商品:
- 38893285
ゴムは柔らか目ショルダーは丸みがあって舗装路でも違和感なく使えます。
カブをオールマイティーに使用する目的で有れば何処でもそつなくこなす
このタイヤは良いのではないでしょうか。