2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12Vのレビュー
- 用途:
- RV50のヘッドライトに
- 対象商品:
- 35504637
RV50のヘッドライトに購入
12V化したためこちらの商品を使用しましたが、とても明るく大変満足しております。
- 用途:
- HONDA 除雪機HSS1170i
- 対象商品:
- 00267243
凹凸などの積雪状態がより把握し易くなる「イエロー」が除雪作業には最適かと思います。S2イエロービーナス、なかなか良いです。LED化するまでは暫くこのバルブで行こうと思います。
- 用途:
- チャンプCXに使用
- 対象商品:
- 35504594
昔の話ですが、友人が純正ハロゲンが標準装備のチャンプRSに乗っていて、凄く明るかったのを思い出し交換してみました。 交換前に比べて明るくはなりましたが、色目は大事ですね、もっと白っぽい色目の方が「交換した感」が出ると思います。 でも息子は「明るくなった」と言っているので、良しです。
- 用途:
- ドラックスターヘッドランプ交換用
- 対象商品:
- 35504743
ヘッドランプを変更しているため、車検時光量不足となり色々試した結果
満足できる光量が得られているので車検用に準備。
- 用途:
- 普通よりは明るいかな?
- 対象商品:
- 35504707
今まで25Wでしたが、35Wで60Wクラスとありましたがその実感は薄いです、実際明るくなったので満足です。M&H製なので信頼性もあると思います。
- 用途:
- 原付ライト交換
- 対象商品:
- 35504576
今使っている電球で夜走ってみたら、恐ろしく暗く思い切って購入してみました、ちょっと薄暗いところでテストしてみました、心持明るくなったかな?と今度夜に実験してみます。因みに今度はホワイトサファイアを使ってみようと思います。
- 用途:
- ホンダの原付に
- 対象商品:
- 35504637
ホンダ ソロ AC17に使用してみました。 明るさはノーマルよりも良くなりましたが、フィラメントの位置のせいか、明るいところが集中し灯りの拡散具合はイマイチです。レンズとの相性があるみたい。
- 用途:
- 古いバイクの前照灯照度をあげるため
- 対象商品:
- 35504664
28年乗っている原付バイクの前照灯が暗く、特に遠目にした場合でも視界が限られていて速度もあげれませんでしたがハロゲンにかえたところ数倍も明るくなり快調に走れるようになりました。対向車からクレームがつきそう。
- 用途:
- オートバイ、の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 35504637
友人バイクのヘッドライトが暗いとのことで純正のヘッドライト球の交換に取り付けましたが、満足しているそうです。
- 用途:
- ジャイロキャノピーに使用
- 対象商品:
- 35504585
明るくなったし、白くなって購入して良かったと思います。心配なのは、どれくらい耐久性があるのかな…という事くらいですね。今は大変満足してます。
- 用途:
- バイクのヘッドライトの効率アップに
- 対象商品:
- 35504551
フライホイールマグネト発電のバイク(原付きに多い)のヘッドライトはチューンナップが限定される。光量は発電量によって決まってしまうから、打つ手としては高効率バルブに交換するぐらいしかない。M&Hマツシマのバルブは工作精度にちょっと疑問を感じることもある(ガラス部分が歪んでいたり、焦点がいまいち合わないことがある)が、このバルブしかないので、使っている。
驚くほど明るくなるわけではないが、高効率バルブとしては妥当な明るさである。ただ、短時間の使用でもバルブにはすぐにくすみが出てしまうのが残念だ。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。