AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)のレビュー

平均満足度 4.32 (117件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY
AZ BATTERY
3,298 / 税込 3,628
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
117件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-13
用途:
日常使用
対象商品:
19518232

安価なのに始動の電力も強く十分満足できる性能です。

2020-12-15
用途:
除雪機HSS655Cのバッテリー交換
対象商品:
19518248

8か月間ほど放置する除雪機用バッテリーなので電圧降下が少ないジェルバッテリーと迷ったが価格的にこちらを購入しました。OFFシーズンはこまめに補充電します。
コメント欄に傾いて送られてきたとか、横向きで送られてきたとか、気になる記述があったので少し心配でしたが、非常に丁寧で適切な梱包がなされていました。
モノタロウさん、このバッテリーに限らずどの品物についても丁寧に梱包されていて安心して購入することが出来ます。少々へこんでも良いようなOIL缶ですらとても丁寧に送られてきます。
某サイトの梱包が許容できないでたらめな簡易包装になっているので、こちらでの購入が多くなってしまいました。
これからもよろしくお願いします。

2021-09-28
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
35577306

sr400のバッテリーを交換しました。特に問題ありません。

2020-10-06
用途:
原付バッテリー
対象商品:
35577306

バッテリーの弱っていたレッツⅡに使用。
始動性がとても良いです。

2020-07-24
用途:
ビニールハウスに取り付けた妻面とサイドの換気用の自作巻き取り機のモーターを回す
対象商品:
19518232

今まで18650 充電式リチウムイオン電池x4本12~15Vで使っていたが、このバッテリーは配達時テスターで測ると12.6Vちょいだったが
12V 4Ah/10HR の表示のとおりリチウムイオンバッテリーとは全然トルクがちがった。巻き上げのときでも余裕だった。
このバッテリーを選んだのは小型軽量のものがほしかったため。複数あるハウスの巻き上げのその場に行き使うので携帯用のサイズと重さ容量はちょうど良い。追加で購入予定。

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
19518284

純正品と遜色ない性能と耐久性。しかも安価である。
高価だから良品であるという錯覚に気づいたなら、
本商品を選ばない理由はない。絶対におすすめ。

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
原付バイク用
対象商品:
19518302

冬の季節セルモーターの回りが悪くなったので交換したら快調回ってエンジン始動せいが良くなった。

2021-06-29
用途:
原付交換
対象商品:
35577297

使用後一か月ですが問題なく使用できます。到着が早いので助かりました。

蔵福 様2020-10-08
用途:
原付スクーター
対象商品:
19518302

数か月ぶりに乗ろうとしたら、セルが回らず、バッテリー充電するもダメ。友人から譲ってもらった古~いスクーターだし、処分しようと思ったけど、ダメもとで車とケーブルで繋ぐと架かるでないか!
ということで、調べると前回カーショップで買った約半額で売っている!!
注文した翌日には届き、さっそく取り付けると問題なくエンジンかかりました。安くて助かります。

2021-06-25
用途:
ホーネット250に取付
対象商品:
19518284

取付しましたが、今の所問題なく使用できています。。

2020-10-18
用途:
バイク
対象商品:
19518284

以前もモノタロウより購入したが、経年劣化してきたので交換目的で他の商品に併せ購入した。全く問題ない。

2020-05-18
用途:
大型バイク用に
対象商品:
19518257

7年間ほど使いました。長持ちしてくれたので同じ物を購入しました。良いと思います。

1人が参考にしています
2020-03-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
19518284

注文後の発送も早く、初期充電もしなくてもよい状態で届きました。
バンバン200のライト・ウィンカーが元気よく点灯しました。

2人が参考にしています
2020-07-26
用途:
ホンダDIOバイクのバッテリー交換に使いました。
対象商品:
35577297

交換後、セルモーター一発でスタート。今までキックスタートしていましたが、楽になり助かってます。ありがとうございました。

2020-06-02
用途:
鳥獣対策用警報機用電源に使用
対象商品:
19518232

非常に使いやすくてかなり長時間に渡り安定した電力が得られる!

1人が参考にしています
平井電設 様2020-06-09
用途:
原付の載替え用
対象商品:
35577306

以前も同じものを何度か、複数の原付の為に購入。
値段はお安いが、おおむね2~3年以上は保ってくれるので信頼はしている。
前回はマイナス端子部分に液漏れを起こしたのか粉を吹いていたが、初めてだったのでたまたまハズレを引いたと判断して同じものを購入。
端子近くのカバーの形が以前と変わって強度が出てる構造になっていたので、もしかしたら何かを改善したのかも。

2人が参考にしています
2020-05-19
用途:
スクータ-のバッテリー
対象商品:
35577297

安くて消耗品にはありがたいです。
セル始動にいまのところ不満はないです。
どれぐらい持つか、楽しみです。

モーターサイクル カズ 様2020-04-09
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
20819855

初期不良がありましたが、迅速に返品交換もしていただき感謝します。AZは値段の割に信頼できるブランドだと思っていますのでこれからも使用しようと思います。

2020-05-03
用途:
Dio SR AF28のメンテナンス(バッテリー交換作業)
対象商品:
19518232

バッテリー交換後、セルモーターでの始動、停車時のウインカー点灯等、問題なく使用できております。

2020-09-01
用途:
バイクのバッテリーが劣化したため交換用に購入
対象商品:
19518284

「高始動」の謳い文句通りセル一発でかかるようになりました。後は耐久性ですね。