- 用途:
- 二輪燃料系の更新
- 対象商品:
-
36711315
キャブ周りの燃料ホースとして耐熱の物を購入しました。同時に耐熱ではない物も注文しましたが、軟らかさは若干違うかなというレベルで非常に取り回しがしやすかったです。
- 用途:
- 小型耕耘機のガソリンタンクとキャブ間のガソリンホースとして使いました。
- 対象商品:
-
36711306
ホースの厚みも充分有り、耐熱でエンジンの近くでも安心して使えます。また、柔軟性も有り使いやすいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- トップカーのメンテナンス。
- 対象商品:
-
36711281
ガソリンタンクからキャブレターの配管が古くなったので取り換えました。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
-
36711281
ガソリンホースとして使用しました、耐久性は問題なさそうです
- 用途:
- エンジン組み立て
- 対象商品:
-
36711315
必要な時にすぐ商品が届き助かります。商品自体には全く問題なく良品です。また購入するかもです。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
-
36711315
柔らかく作業性がとてもよい
1人が参考にしています
- 用途:
- 原付に
- 対象商品:
-
36711306
ホースは柔らかく使いやすい。クリップは針金型で心細い。バンド型と思っていたので、画像が載せてあればバンドを買ったのに。
2人が参考にしています
- 用途:
- トラクターのメンテナンス
- 対象商品:
-
36711315
商品の明記に(ガソリン対応)と有りますが軽油も使用できるか不明です。
- 用途:
- ホース交換
- 対象商品:
-
36711297
標準品です。問題なく使えます。いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。
- 用途:
- 管理機のメンテナンスに使用
- 対象商品:
-
36711297
加工しやすく曲がりにも対応でき満足できました
- 用途:
- エアークリーナーブリーザーホース交換
- 対象商品:
-
36711297
なかなか良好です。もう少し安価であれば、もっと、良かったです。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
-
36711306
特に無し。
良い商品でした。また、今後も使用したいです。
- 用途:
- 農機のメンテナンス
- 対象商品:
-
36711315
エンジンヘッド周辺の燃料パイプの経年劣化のため交換。耐久性不明以外良好。
- 用途:
- 自動車の整備に
- 対象商品:
-
36711306
チャコールキャニスターのゴムホースが劣化してきたので、純正品のゴムホースの代用として使用しました。純正品だと1本2000円位しますが、今回1mで2本とれましたので1/4位の金額で済みました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
36711306
柔らかく使いかっては良いです。他のホース等の代用としても使えると思います。
- 用途:
- 自家用修理部品
- 対象商品:
-
36711306
まだ、未使用ですが、現物確認し、気に行っています。
現状品破損後、使用予定。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
-
36711281
耐熱、耐油で質感もよくサイズも豊富で気に入っています。もう少し安ければ言う事ありません。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
-
36711306
外形6ミリのパイプに使用しましたが(内径6ミリのホース)、付属のクリップがゆるゆるで、使えませんでした。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
-
36711306
扱いよく表面も意外にしっかりしていてほつれてくるような気配もなく見た目も丈夫そうで良い。見るからに耐圧あるようで気に入ってます。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
-
36711306
耐熱耐油を歌っているバイク洋品店でもよく見かける商品です