油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料のレビュー
- 用途:
- トラックのメンテナンスに
お試しで10本購入してみましたが、あ、という間に使い切ってしまいました。
追加でこれから購入いたします。とても良い塗料です。
- 用途:
- フォークリフトの色塗り
マスキングをして良く振回しして塗装に挑戦しました。垂れることもなく3度塗りしたが、気持ちよいつやも出て非常に良かった。リピート予定です。
- 用途:
- ダークグリーン・・?
濃い緑が必要で注文したけど、11月の太陽の下では明彩度が高い原色っぽい色だった。日陰では少し濃くはなるけど。。
一般的な使用目的では、原色に近いはっきりした色の方が売れるのかも知れない。
油性といっても17℃の気温ではペンキ系よりはずいぶんと乾くのは早い。
数時間後に爪で簡単にパリッと剥がれるので、一般的なラッカーと同じ。
- 用途:
- バイクの外装塗装
バイクの外装塗装を自家塗装するのに、仕上げ用でクリアーを購入しました。ウレタンほどではないですが、ただのアクリルラッカーに比べるとシリコンアクリルの方が膜厚が出るし、2液ウレタンみたい使い切りじゃないので、使いやすくていいですね。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
アクリルラッカーより強度のあるラッカーを探していたのでシリコンラッカーを購入しました。バイクの外装に使用するので耐久性を期待しています。
- 用途:
- 制御盤製作
ムラになりにくく、扱いやすいので、他のカラーもリピートしています。在庫品で当日出荷して頂けるところも、非常に助かっております。
- 用途:
- 除雪機のメンテナンス
近くのホームセンタ-にどこにも売ってなくてこちらのモノタロウの取り扱い商品で大変助かりました。
- 用途:
- 電線管の塗装
- 対象商品:
- 21349265
スプレーの塗布具合は、よくて万遍に綺麗に塗布出来ました。
但し、出来上がった塗装色は、意外と濃くて缶のイメージ色と明確に違いました。
塗装色は、むずかしいですので、画面上で色表示を大きくして、カラーコードを
明記してもらえないでしょうか?
- 用途:
- 塩ビパイプに塗装
- 対象商品:
- 21349238
プラサフを下地に塗った塩ビパイプに塗装しました。
このスプレーは以前から使っていて、霧の細かく液だれもなく
まんべんに広がるので塗りやすいです。
しかし、以前物と比べると、ピンク、ブルー等の色が
若干変わっています。
ピンクは少し暗い色に、ブルーはグレー気味になっています。
毎回塗っているので間違いないです。
メーカーに問い合わせましたが、変えて無いと言ってましたが
間違いなく色合いが変わっています。
メーカーは、この色の違いをなぜ気がつかないのか不思議です。、
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 21349247
思った通りの色合いで満足です。ただ、垂直に使うのが大前提なのですが、缶を少し傾けるとうまく噴射しません。
- 用途:
- バイクのホイールの塗装。
- 対象商品:
- 36943627
何処の通販サイトより価格が安く、クーポンも使えてさらに安く購入でき、安価のラッカースプレーよりも粒子が細かく塗装しやすい。
- 用途:
- 修理品タッチアップ
- 対象商品:
- 36943584
メッキ品の錆をペーパ等で処理し、防錆塗料塗、仕上げに使用、トップとして1度または2度塗り。
メッキの輝きないが防錆はできる。
薄塗りの効果は表面から見えない機械部費には使用し易い。
- 用途:
- バイクの外装塗装
- 対象商品:
- 21349204
比較的剥がれにくく同系のスプレー塗料の中では使いやすいと思います。同シリーズの別色もいくつか持っておりお気に入りです。
- 用途:
- 除雪機の補修
- 対象商品:
- 21348994
クボタ除雪機の塗装を補修する為に購入しました。
ほぼクボタ純正色と同じで助かりました。
耐久性はこれからですが大満足です。
- 用途:
- クボタ除雪機の塗装
35馬力クボタ除雪機のシーズンオフメンテナンスで使用しました。
クボタの純正色と同じで満足しています。
耐久性は来シーズンに確認します。
- 用途:
- 鉄扉の塗り替え
- 対象商品:
- 21348967
安い缶スプレーは色選択が無いが、多色選択できる
シリコン効果を期待して購入
安いものより退色は少ない感じ
飛沫も均等で塗りやすい
良い商品と思う