油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料のレビュー

平均満足度 4.48 (128件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ
カンペハピオ
779 / 税込 857
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。 【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
128件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-22
用途:
物置の塗装
対象商品:
21348933

設置して約20年、小さな錆が数か所発生したので屋根以外の全体を2回塗装(屋根部は三年前にスプレー式の別塗料で塗装済)垂れもなく作業は終了。耐久性を期待したい。但し、塗装中の臭いはきつい。

2019-11-28
用途:
やはり油性に軍配が上がります。
対象商品:
21349168

環境問題うんぬんで水性は理解してますが、如何せん水性は乾燥が遅すぎで極端な言い方すると、水性は真夏にしか使えません。水性⇒油性の塗替えも完全硬化で細かいペーパーで足付けするか、プライマー吹いて油性で染めることが出来ますが、変な気を使うより最初から油性の方が真冬以外なら塗れます。この塗料は塗膜も硬めでキズが付き難いかな?

2人が参考にしています
2018-08-10
用途:
車のカスタム。
対象商品:
21348976

とても塗りやすく塗装のくいついきもかなり良いです。

2018-05-21
用途:
スチール皮膜
対象商品:
21349168

速乾性があり非常に使い易い。ただし、油性のため使用した時の臭はきついので、風通しの良いところで使用が必要。乾燥後は臭なし。

2018-06-28
用途:
自転車の再生塗装
対象商品:
21349396

再生自転車の塗装に使っています タレたりせず吹き付けやすく 色もよい たいへん使いよいです

Off Time 様2018-05-15
用途:
部品の塗装など
対象商品:
36943593

ラッカーなどに比べ、とても塗りやすい。仕上がりもまずまず。
もう少し価格が低めだとさらに助かります。

2018-02-12
用途:
除雪機の塗装
対象商品:
21348827

除雪作業中にオーガやケースにくっつく雪、このシリコンアクリルは本当に付きにくく作業がはかどります、オーガの色とケースやシューターの色は同一では無い機種が多く分解して塗装する必要があるためシーズン途中の塗装はこの透明が最適、シーズン終了のメンテナンスの時にも上塗りとして仕上げる事がでいそうです。

2018-03-26
用途:
室外器材の塗装
対象商品:
21349317

塗料のノリ良し、垂れずらし、乾燥早し、発色良し、皮膜強し、文句なし
格安ラッカースプレーとは質が違う
希望を上げれば、原色じゃなく建材向けのカラーバリエーションが増えるといいな

2018-02-09
用途:
塗装用
対象商品:
21349003

丁度良い、色合いで気に入りました。メーカーによって、色にばらつきが有るので、どうかと思いましたが、機械の色に合致して、良かったです。
品質も問題有りません。

2018-03-19
用途:
ホイル上塗り
対象商品:
36943627

問題無く使えました。
発色も良くきれいに仕上がりました。

2017-12-12
用途:
アスファルト上の駐車場番号記載のために使用
対象商品:
21348836

程良い質感で液だれしないし文字もすっきりかけた。ペンキ質の濃さが丁度良い。

1人が参考にしています
2017-11-10
用途:
ボディ 補修塗装
対象商品:
36943627

塗装タレも少なく 厚塗りでき光沢も良好でした。
安物のカラースプレーとは別物です。

1人が参考にしています
2018-02-11
用途:
投雪機オーガの塗装
対象商品:
36943593

投雪の塗装に使用。特にオーガに使用。その他の部分も雪が付かず、喜んでいます。

2017-12-08
用途:
各種部品の塗装
対象商品:
21348976

このシリコンラッカースプレーは、間添えが早く、塗料皮膜が丈夫です。下地をしっかり作れば、多少擦れても剥がれません。

2021-01-12
用途:
塗装時に
対象商品:
36943627

塗料をスプレーした時の感じが大きく広がる感じなので大きな面を一気に濡れます。

2017-04-20
用途:
上塗り
対象商品:
21349116

当該商品のスプレーノズルは本当に素晴らしいです。
指の感覚・ノズル詰まり殆ど無しです。
他のメーカーさんも真似をして欲しいものです。

2人が参考にしています
有限会社カーム 様2017-07-26
用途:
台所引出しの塗料保護材として使用
対象商品:
21349168

速乾で垂れることなく使用でき、塗料の保護材として使用しましたが簡単に厚塗りでき、つやの出方の良いので大変重宝しています。

1人が参考にしています
2020-06-11
用途:
除雪機の塗装
対象商品:
36943593

除雪機の塗装に使いました。もっと塗装落ちしにくい物が、欲しいです。

2017-06-27
用途:
車の内装を塗装
対象商品:
21348915

艶感が良く、広い範囲にまんべんなく塗りやすかったです
耐久性は、これからチェックしていきます

2017-03-22
用途:
トップコート用
対象商品:
21348827

カンペハピオ・シリーズの噴射ノズルは最高ですね。
他社も真似をして欲しいですね。

1人が参考にしています