油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料のレビュー

平均満足度 4.48 (128件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ
カンペハピオ
779 / 税込 857
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。 【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
128件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-15
用途:
自転車塗装のコーティング
対象商品:
21349283

乾燥後時間が経ってもややベトつきます。数年前に家具の補修で使い今回別の用途で使いましたがましたが年月を経ても変わらないのでこういうものなのでしょう。

常田農園 様2018-02-20
用途:
除雪機および除雪用具への塗装
対象商品:
21348827

色つきと違い、どこへでもスプレーでき最高に満足です。又、除雪作業後除雪機への着雪もなく遠くまで飛び作業も効率アップしました。

2016-12-24
用途:
アルミ加工物の塗装
対象商品:
21348897

この商品は、金属への塗装が今まで使用していた塗料に比べて接着力や色つやが非常に良く、満足しています。

big_boy mc 様2020-03-19
用途:
トラックの補修ペイントに
対象商品:
36943611

トラックの色あせた所の補修ペイントに使いましたが色が白過ぎました。汗・・普通の明るい白ですね。

2016-07-04
用途:
ホイル塗装
対象商品:
21349098

本来ウレタンが良いのでしょうが、ゴールドかつ安価なので使用。
今のところ問題有りません。

2019-12-21
用途:
除雪機のメンテ
対象商品:
21349037

除雪機の塗装が剥げている個所のメンテとして購入。
むる作業に関しては何の問題もなかった。
あとは、どのくらいの耐久性があるかです。

2016-04-28
用途:
アルミ材への塗装
対象商品:
21349107

光沢のある仕上がりです。

1人が参考にしています
2016-03-28
用途:
アルミホイールの上塗り
対象商品:
21349168

タレもなく、きれいに仕上がります。

2018-05-23
用途:
鋼材の端末塗布 色分けして管理する
対象商品:
21349265

ペンキ自体はまったく問題ないのですが、スプレーの頭の部分がすぐに折れてしまうと現場から連絡が来ています
中身がほとんど残っているのに使用できずに廃棄処分になっています
今回からカンぺはビオさんのは使用止めました
ためしにサンデーペイントさんの商品を購入してみました
また、次回レビューを載せようと思います
現在はアサヒペンやモノタローさんのはそのようなことはないので安心して使用しています

2人が参考にしています
宮本企画 様2018-05-04
用途:
オートバイのホイール塗装
対象商品:
21349405

ホイールの再塗装用。
色的には、ほぼ満足。
メーカー品であるので安心

1人が参考にしています
2015-04-20
用途:
軽塗装に
対象商品:
36943584

小物へのシルバー塗装に最適。
肉持ちが良く何度も重ね塗りせずにキレイなしるシルバーに塗装が出来ておしオススメです。

1人が参考にしています
2018-10-31
用途:
クボタの除雪機の補修にバッチリ
対象商品:
21348994

クボタの除雪機のメンテナンスに使用。最初は純正イエローの上にシリコンクリアーを塗っていたがシューターなど厚塗りしたい場所用に購入。クボタのイエローがオレンジ色ぽいため塗っても違和感がありませんでした。いずれはこれで全塗装しようかな?

リユース工房 みやざき 様2015-11-16
用途:
スクーター全塗装
対象商品:
36943627

評判が良かったので使用してみたが、垂れにくく仕上がりよいです。とても使いやすいです。

1人が参考にしています
2018-12-02
用途:
バイクの塗装
対象商品:
21349432

ブルーメタリックですが、キャップの色から想像するよりは青が薄いです。

OM企画 様2017-01-06
用途:
試作装置の塗装
対象商品:
21349082

これまでカンペ以外の2社製品を購入しましたが全く話にならない商品で呆れてしまいました。monotaroのシルバースプレーを試してみようと
購入したのが大正解でした。塗料の拡散度合も塗膜の奇麗さも満足しています。

2013-09-28
用途:
農機具整備
対象商品:
36943611

先日『サンワドー』というホームセンターに¥650で販売してました・・・
あまりにも安価で損した気持ちに成りました・・・
頑張れモノタロー!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-05-19
用途:
ドアノブ塗装に使用予定
対象商品:
21349098

色味をテスト塗装したらダンボール色を明るくしたメタリックの色味。
吹きつけは、遠目で薄くがお勧め。近めで厚塗りすると下地を浮かすのでお勧めしません。厚塗りをしなければ、均一な仕上がりになります。
アクリル系塗装への上塗りは5時間で乾燥しません。

2017-01-05
用途:
鉄製の玄関ドアの再塗装
対象商品:
21349222

隠蔽性が良く、缶スプレーラッカーにしては肉厚に塗れます。
そのせいか、塗膜はローラーで塗ったような凹凸がつきます(凹凸の程度はローラーより少なめですが)。また、艶も控えめです。
夏期と冬期に塗装しましたが、状況は同じでした。
耐久性についてはまだ分かりません。

1人が参考にしています
横山整備 様2018-08-12
用途:
塗装作業
対象商品:
21348845

なぜ、420mlのブラックがないのかな。今回は仕方なく300mlで処理しましたが、そこそこの作業には容量の大きいものが欲しいですね。

MonotaROからの回答

ブラックの420mLの注文コードは36943593でございます。
ご確認いただきますようお願い申し上げます。

2013-09-01
用途:
農機具塗装
対象商品:
36943602

ホームセンターより安価で水周りの農業機械では撥水するので非常に重宝してます。
まとめ買特価とか有れば非常に嬉しいです!!
モノタロー最高!!