モービル1 5W-40 SNのレビュー

平均満足度 4.82 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モービル1 5W-40 SN エクソンモービル
エクソンモービル
   
エンジン摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち、通常走行時だけではなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。 最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。 【用途】ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-16
用途:
4輪車の指定オイルメーカーであること。
対象商品:
37574896

特に不具合などは感じられないので、このまま継続使用を考えている。

2016-10-08
用途:
自分で自動車のオイル交換に使用。残りは自転車のギヤに使用
対象商品:
37574896

専門店やディーラーでの交換より同じ費用でワンランク上のオイル交換ができました。 このオイルはカストロールよりは上質で長持ちする。交換直後はどちらも同じ様に感じるが長期になればその差は歴然。カストロールエッジは早くざらざら感を感じるようになる。

1人が参考にしています
GRAND CIEL DEUX 様2016-12-02
用途:
車用エンジンオイルとして使用
対象商品:
37574896

メーカーの指定オイルにもなっていて品質は良いと思います。このオイルを入れると、アイドリングが200回転ほど下がり、エンジン音も静かになります。パワーも少しですが上がると思います。

2016-01-25
用途:
Porsche boxster のオイル交換で使用
対象商品:
37574905

Mobil1はPorsche指定ということもあり、通常はもちろん冬場でも滑らかです。

2015-12-08
用途:
自宅にて自家用車のオイル交換に使用
対象商品:
37574905

コストと使用頻度との兼ね合いにより,ペール缶にて購入しております。自家用車の維持管理費低減にもっと寄与できる商品になることを願います。

2016-03-12
用途:
オイル交換
対象商品:
37574896

毎回これを使ってます。安いし、送料無料なので、助かってます

1人が参考にしています
2015-03-11
用途:
オイル交換
対象商品:
37574896

ペール缶で買えば単価は下がりますが、置く場所がないので毎回4L缶を買っています。
他社のネット通販を探せば安いところがあるかもしれませんが、ここで買うと3000円以上は送料無料ですし、
クーポンを使ったり、割引セールで一緒に買うとお得だと思います。
このオイルはMobilのブランドですし、何年も使っていますが、トラブルがないことは当然のことなので、
それなりの品質が保たれていると思います。次回も注文予定です。

2人が参考にしています
2015-04-30
用途:
車のエンジンオイル
対象商品:
37574896

輸入車に 入れています
町乗りで油温も油圧も安定しています

JSファクトリー 様2014-11-20
用途:
スノーモービルのエンジンオイルとして使用
対象商品:
37574896

氷点下の始動性が良く安心して使用できます。
高回転時も安定したトルクが得られ過酷な条件でも不安なく使用できます。
まとめて購入した場合の値引きがあるとありがたい。

3人が参考にしています
JSファクトリー 様2014-11-20
用途:
スノーモービルのエンジンオイルとして使用
対象商品:
37574896

氷点下の始動性が良く安心して使用できます。
高回転時も安定したトルクが得られ過酷な条件でも不安なく使用できます。
まとめて購入した場合の値引きがあるとありがたい。

2013-05-16
用途:
スポーツタイプの国産車に使用しております。
対象商品:
37574896

オイル粘度のレンジやSN規格など優れている点がこのオイルの魅力。また自動車用品販売店などに比べて、一流メーカーでありながら価格が安いのはユーザーとしてはたいへんうれしい!
需要は少ないかもしれないが、1Lボトルがあれば尚うれしい!

2013-06-13
用途:
メルセデスベンツS500ののオイル交換
対象商品:
37574896

ベンツの指定なので毎回使用しています。1回に8L、1年又は1万Km~1万5Kmで交換してます。エンジンの調子も良く気に入ってます。

1人が参考にしています
2011-12-14
用途:
クラウンGRS18系に使用
対象商品:
37574905

車を購入してから、6年間使用し、交換サイクルも3千キロで交換しています。商品は値段もリーズナブルでノーマルエンジンだとこのくらいのレベルで十分だと思います。エンジンの回転数を6000rpm以上回すようでしたら、5W-50がおすすめかなと思います。

2014-11-20
用途:
自家用車
対象商品:
37574896

安価な合成潤滑油(グループ3)を3年ほど使用したが、オイル消費が目立ってきたため、
さすがに寿命(H2登録、走行29万K)と思いつつ、長年使っていたモービル1に戻してみた。
5月に交換し、走行5千キロ未満だが冬を前に交換。抜いたオイルの汚れがひどく、逆に
清浄能力が高いのだろうとも思う。どうも安いオイルは価格相応のものと思ったほうがよさ
そうである。こいつならオイル消費も気にならない。この車は半分以上モービル1で残りも
所謂化学合成をうたっているオイル(4L5千円以上)を使用してきた。安オイルはいかん。
あと余命がどの程度かわからないが、やっぱりこいつを使い続けようと思う。
ちなみにエンジン型式はRB20である。

4人が参考にしています
2014-05-28
用途:
英国製ディーゼルターボ車に
対象商品:
37574905

いままで、モノタロウブランドの5W-30を使用してきたのだが、特価だったのでちょっと浮気してみた。製造年月日がちょっと古かったのだが、気にはしない。
使用してみて値段相応に良いのかも分からない。というのも、低回転型の英国ディーゼルだからなのか。

2011-11-05
用途:
アルファロメオ156JTSのエンジンオイル交換用
対象商品:
37574896

ほぼ3年間に渡って常用しているが、100%合成油としては平均的な価格ながら
5-6ヶ月(4-5千Km)程度の間は安定した性能を維持出来ていると思う。
良くも悪くも平均的なオイルだと思う。

2人が参考にしています
2012-07-10
用途:
自分で保全管理し経費の削減に努める
対象商品:
37574896

良いです。

1人が参考にしています