モービル1 15W-50 SNのレビュー
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 37574932
この硬さのオイルはカーショップではあまり扱ってない。過走行してピストンリング摩耗した車には隙間埋めに最適の硬さ。それがこの価格は有難い。
- 用途:
- 軽トラに
- 対象商品:
- 37574932
高回転を多用するので、使ってみた。
温まるまでアイドリングしずらいのは想定内。
C社の5w-40に比べて、高温でも静かな気がする。
価格も安く、何も不満は無い。
- 用途:
- 外車バイクのエンジンオイル
- 対象商品:
- 37574932
モトグッチに使用しました。いままでモチュールを使用していましたが車で使用した時の性能の良さからバイクでも試しました。タペット音が減り滑らかでコスパも良く今後はリピート確定です。
- 用途:
- 大型二気筒バイク用
- 対象商品:
- 37574932
冬場、エンジンの掛かりが良くないので、やや粘度の低い今回の商品を選択。高性能添加剤を混ぜて使用するため、通常品質であるも過去より信頼のおける良い製品。
- 用途:
- やはり10wと15wとでは全然違う
- 対象商品:
- 37574932
前回カストロールの10w-50を使ってたのですが、しばらく走るとエンジンノイズが気になり始めるのでこちらを購入しました。こちらはエンジンが熱くなり始めても安定した滑らかさを保つので流石モービルといった感じです。添加剤を入れなくても済むのでかなりコスパも良いと思います。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 37574932
今まで使用してきたオイルで最高の粘土です。
高速回転時の熱ダレもなく低速でも粘り強いです。
高粘土ですが、暖気をしっかりと擦れば大丈夫です。
価格も予約安くお手頃です。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37574932
スバルのEJ20のエンジンに、使用しています。
水平対向エンジンには、この位硬いオイルがとても良いです。
低回転でもトルクUPして、高回転迄回しても安心の粘度です。
ただ硬い故に、とても寒い冬場の朝一は、クランキングが重くなりますので、注意が必要です。
- 用途:
- NAロードスターで使用
- 対象商品:
- 37574932
旧車の部類に入ってるので、試してみました。
10wが推奨ですがオイルの減りがあり15wにして少し良くなるかなと思いましたが、減りは変わらず!
走り的には、問題ないと思います。
暫く使っていこうと思います。
- 用途:
- 乾式クラッチのバイクに使用
- 対象商品:
- 37574932
バイクに使用しました。乾式クラッチなのでとりあえず大丈夫そうなので。使用は自己責任ですが、化学合成オイルは良いと思います♪15W50の粘度が欲しかったので良かったです。ギアの入りも良いです。
- 用途:
- NAロードスター に使用
- 対象商品:
- 37574932
アイドリング時の油圧がほんの少し上がった
エンジンのノイズが減ったような気がする
コストパフォーマンス良いと思います。
- 用途:
- 定期的オイル交換
- 対象商品:
- 37574932
量販店など店頭販売されている価格と比較しても安価なのが嬉しい。昨今、粘度の低い低燃費車用オイルが大半を占めるなかでの当製品は重宝します。
- 用途:
- 1986年式のTurbo付ディーゼル車に使っています。
- 対象商品:
- 37574932
現在は、サラサラ系のオイルが主流で、固めのオイルは、選択肢が少なくなってしまっているので貴重です。
使っている感想は、かなりいい感じです。滑らかに回って、エンジン音も抑えられているように思います。
15W-50と言うワイドレンジは、ベースオイルの性能で実現するのは難しいと思います。
添加剤を使ってワイドレンジを実現していると想像しますが、その影響か、性能の低下は、比較的早いようです。
3ヶ月、3000km程度で交換すると、交換の前後で違いを感じますので、違い分の劣化があったと思われます。
- 用途:
- K1200RSの交換用オイル
- 対象商品:
- 37574932
スタータークラッチが時々働かないため、エンジンフラッシングの後に注入しました。効果はこれからです。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37574932
発送も速くとても満足です。
オイルに関して何時も使っているので
特に良否は有りませんが、次回は5W50を使ってみたいと
思います。