ノンフェードブレーキシューのレビュー
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
Media Works Rakunan 様2019-09-08
- 用途:
- 2ST、ジャイロキャノピーTA2に使用
- 対象商品:
- 16729992
安いが効きも悪くは無い。ただ湿気の多い次の日の最初に乗るときは結構キィキィ音が大きい。その時は最初にゆっくりブレーキをかけながら走るとおさまります。
1人が参考にしています
2019-03-31
- 用途:
- 交換用に
- 対象商品:
- 16730008
ヤマハDT50の交換用に購入しました。2サイクル車はエンジンブレーキが弱い分、シューの減りは早いので、純正部品の半値以下の価格は嬉しいです。サービスマニュアルにも、シュー交換と同時に要交換とされているスプリングも同梱されています。
1人が参考にしています
2019-08-28
- 用途:
- C90
- 対象商品:
- 16729992
リアはいい
強く踏め取りあえず効くから
フロントは使い込んだ標準に比べてマイルドな効き
入力直後はコントローラブル
だけどフル入力すると弱い
ただでさえ弱いカブ前ブレーキ
アフターでこれかよと思った
キタコなのに
2019-03-10
- 用途:
- スクータ後輪のブレーキシューの交換
- 対象商品:
- 16730008
今回、スクータの後輪ブレーキが甘くなって来たので、初めて交換作業に取り組みました。選択に当たり悩みましたが、KITACOに決定、ブレーキのききもよく満足しています。。
2021-05-31
- 用途:
- C90
前と同時に後ろも交換
後ろは前に比べ効くけど
ある程度メンテしないと
摩擦で止まるというより
力で止まる感じになる
2019-02-19
- 用途:
- 配送
軽く制動できるようになりました。
ならしも家の回り一周くらいでok
株式会社KOSHIN 様2018-08-24
- 用途:
- ブレーキ消耗品
- 対象商品:
- 16730053
KITACO製品は、以前から使用しています。
コストパフォーマンスに優れています。
ブレーキの利きは個人差があるかも知れませんが
満足しています。
2018-09-25
- 用途:
- スーパーカブ110・JA10・前後交換
- 対象商品:
- 16729992
14,000km走り鳴きもあったので、思い切って交換した。使用に関しては問題なさそうなので
暫らく様子見です。
2018-06-01
- 用途:
- カブ フロントブレーキシュー交換
- 対象商品:
- 16729992
外したライニングパットよりパットの長さが短いせいか、僕には効きがいまいちのような感じです。
1人が参考にしています