12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
2019-05-01
- 用途:
- 原付バッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
7年間使用している原付のバッテリーが、寿命でホ―ムセンタ―に行ったのですが、値段的に手頃価額がなく、モモタロ―のカタログから見つけました。手頃な価額で性能的にも満足しています。
健康コーポレーション株式会社 様2020-01-14
- 用途:
- オートバイ
傾斜搭載可能で検索したら出て来て、でも注意書きには傾斜搭載不可!
どっちが正しいのか分かりませんので、取り外して保管中。
ボッシュ買うかな、、、。
1人が参考にしています
2024-04-03
- 用途:
- 二年で弱くなった。
- 対象商品:
- 40429654
純正は5年使用しても大して弱くならなかったが、時期的に交換をした。これは二年でへたった。 自分は年間1500キロ程度なのはよくないと思うが、純正とくらべると1/3程度の性能だろう。価格は半額以下だがおすすめできない。
1人が参考にしています
Garage di DESMO 様2019-04-22
- 用途:
- 使用中のバッテリー劣化による交換
- 対象商品:
- 40429672
現在使用中バッテリーの4Ah規格から今回6Ahへ交換、容量アップで安心して使えそうです。
リフォームヨシハシ 様2019-02-06
- 用途:
- バイクのバッテリーが弱くなったので交換しました。
- 対象商品:
- 40429681
簡単に交換できましたもうだいぶ前に交換しましたが快適一発でエンジンがかかります。
2019-03-04
- 用途:
- 基本満足。台湾ユアサとGSユアサは別会社です。
- 対象商品:
- 40429654
安いので満足です。
性能は価格を勘が合えれば文句はありません。
時々勘違いをされている方がいますが、台湾ユアサとGSユアサは一部協力しているらしいですが、全く別会社。
名前とマークを似せているだけです。
2021-10-06
- 用途:
- ヤマハアクシストリートバイクバッテリー
- 対象商品:
- 40429681
買った時からバッテリーの電圧不足のバッテリーあがりで使えず返品交換を依頼した!
ハズレでした!残念です!
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご不便をおかけして申し訳ございません。