12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.45 (516件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
3,398 / 税込 3,738
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
516件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ひとみエンタープライゼス 様2018-05-30
用途:
レーシングカート
対象商品:
75755075

消耗品なので安心のメーカー品が安くて助かっています。

2018-04-05
用途:
バイク メンテ
対象商品:
40429654

1987年式TZRに使用して約1年たつが、全然問題ない。さすがYUASAと名前が付くだけはあると思う。

1人が参考にしています
2018-06-05
用途:
カブ110プロに使用
対象商品:
40429654

新車からの物は、3年程で、キック掛けになった。それ以上は、持ってほしい。今の所問題ないです。

黒岩さん家 様2018-05-27
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
40429654

初めての購入につき改善点は言えないですが、その他のメーカーよりの
交換も有ります。互換性の有るバッテリーの表記が欲しい。

2017-02-09
用途:
スクーターに使用
対象商品:
40429681

台湾YUASAのブランドでこの価格とても満足してます

2017-03-12
用途:
バッテリー交換
対象商品:
40429742

新車の時からのバッテリーが約6年経って弱ってきたので・・・
そろそろ交換時期かな~! と思いまして・・・。
会社の同僚から台湾ユアサの事を聞きまして購入しました。
交換作業は簡単でした。
交換後はセルスターターの調子も良く満足しています。
ディーラーで買うよりかなりお安く交換できたので良かったです。
もう一台のバイクも台湾ユアサで交換しようと思います。

2021-08-13
用途:
バイクの予備バッテリーとして
対象商品:
40429663

もうそろそろバッテリーが弱ってきたので、予備のバッテリーとして購入しました。
充電してビックリ、電圧が12.2Vしかなく慌てて充電しました。
製造後かなり放置されていたのではないでしょうかね?
満充電直後の電圧は14.4Vありほっと胸をなでおろしました。
まあこの価格だから仕方がないのかもしれませんね。

2018-01-20
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
40429697

バイク屋さんも生活していかねばならないのはわかりますが、交換をお願いすると15000円程度が必要です。自分で購入して交換すると半額以下。
手が汚れるわけでもなく、交換手順も難しくない。探せば動画付で解説されています。

1人が参考にしています
2016-11-11
用途:
バッテリ交換
対象商品:
40429654

YUASAの信頼性と台湾の安さ、バランスが取れていると思い購入しました。
初期の状態で12Vありました。
耐久性はこれからです。

2016-01-02
用途:
二輪車補修部品
対象商品:
40429654

複数個購入していますが、耐久性も国産と同等で、価格も手ごろで大変満足しております。

1人が参考にしています
2020-03-20
用途:
バッテリー交換
対象商品:
40429654

もう5個ほど使用しましたが、国産のメーカーに劣らず長持ちします。

2018-01-30
用途:
仕事に使うバイク
対象商品:
40429681

寒い朝現在のバッテリ-が上がるようになった為新品に替え調子よく
かかるようになりました。到着も早く助かりました。

2018-01-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40429663

モノタロウが一番安かったので購入しました。 とても良い商品です。

2021-03-20
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40429663

あまり乗らないので、バッテリーが上がっていて困っておりました。充電しながらしのいでおりましたが、買い替えです。台湾が付きますがユアサとあるので信頼しています。長持ちしてくれればいいのですが。

藤井製作所 様2016-12-10
用途:
バイクバッテリー。
対象商品:
40429672

安い台湾YUASAバッテリーが、もう一つ安い!  バイクショップより安かったです♪

齊藤自動車株式会社 様2016-08-14
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
40429733

国産品と比べて全く遜色ないです。

2016-07-13
用途:
オートバイ用
対象商品:
40429654

間違えて純正指定サイズより3分の2程度サイズの小さいのを購入してしまいましたが、スターターを元気よくぶん回してくれます。今後はもうこのサイズで十分かな?

2016-09-29
用途:
電動噴霧ポンプ用バッテリーとして使います
対象商品:
40429733

予定した様に動いて満足しています。
この種のバッテリーの寿命は何年くらいでしょうか?
カタログ又は取説に書いて在ると助かります。

2016-05-21
用途:
RZ250R用で購入
対象商品:
40429663

2年前に液注入タイプで純正仕様のものを買ったが値上がりのため、今回類似品で購入。
横幅、奥行寸法は同じで高さが若干低かったのですがこれが幸い。
コネクタの接続がスムースにできるようになりました。
液注入作業も省けるのでリピートします。2年後かな?

アート不動産 様2019-05-30
用途:
スカイウエーブ250に使用しています
対象商品:
40429681

使用してから1週間、なにも問題なく使用しております