12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.45 (516件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
3,398 / 税込 3,738
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
516件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
神戸新聞城崎専売所 様2022-01-10
用途:
スーパーカブ110プロ 新聞配達に
対象商品:
40429654

安いからと言って侮れない製品です。5年以上使っているスーパーカブ110プロもさすがにセルの回りが悪くなってきたので交換しました。点火一発、ストレス発散しました。

野崎サービス 様2021-11-29
用途:
オ-トバイ
対象商品:
40429663

オ-トバイ電解注入剤が入っている為バッテリー交換作業がかなり交換作業しやすく便利です。

山昌建工 様2021-09-13
用途:
スクーター用
対象商品:
40429654

スクーター用に購入しました。
オートバイの専門店依りはるかに安価でした。
性能的も何も変わらす、夜間のアイドリング中までもライトの暗さを感じません。

2021-10-26
用途:
ホンダトゥデイ(バイク)の交換に使用。
対象商品:
40429654

問題なし。信頼の品質で安心!!端子接続用ボルトナットもセットされています。

2021-10-29
用途:
125ccスクーターに
対象商品:
40429681

到着時電圧12.6V(だったと思う)で、充電せずとも使用出来たが一応補充電して使用。問題無く使用できた。

2022-01-04
用途:
バイクの整備
対象商品:
40429654

オール10%引きの時に買いました。寒くなってきたので思いつきました。やはりセルの回り方が力強くなりました。安いのでためらいなく注文できますね。

2021-12-12
用途:
お買い得!!
対象商品:
40429654

安心のYUASA製ですし、どこよりもお買い得でした。

2021-08-04
用途:
原付のバッテリー交換用
対象商品:
40429654

バッテリー上がりで交換しましたが、順調にセルも回り問題ありませんでした。国産品の半値以下ですのでコスパはいいです。

2022-04-27
用途:
バッテリー交換
対象商品:
40429654

今の所大満足です、まだ交換して間もないので耐久性を期待してます!

2021-05-28
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
40429672

製造年月日が不安でしたが、年度の新しく安心して使用することが出来ました。
これからも良い商品をお願いします。

カーズウチダ 様2022-04-14
用途:
バッテリー交換用
対象商品:
40429654

今の所大満足です、まだ交換して間もないので耐久性を期待してます!

2021-05-17
用途:
バイクバッテリーの交換
対象商品:
40429672

他にも同等品で安いのが有りましたが、品質を考えて台湾ユアサのバッテリーにしました。
当然新品なので、始動性はとても良好です。後は寿命ですが、過去の経験上恐らく大丈夫でしょう?!

2021-06-24
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
40429654

会社のカブのメンテナンスに使用しました。安く済んで良かったです。

2021-10-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
40429654

スーパードリーム110(JA270)
ベトカブ!?に利用してます
今のところ、順調でございます
交換をお考えの方は参考までに

2022-03-11
用途:
代替えに使用。
対象商品:
40429654

取り付けも全く問題ありません。快調に使用できます。

2021-05-19
用途:
原付のバッテリー交換時
対象商品:
40429654

品質はいいし、価格は安く、これこそコスパ最強バッテリーじゃないかな?

2021-03-23
用途:
90ccバイクに
対象商品:
40429654

1月の中旬に交換し、週一ぐらいしか乗ってませんが、キャブ車の起動性が悪いなか、補充電とかしなくても、元気にセルを回してくれてます。

1人が参考にしています
2021-07-01
用途:
スクターに使用している
対象商品:
40429663

価格の安さに感激。耐用年数も充分、次も
必ず買います。

2021-03-28
用途:
交換
対象商品:
40429654

到着後テスターで測りましたが、しっかりと充電されておりそのまま使うことができました。無名メーカー使うよりは信頼できると思います

2021-08-11
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
40429697

取り付ける前に充電をすると良いと聞いたので届いてから充電しましたが、最初から90%以上充電されていたので程なくして充電は終わりました。
取り付け後は問題なくエンジンがかかり、無事に作業を終えることができました。