- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- LLC(クーラント)
- LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
- LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品の口コミ・評判
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品のレビュー
対象商品 : 45521551
2020-03-09
用途: バイクの修理
製造業
バイクのクーラントが漏れてパッキン交換する際に抜いたので交換しました。薄めるタイプなのでもっと少ないものがあると良いですね。
対象商品 : 45521551
2020-02-04
用途: いつも利用しています。
自分で濃度調整できるのが良いです。ホームセンターですと、濃度調整できるタイプは置いていないか、あっても一種類で安い物が選べないのです、いつも助かっています。
対象商品 : 35456942
2020-01-07
用途: 車のメンテナンス、冷却水LLCの交換に
自動車・二輪車・自転車関連業
他との比較もなかなか出来ないものなので私には性能の評価は出来ませんが、問題無く使用できています。おそらく一番安いのでまた購入するでしょう。ロングライフや冷却性能を向上した冷却水も市販されていますが、この製品のような安価な冷却水を定期的に交換するというのも悪く無い方法と思っています。缶も味があって良いですね。使い易くはないですが。
対象商品 : 45521551
2020-03-10
用途: LLCのカスタマイズ交換
使うエリアに応じて好みの濃度に希釈できます。
当方凍結エリアのため50%ぐらいで使うと4リッターのLLCとして使えます。
この辺りが希釈不要のタイプを買うより経済的で無駄がありません。
交換し終えたらエンジンをかけて漏れの確認とエア抜きをお忘れ無く。
3人が参考にしています
対象商品 : 45521551
2020-02-23
用途: ハイエースのクーラント全量交換
サービス業
ラジエター内部だけではなく全量交換を行ったので、自分で濃度を調整できる原液を安く利用できて良かったです。
対象商品 : 45521542
2020-05-04
用途: 真夏のおおばあひいとのよぼう、冬場の凍結。私わ、22L tsukaimasu
露無商店 様
ダンプトラックで使ています。坂道を登るノデ、水温系がかなり上がりますこの品がとてもいいので助かります
対象商品 : 45521551
2020-03-20
用途: 自動二輪車のクーラント交換
個人のお客様
90%以上の原液なのでこれ一本で 30%程度の濃度で使用する分には2台交換をすることができ、コスト削減ができたと思います。
対象商品 : 45521551
2020-01-24
用途: クーラント液交換に使用
製造業
いままで希釈済みを使用していましたが、原液希釈タイプでこの価格。お得感があり今後の使用、購入はこちらを使いたいと思います。
対象商品 : 45521551
2022-09-12
用途: サーモスタット交換後の補充に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業
値段も品質も満足ですが、少々量が多過ぎた。
使用量を吟味してから買うべきですね。