LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品のレビュー

平均満足度 4.67 (1,331件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
モノタロウ
¥ 1,098 ~ / 税込 ¥ 1,208 ~
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
1,331件中 621~640件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-23
用途:
ミラ l275s

毎度、使ってます。希釈できるのでまるっと水に入れ替えてから原液入れーの、水を入れーので狙い通りの濃度調整が可能です。

2019-02-18
用途:
大型発電機のメンテ
対象商品:
45521551

大型発電機のメンテに使用しました。
JIS規格品とのことで、安心して使えました。
安価なので次回も利用したいです。

2019-04-27
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
45521551

2倍に希釈して使用しました。リザーブタンクを外して内部洗浄もついでにしました。

1人が参考にしています
伊藤塗装 様2019-03-03
用途:
なんら問題なし
対象商品:
45521551

クーラントは寒冷地でなければ高価でなくても良いとの考えです。南関東では十分です。

石黒商店 様2019-02-25
用途:
クーラント交換
対象商品:
45521551

機械整備に使っていますが比較的持ちも良く送料調整にも最適です。

2019-01-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
45521551

以前よりクーラントの価格が全体的に値上がりしているので、モノタロウは安くて良いです。もう何年も使ってますが、勿論問題なしです。

DeLorean Owners Club 様2020-01-18
用途:
補充時
対象商品:
45521551

安価ですし、性能も必要・十分で全く問題ありませんです。

2019-12-26
用途:
自動車整備
対象商品:
45521551

濃縮タイプでこの価格は安いと思います。またリピートしたいです。

2019-11-25
用途:
自動車の定期メンテナンス時
対象商品:
45521542

今まで純正品を使用してきましたが、少しでも安価に済ませたいので購入しました。問題なく使用しています。

2019-01-23
用途:
自動車整備
対象商品:
45521551

問題なく使えます.定期的に交換していますが,最近は青色も増えてきたので青もラインナップしてくれるとありがたいですね.

2022-01-04
用途:
機械メンテ
対象商品:
45521551

普通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2019-04-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
45521551

以前の液が青色のスーパーロングライフクーラントでしたが、これから車検ごとに交換しようと思い使用してみました。交換後水温計が異常に上がる事は無いです。

松葉工業 様2019-01-21
用途:
サーモスタット交換でクーラントも交換しました。
対象商品:
45521551

コスパ最高で最近使用しています。でも少し白く濁り感が有り、もっとクリアになれば良いと思います。

2019-01-13
用途:
機会整備
対象商品:
45521551

トラクターの冷却水の交換に使用しましたが、量が丁度よく価格も安かったので自分の車にも使う予定です。

コウギ 様2019-03-21
用途:
冷却液の交換
対象商品:
35456942

汚れがよくわかるので、色が明るくてよい。単価がやすい。

2019-03-20
用途:
バイクの整備
対象商品:
45521551

原液タイプですので希釈の必要があります、攪拌の際の消泡性が少し弱い気もしますがリピートで使って問題が出た事はありません。

2018-11-29
用途:
過走行車の〔定期的な補充で使用
対象商品:
45521542

ラジエターホースから滲んだりしているので減りが早く、毎月補充しているが
モノタロウLLCは安価で公道使用の分には性能に不満が無く、とても助かっている。赤も緑も定期的に購入している。

2019-11-02
用途:
車検前の整備
対象商品:
45521551

車検前整備で必ず交換しています。安価で問題なく使用できています。

2018-12-09
用途:
トラクターに使用
対象商品:
45521551

希釈せずに使用できるタイプは割高のため、こちらの希釈タイプにしました。特に何も問題なく使用。
なおこの商品は「日本製」です。
それだけで安心感あります。

2019-01-17
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
45521551

最近はホームセンターでは希釈したものばかりで濃縮タイプがありませんがこちらの商品は濃縮タイプで、防錆成分や消泡作用も濃縮されているため、5割で薄めて使用しています。
スポーツ走行時に成分がだめになりやすいらしいので成分がなるべく濃い状態の方が良いと思っています。
なおかつ、価格も安価の為、一年に一回交換しています

1人が参考にしています