2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 18373355
アドレスCF46Aに使用、初期電圧低かったから充電して使用
アドレスに使用するとき、バッテリー側をガムテ-プ等で保護しないと
振動等でバッテリ-が削れます。
- 用途:
- 原付バイクの交換用として購入
発注して次の日には商品が到着し、交換も無事に終わりました。快適にエンジン始動出来ました
- 用途:
- 旧車バイク1974モデルのレストア用
- 対象商品:
- 18373355
古いバッテリーは電解液注入、充電後取り付けが当たり前だったが、バイクは4輪車と違い、使用頻度が少なく、バッテリー上がり、電解液不足で寿命が短く悩みの種であったが、この種のバッテリーは寿命が長く安心して放置できる。エンジン始動性能が良く、満足できる商品だと思う。
- 用途:
- 通勤、足代わりのスクーターに
- 対象商品:
- 18373355
液も入っているし、すぐに使える状態でしたので取り付けて問題なく動いています。
純正のバッテリーと相違はないと思います。
しかし、小さな事も気にする人は未注入の物を頼んだ方が良いと思います。
私が受け取ったバッテリーは、液漏れがあったのか端子が黒色に変色してました。
上面の封止ビニールが中途半端に剥がされていたので、蓋が少し浮いていました。
どちらも使用には問題ないでしょうが、気になる人は気になるかも・・・。
- 用途:
- スズキ アドレスv125のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18373355
バッテリーがあがったので自分で交換しました。簡単に出来ました。
一発でエンジンがかかるようになりましたが、耐久性がわからないので星☆☆☆☆4つ
- 用途:
- 125CCのスクーターに使用。
- 対象商品:
- 18373355
使い始めて一月が経ちました。気温の低い日0℃~1℃の日でも一発始動でした。
冬休み後の7日間乗らなかったあとでも、気温5℃の日なのに一発始動でした!!
価格の割には、満足です。(^○^)
- 用途:
- 250CCスクーター用として購入しました。
- 対象商品:
- 18373382
日本製ではないようですが、一般のバイク屋さんより安価に購入出来て喜んでいます。あとはどれぐらい持つかということですが、時間が経たないと分かりません。
- 用途:
- 点火器の電源として使用
- 対象商品:
- 18373364
3台直列36Vで点火用電源に使用。C/Pは良いと思います。
消費量から逆算して1台ずつ充電してはいるのだが、個体による寿命の差が結構あるよう。
当方での使用では早いもので1年しかできない。長いものは3年程度使用できる。
ただしこれば、保守的に交換しているため、本来の使用方法(バイク)ではもう少し持つのではないだろうか。
- 用途:
- LEDソーラー街路灯 交換バッテリー
- 対象商品:
- 18373398
自前で使用している「LEDソーラー街路灯」の蓄電池として使用してます。
一般製品で寿命も5年前後あり、安価なので満足してます。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 18373364
いままでは違う通販で購入していましたが、送料が別途の為、結局高い買い物でしたがモノタロウでは3000円以上は送料が、かからないので安く購入できました。商品はこれから使っていくので、わかりませんが普通に使う分には支障無いかと思います。
これからも利用させてもらいます!