NF63/NR78のレビュー
- 用途:
- スーパーカブ110の交換タイヤ
- 対象商品:
- 68450986
スーパーカブ110の標準装備のチェンシンタイヤ以降は、IRCタイヤを自分で交換している。
前輪は15000Kmほど、後輪は10000Kmほどで交換している。グリップもよく、雨天でも不安を感じません。
- 用途:
- スーパーカブ110の前輪
- 対象商品:
- 68450986
製造が2019年の25週目であったので思ったより新しいタイヤで満足です。グリップが良くコストパフォーマンスに優れており、カブのタイヤではバランスが良いと思います。買うのはこればっかです。
- 用途:
- スーパーカブJA10 リアタイヤ用に購入
- 対象商品:
- 68451004
純正のタイヤからの履き替え!
純正タイヤを二度使用し、1本あたり約15000キロ使用していましたが、変えてみようと今回こちらをコスパで選びました。
まだ実走テストはしてきませんが、モノタロウの10%OFFでお安く購入できました。
評判は良いので、今後グリップと耐久性を検証していきたいと思います。
- 用途:
- 集金カブ用に購入
- 対象商品:
- 68451004
たまたま引きが悪かったかもですが製造年が古いのが届いたので新鮮なタイヤを希望する方は2輪タイヤの専門店で購入する方が価格的にも良いと思います。
タイヤは耐久性がイマイチですが食いつきは良いので気に入ってます。
- 用途:
- 通勤
バーディ80の純正が劣化したので履き替えました。明らかに路面への食い付きが違います。1000kmほど使用しましたが、雨の日も安心出来ます。見た感じも良いと思います。ビジネスバイクの足元としては最高レベルの品と考えます。
- 用途:
- カブJA10の前輪交換
- 対象商品:
- 68450986
BSバトラックス390を、前輪に14.000㎞使用した。スリップサインは出ていないが、サイドのひび割れが凄いので、今回は比較的安価でパターンもスポーティなNF63にした。サイドも柔らかくシリコンスプレーを噴いておけば、タイヤレバーも最後の一手のみ使用しただけで楽に入る。
- 用途:
- タイカブ スーパードリーム 125 JA27のタイヤ交換用。
- 対象商品:
- 68450986
ベトナム生産 スーパードリーム 110純正使用タイヤで 転がり ねかせ 雨天時と 公道使用で 何ら問題なく 高いレベルの性能発揮していたので タイカブ 125で使用していた ミシュランM35の後継として選びました。 これから 長中距離ツーリング 峠などの走りで 長期利用して 次回の購入を考えたら 星五つ。 はたして・・・。楽しみである。
- 用途:
- カブ110のタイヤ交換要員
- 対象商品:
- 68451004
耐久性はチェンシンより劣ります。恐らくグリップに優れているのでしょうが、特にグリップは求めていないので、ビジネスタイヤとしては不向きでした。
- 用途:
- カブ、タイヤ交換
- 対象商品:
- 68450995
プレスカブの前後タイヤを60/100に交換しました。サイズ(幅)を計算すると2.25と2.5の中間くらいですが見た目は2.25と同等のようです。
ビジネス用にしてはパターンがかっこいいところで選びました。使い始めですが使用感は良いです。