エンジンオイル SN/GF5のレビュー
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 75084712
スバルフォレスター(CBA-SG5)に使用していました。値段も安く、エンジンもすごく調子が良いので、とても気に入っていましたが取り扱いが無くなってしまい非常に残念です。
ぜひ4L缶の再販を御願いします。
- 用途:
- 業務用車両オイルとして
- 対象商品:
- 75084712
200系ハイエースに利用。科学合成油でこの値段は助かります。毎回利用していますが、使用感としては高価なオイルに比べて耐久性は低いですが、3000㎞ごとに交換してます。短期周期で交換することによりエンジンの耐久性も上がり、助かってます。
- 用途:
- バイクのエンジンオイル交換として
- 対象商品:
- 75084712
一番はコストパフォーマンス、この価格で100%化学合成オイルなので安心して使えることがイイ。
- 用途:
- 自動車用
- 対象商品:
- 75084712
レガシイ(BR9)に入れました。始動時に音が大きい気もしますが前のオイルのときは気にしてなかったので不明です。常用回転はあんまり回さないので問題ないと思います。
これから夏場の使用に耐えれるか様子見です。
- 用途:
- 軽ターボ車へ
- 対象商品:
- 75084712
合成油でコレしか買えそうな値段の物が無かったので買って見ました。
20Lだと多すぎるし4Lでこの値段ならまぁ満足です。
キャンペーン以外で買うとちょっと高いかな。あと少しやすくなれば良いのですが。
- 用途:
- 定期メンテナンス
- 対象商品:
- 75084712
リピートしました。
前回交換後 3ヶ月ですが、交換直前に 500km全行程高速移動を行
ったところ、油圧低下、粘度の低下が顕著になり、不安を感じま
した。それまでは特に不安もなかったので、これから暑くなるの
で、交換サイクルを短くすることで使用を継続してみようと思っ
てのリピートです。
- 用途:
- エコカーのエンジンオイルとして
- 対象商品:
- 75084712
0W-20規格を使っていた時にはエンジン音がうるさかったのにこのオイルに変えたらとても静かになり、力も増したとの評判です。
- 用途:
- キューブBZ11 オイル交換
- 対象商品:
- 75084712
車両自体は0W指定ですが、古い年式なのであえて固めを選んでいます。現在使用中で特に問題ないのでリピート購入です。
- 用途:
- 家族用の車両に
- 対象商品:
- 75084712
この価格であれば満足です。
ファミリーカーに何度か使用していますが、当然高回転を駆使して走るような車両ではないので、まったく問題ありません。
5千キロをめどにオイル交換しますが、交換後は、当然ながら滑らかに回ります。
マイカーにはノンポリマーのエステルベースのオイルを使用していますが、それと比較しても価格を考慮すれば、そのフィーリングは、なかなかと言わざるを得ません。
- 用途:
- 自社車両、お客様の車両の交換
- 対象商品:
- 75084712
社有車の使用で問題がなかったため、お客様のオイル交換時にも使用しています。
SN/GF5がこの価格ならお買い得です。
他の方のレビューや、他サイトでの「レイクフィールド」さんの酷評も見ますが、私が使用している限り、何の問題もなく使えます。
以前はモノタロウさんのオイルを使用していましたが、お客様が立ち会われて作業する場合、モノタロウさん独特の赤白缶はチョット・・・
それに比べるとこのオイル缶は高級感がありますし、一般の方は知らない人が多いので仕入れ値を推測されにくいのもいいですね!
ただ、他の方も書かれているように、輸送時のへこみがひどすぎます!!!
面倒なので、漏れてなければ返品交換や連絡もしませんが、もう少し梱包や配達業者への注意喚起を考えるなどの考慮をして下さい。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- エンジンオイル
- 対象商品:
- 75084712
長距離の高速が多い走行ですが、鉱物オイルと比べても燃費や静粛性は上です。しかも、長持ちするので、鉱物オイルよりコスパは良いです。レーシーな事をしない限り問題なく使えます。
- 用途:
- 純国産車1500cc乗用車のエンジンオイルに
- 対象商品:
- 75084712
交換して一日で400kmほど乗りましたが大変良いオイルだと思います。吹けあがりも良くエンジンのトルクもスムーズに伝わってくる感じがします。オイルの内容表示が無
かったので教えてもらえれば有り難いですね。二つのまるで表示になっているのが
- 用途:
- バイクのオイル交換時
- 対象商品:
- 75084712
他の口コミにもあるように缶のへこみがありましたが、中身の話としては、滑らかにエンジンが回っているように思います。この等級にしてこの値段なのでコスパはいいですね。しばらく使ってみたいと思います。