オイルチェンジャー 手動式 ポータブルのレビュー

平均満足度 3.79 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
90件中 81~90件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-28
用途:
下抜きドレンのない車(スマ-ト等)に使用
対象商品:
89189125

問題点ばかりの商品です。ナイロンチュ-ブと本体の間のジョイントがゆるく使用に際し注意が必要です。上向きにホ-スが出ていてEGに届かない。本体を傾けたせいかポンピング中ロックしてしまう。お客の前で使うにはとても扱いにくい商品です。以前他のメ-カ-の似たような物を数年使用していましが、そちらは期待通りに働いてくれました。残念でなりません。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2015-12-20
用途:
ハイエースオイル交換
対象商品:
89189125

何とか無事にオイル交換できましたが、取り扱い説明書が簡素すぎて素人には理解できません。
パイプをどう繋いで良いか?とか、このワイヤーなんだろう?とか四苦八苦しました。
もっとはっきり、大きく書かれた取説を希望します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
現状ご用意できる説明書は下記にも掲載させていただいている説明書のみとなります。
https://www.monotaro.com/g/00999445/?t.q=89189125
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

中山機械店 様2015-09-20
用途:
エンジンオイルの抜き取り

つなぎのゴムと細いパイプの密着が不良で、そこからエアーを吸ってしまい、ビニールテープなどで加工しないと吸い込めなかった、試運転をしないで現場に持ち込んだ為、かえって作業時間がかかってしまった様な感じだった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-11-24
用途:
オイル交換等
対象商品:
89189125

問題なく使用できる。ただ、底のリブ部分が欠けていた。これはポンプを上下する時に出す金具が当たり破損したもので、組立時か梱包時に破損したものと考えられる。特に支障ないようなのでこのまま使用します。

オートスタッフ 雅 様2015-02-06
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
89189125

なかなか良いです。

2014-07-02
用途:
車のオイル抜き
対象商品:
89189125

満足です。

コンペティション アーデン 様2014-07-02
用途:
外国車のエンジンオイル交換ならびにATF交換
対象商品:
89189125

エンジンのアンダーカバー脱着に手間のかかる車の場合、オイル交換の度に工賃をいただくのは忍びないものがございますが、これを使えば簡単に作業が出来ます。
安い商品ですが、高級品となんら代わらず作業できます。

1人が参考にしています
村上商店 様2015-04-04
用途:
7Lオイル交換!
対象商品:
89189125

ワンボックスには付属のホース2本繋いでも、せいぜい助手席の足元においての作業。これはキツイ!
6mm7mmホースのつなぎゴムはなんとか耐えてくれましたが、7mmホースに付属のゴムは抜けやすく結局初めから最後まで左手でしっかり持ち、右手でポンピングし完全に抜き取りまで1時間近くかかってしまった。
肢体障害者の自分としてこの作業は非常に辛い!
6mmホースを3mくらい買ってきて、極度の抵抗が有り、時間はかかっても安心して抜き取り作業がしたい。
それと、ホース収納ケースは何故1つなのか?もう少し細身のケースを、オイルチェンジャーを挟んで2個付けて頂けるとホースを跨がせて収納でき良いのに、使い終わったあとの収納ケースの使い道が無い!
ホースの長さも別売でいいので、消耗品なので今後も販売中止などせず販売してもらいたい。
バッテリー式のオイルチェンジャーのほうが良かったのかなー?そんな思いでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2015-02-01
用途:
オイル交換
対象商品:
89189125

ノズルの素材や太さ、長さの設計が雑すぎてオイルパンまで届きません。よって、本体を使うまでに至りませんので、本体の評価は出来ません。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-03-28
用途:
オイル交換
対象商品:
89189125

大きすぎて 収納に困る。