750 エアゾールのレビュー

平均満足度 4.69 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)
1,898 / 税込 2,088
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。 【用途】鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
88件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-31
用途:
新車の防錆処理
対象商品:
00198905

専用のガンは必要ないのでスプレーを使用しています。まずはこの750で合わせ目に浸透、この後に900で上塗りすれば完了。長く乗るつもりなら最初が肝心です。しっかり防錆処理しましょう。

3人が参考にしています
ファクトリーお猿 様2020-11-21
用途:
冬前の車のメインテナンスに
対象商品:
00198905

錆びやすい下回りやパネル接合面に塗布したり・袋状の内部に噴霧しています。雪国に住みながら、無頓着で何も対策していなかった頃と比較すると、格段に錆の被害が減っています。我が家では、毎年秋に2柱リフトで車を持ち上げ、くまなく防錆処理をするのがルーチンになっています。

2020-11-27
用途:
車の下回り防錆
対象商品:
00198905

シャシー周りの防錆で塗料でないものを探していてこの商品を購入しました。
何となくベタっとした感じになる様ですが余計な色が付かないのでマスキングもしなくていいので助かります。
どの程度防錆能力が持続するか判りませんが期待しています。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
車の錆び止め
対象商品:
00198905

この品物は間違いない。
錆び止めとしては最強です。
送料無料なら最高

1人が参考にしています
堀田建設 様2020-05-08
用途:
サンバートラックのフロンの泣き所フレームに大満足
対象商品:
00198905

サンバートラックのフロンの泣き所の箇所Y型フレームに防錆剤の750を使用しました後わショクアブソーバーの箇所も泣き所でこの箇所にも吹き付けました、吹き付けた感じは霧状で少しネチョネチョしますが、広く霧状が広がる様な感じなのでサンバーのフレームのY字型のフレームの中で霧状に広がるので大満足です

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
車両フレーム構成の内部及び外部、エンカリ対策として
対象商品:
00198905

延長ノズル付属で狭小部分にも施工しやすいこと
塗膜が乾いた後も柔軟性に富み、後々の防錆効果か期待できること
コストパフォーマンスが良いため他にも使用したい

2020-08-13
用途:
車の下回り
対象商品:
00198905

安定のノックスドール。やはり北欧の厳しい環境で使われてるメーカー。すばらしいです。

2020-06-13
用途:
中古車の錆び止め
対象商品:
00198905

面積の広い箇所の錆び予防に散布し易く適している。匂いは気にならない。

長豊建設飯田松尾給油所 様2020-02-29
用途:
車両下部の錆止めとして
対象商品:
00198905

狭い所に吹き込むのにちょうど良い粘度です。価格が高いことが欠点です。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
自動車錆止め
対象商品:
00198905

自動車のドアパネル内錆止めの使用しました。
匂いが少しあるが気になる程ではないです。

2019-08-30
用途:
車の下回り錆止め
対象商品:
00198905

錆止め効果は、それなりにありますね。ロングノズルも付属しており、車の袋状部分の錆止めに使用する場合最適です。中々良い製品です。

1人が参考にしています
2019-07-16
用途:
サスペンションの交換作業
対象商品:
00198905

思ったより、油っぽさがあります。ベタベタした感じになりますよ。サビ防止には、効果がありそうな感じはうけます。拭き取らずに、吹いたまま見えない部分で使う方が良いし、効果的だと思います。

2018-11-16
用途:
雪国での車の下回りとタイヤハウスの錆止め
対象商品:
00198905

吹き付けた後,しっかりと浸透している印象です。付属のホースをフレームやドアの穴から差し込んで施工できるのもGOODです。効果や耐久性はまだ分かりませんが,この価格で防錆を出来るなら試してみる価値はあると思います。

1人が参考にしています
2018-09-08
用途:
車の防錆
対象商品:
00198905

自動車のフレームの中や フェンダーの合わせ重ねで錆びやすい場所の防錆ワックスとして使用しました。
某自動車メーカーの補修剤として採用されてもいます。
ロングノズルで フレームの小さな穴からの施工もできました。 使用方法はYouTubeなどでも紹介されています。

1人が参考にしています
2019-02-15
用途:
車整備
対象商品:
00198905

全く錆びる気配なし!匂いはきつめなので車内から離れた部分に使用することをおすすめします!

2018-11-28
用途:
車のリアゲートヒンジ部分のサビに使用
対象商品:
00198905

知人よりの紹介で使ってみた。サビの上からでもOKとの事だったので、簡単に使えた。

2018-09-21
用途:
自動車ドア内側及びタイヤハウス内側
対象商品:
00198905

自動車アンダーコートの塗装の後、内側の塗布に使用しました。これで安心して雪道の高速道路も走れます。初心者でも簡単にスプレーノズルで防錆処置できました。有難うございました!!

2018-06-28
用途:
自動車、バイク、自転車の防錆
対象商品:
00198905

次の様な箇所に利用していますが、「たっぷり」噴霧しておけば、サビた記憶はありません。反面暫く垂れ出してくるので、注意が必要です。 車内に利用する場合、メーカは700を勧めている様ですが、700も結構匂うので私は750で兼用してしまう事が多いです。
・自動車の板金の合わせ目、溶接個所、内部が空洞のパイプ状の部材の内部などの防錆
・クロモリ製自転車のフレーム内部の防錆
・バイクのパイプ状の部材の内部の防錆

3人が参考にしています
2018-06-27
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
00198905

製品については実績もあり、何度目かのリピート購入です。迅速に配達していただき、休日まで余裕をもって準備できました

2018-06-20
用途:
鈑金後の防錆処理
対象商品:
00198905

もう少し単価が低ければ言う事なしですが、物自体は良いと思います。