900 エアゾールのレビュー

平均満足度 4.63 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)
1,998 / 税込 2,198
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。 【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
62件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-25
用途:
車両の防錆
対象商品:
00198932

安定の品質です。
当方、北日本在住で冬季はコレでもか位の塩カル攻撃を受けます。もう一台の車両あり10年経過しましたが下廻りは一切サビていません(可動部は除く)。

2018-06-11
用途:
車両の防錆び処理
対象商品:
00198932

色々な防錆材料を使用しましたがNoxudolがベターかと思います。700と900をメインに使用していますが今回は下廻りの補修ように900を購入しました。

1人が参考にしています
2018-08-16
用途:
錆び止め
対象商品:
00198932

定期的に使用しています。スプレーしておくとしっかり被膜が出来て錆びも進行し難いと思われます。

2018-07-18
用途:
自動車のフロアー、タイヤハウス
対象商品:
00198932

匂いがきついが、信頼感あり
ただ、乾燥に時間がかかります

2022-06-20
用途:
下回り塗装に
対象商品:
00198932

この商品は、北海道ならマスト商品。車検毎に1~2本塗布している。但し、防塵マスクをしないと、鼻の奥まで真っ黒になる。ガレージの床もすぐに真っ黒になるよ。

2人が参考にしています
2017-05-24
用途:
下回りサビ止め
対象商品:
00198932

タイヤハウス内で使用しましたが、下回り全てで使用する為に追加購入します。3本ぐらい必要な感じです

1人が参考にしています
2018-11-08
用途:
自家用車の融雪剤対策用に
対象商品:
00198932

自家用車の補修用に施工しました。お値段は高めなので財布には優しくありません。ノックスドールは私的には使いやすいと思いました。

ファクトリーお猿 様2020-11-22
用途:
750とペアで使用中
対象商品:
00198932

自宅で自動車の下回りの防錆処理をする際、パネルの合わせに750を吹き、浸透させたあと、ずっと固まらずネバネバした状態の900を上から吹き付けてコーティングしています。この性質故、整備する時に服に付着するので、場所を考えて使用する必要があります。
近年の車では、パネルの合わせ目ではない部分からは、余程のことがない限り錆は発生しませんので、一般的な厚手のアンダーコートは不要です。どうしても気になる部分にはシャーシブラックを薄く塗装しておきます。
余談ですが、一般的な厚みのあるアンダーコートは、一度ひび割れるとそこから、塩化カルシウムを含んだ水分が内部に浸透し、重篤な錆が発生し、あっという間にパネルがミルフィーユ状になってしまうケースを多々経験したので、私は使わないようにしています。

2人が参考にしています
2020-11-27
用途:
車のシャシー防錆
対象商品:
00198932

同社の750の増量タイプと勘違いして買ってしまいました。
知らずに吹いて黒くなって初めて気が付きました。
使って困るものではないので使う用途が有ればいいんですがね。

1人が参考にしています
2017-07-07
用途:
下回り塗装作業時
対象商品:
00198932

時に錆びる箇所にこれを塩害ガードに重ね塗りしています。

2017-07-06
用途:
ポンプ設備のメンテナンス時に使用
対象商品:
00198932

ノーズルが安定しないので固定する要にすることで方向が安定してやり易い

2018-08-02
用途:
自動車の下回りの防錆作業に使用
対象商品:
00198932

塗布した後に触るといつまでも乾いていない感じでとても手が汚れます。

2017-12-16
用途:
自動車の防錆
対象商品:
00198932

降雪地域に住んでいるため、軽自動車の防錆のため購入しました。同メーカーの他製品も併用しています。車齢10年以上ですが、タイヤハウス周辺の錆は全くありません。

1人が参考にしています
2017-08-07
用途:
タイヤハウス、アンダーフロアーへの塗装
対象商品:
00198932

スプレーした後は「べたっ」とした感じです。3日しても硬化はしていませんでした。後ろのタイヤハウス2か所(前のタイヤハウスはプラスチックのカバーがあるのでスプレーしませんでした)とアンダーフロアーにスプレーするのに3本使いました。17年乗っている車なので下回りは新車のようになりました。

2018-10-11
用途:
車の錆び対応

小石等での剥離補修用に購入しました
錆び対策で他商品も複数試しましたがノックスに満足しています

1人が参考にしています
株式会社ベータプラン 様2017-11-20
用途:
整備
対象商品:
00198932

消耗品なので、非常に安価で物が良くていいです。また、購入したいです。

2015-09-06
用途:
車のタイヤハウス
対象商品:
00198932

スプレーで塗りやすく、厚塗りできるので、タイヤハウスのサビ防止に効果的だと思う。

1人が参考にしています
2015-05-20
用途:
車下回りの、さび止め
対象商品:
00198932

ノズルが付いていて細かいところをスポット塗装できて良い。

2017-10-10
用途:
防錆
対象商品:
00198932

下回り塗装と言えばと言った物です。
これ以外は、使えません。

2016-09-29
用途:
デッドニング
対象商品:
00198932

新車タイヤハウスのデッドニングに使用。期待通り。