F-1 フューエルワンのレビュー
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 84922102
マツダデミオ140000km走行で使用。
吹けが悪くなった時、2本連続で使用したら明らかによくなりました。
過走行車におすすめです。
- 用途:
- ディーゼルダンプトラックに使用
- 対象商品:
- 84922102
10年近く使用しているためアイドリングが不調なため使用しました。少しは改善した程度なので、また継続使用して様子を見ようと思います。
- 用途:
- サンバートラック KS4
- 対象商品:
- 01041818
貰い物の40キロ以上速度が出なかった軽トラに使用。満タン時に半分ずつ添加している内にキャブの詰りが取れたようで80キロ巡行も楽勝になりました。
車の総合栄養剤として試してみる価値有です。
- 用途:
- 燃料系の正常化
- 対象商品:
- 01041818
20年前のバイクに入れました。アイドリングが安定し、吹け上がりも良くなったような気がします。また、燃料系の汚れもきれいになりました。
文句なしです。
- 用途:
- エンジン内のスラッジ除去、コンプレッション回復
- 対象商品:
- 84922102
ネットで燃費向上、圧縮圧力回復に効果大と・・・3本を2回に分けて使用しましたが、効果はありませんでした。車両状態、車両の使用方法にもよると思いますが、お守り程度の感覚で長距離走行の際にまた使用してみたいと思います。
- 用途:
- バイクの冬眠用他
- 対象商品:
- 01041818
バイクの冬眠用に又車の吸排気の洗浄に使用。バイクは冬前に入れておくと春使用時にタンク内のガソリン劣化に役立つようです。簡単に始動出来ました。
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
- 01041818
燃料系洗浄剤として使用している。
残念ながら効果は判らずであるが信頼のブランドでも有るので安心して使えている。
- 用途:
- 長期のらないバイクのガソリンに
- 対象商品:
- 01041818
冬場乗らないバイクのガソリンが変質するのを防止するために使用しています。バイクのエンジンの調子が良くなったとか体感できる効果はわかりませんが,ほかのレビューでは比較的評価が高いので信頼できる商品だと思います。
エンジンをきれいな状態で調子よく維持できることに期待です。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 84922102
一度使って一週間程度経過後に使用しようと蓋をとってみると、異臭がして腐っている感じがしたので破棄しました。パッケージが変わる前もたびたび使っていたのでこのようなことは初めてでした。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 01041818
いろいろなサイトでも紹介されていますが
使ってみてびっくりしました。
3年ほど外に放置していた原付に入れ、
何度かキックを繰り返したら
エンジンがかかりました。なくなったらまたすぐにでも購入したいです。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 01041818
古いバイクに初めて使用しレスポンスの変化に驚き、それ以来定期的に使用しています。
あまり乗ることの出来ない冬の時期には、特に入れるようにしています。
- 用途:
- ガソリンに添加し、インジェクションの不調を調整した。
- 対象商品:
- 01041818
定期的に使用するのがいいと説明書にある。その通りだと思います。
多走行車には、特におすすめです。