F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度 4.63 (731件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。 【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
731件中 461~480件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
84922102

ディーラーで清浄剤の使用を勧められたので、自分で購入して入れてみました。効果はまだ分かりません。

2018-03-03
用途:
古いバイクに使用
対象商品:
01041818

2回目投入しましたが最初のエンジンのかかりは確実に良く
なりました。続けて使って経過をみます。

2018-06-13
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
84922102

良いような予感。
トリッカーキャブ車のメンテナンスに使用、一回目を入れてまだ100km程だがエンジンの吹け上がりが良くなっているような感じかする。(いい時と悪い時があるが、何故か?)
入れて500km~600kmは走らないと本効果が出ないとの事なので、年式がかなり古いバイクでもあり、2本分程入れて様子を見てみたい。

walea 様2018-04-27
用途:
ハイエースにて使用!
対象商品:
01041818

16万キロ走行したハイエースに、満タンにした時は、1本と半分入れたが、何となく良くなった気がする。

2018-01-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01041818

20年前のBMWに使用していますが非常に調子良くなりました。バイクの他草刈り機、農機具にも使えて重宝しています。

2022-09-04
用途:
NC700Sのエンジンの燃焼改善
対象商品:
84922102

10年で4万4000キロ乗ったNC700Sのエンジンがパワーが落ちてきた感じがしたので、プラグを新品に変えて燃料タンクにフューエルワンを入れてみました。パワーが戻りとても快調になりました。

2018-03-15
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01041818

使用後劇的に効果が実感できるものではありませんが、古いガソリンの転換動画を見たら納得の商品だと思います。

マイム 様2019-02-18
用途:
輸入車に使用
対象商品:
01041818

ワコーズの商品は安心してお客様に使用できるので助かります。もう少し価格が安くなると、なお助かります。

2022-03-10
用途:
自動車の整備
対象商品:
84922102

自家用車が加走行になって、燃費が悪くなったので、購入してみました。結果は、少し良くなり、エンジンの振動が減った感じです。

2018-03-10
用途:
メンテナンス
対象商品:
01041818

めっちゃくちゃよすぎてやばいまぢで。
半端なくよい!

2017-12-17
用途:
エンジン劣化の防止
対象商品:
01041818

新車の時から定期的に使用しているため体感できる効果はありませんが、エンジンの新車時のコンディションに近い状態を維持できることを期待して使用しています。
もう少し安くなると満点なんですが。。。

中内建築 様2018-09-01
用途:
旧車なので使って見ました。
対象商品:
84922102

使った感想はまだ全然分かりませ。
新たに2本頼んだから変わるかもしれない。
キャブ4発HOするよりか安いか?
またレビューします。

2018-07-07
用途:
個人所有のバイク
対象商品:
01041818

値段はそれなりに高価ですが、古いバイクに使用すると明らかに高価があります。定期的に使用していくつもりです。

2018-03-16
用途:
給油時に投入
対象商品:
01041818

投入後燃費が上がったようです。ただ、エンジンオイルが汚れたようです。次はオイル交換の直前に入れた方がいいかも

2017-11-16
用途:
車とバイクのメンテナンス作業

同じ車に3本目の購入です。
最初の1本目の時(10万キロ超え)が一番変化を感じれました。
エンジン音が静かになった気がすごくしました。
2本目3本目はあまり感じられません(静かなのがキープしている)が、お守り感覚で、1年に1本入れて行こうと思います。

2019-03-11
用途:
バイクに定期的に入れる
対象商品:
84922102

以前のものよりも容量が少なくなり、実質的な値上げかと思いましたが、ガソリンに対していれる量が少なくなったので成分が改良されたのだと思います。以前のものも定期的に入れていて、エンジンの調子も悪くなったことがなかったので、今回のものも定期的に入れるつもりです。

2017-11-28
用途:
多年式車両(ワゴンR・CT21S)のメンテナンス
対象商品:
01041818

H9年式のワゴンR(CT21S)に使用。燃料25リットルに100CC入れてみました。使い始めから、エンジンの微妙な振動が消え、効果が実感できました。効果がどのくらい続くのか、楽しみです。

2018-03-04
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01041818

今回初めて使用しましたが、吹け上がりと燃費の向上が見られました。
又購入したいと思います。

2017-11-26
用途:
あまり使わない機械のメンテナンス
対象商品:
01041818

絶えずガソリンを給油しているものは問題ないのですが、偶にしか使わない機械、チェンソー、発電機、刈り払い機などに入れておけば、ガソリンの劣化によるキャブレターの詰りなどを防ぐ事が出来、
次回使う時に快適に使用出来ます これはお薦めします。

スタジオやまだ 様2018-02-22
用途:
エンジンアイドリングのメンテナンス
対象商品:
01041818

ガソリン添加剤では有名ですが、確かに効果は有ると思います。