F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度 4.63 (731件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。 【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
731件中 621~640件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-08
用途:
燃料ラインのクリーンアップ
対象商品:
01041818

2度目の使用です。プラセボ効果なのか、若干 スムースになったような気がします。

2016-07-08
用途:
給油時の添加
対象商品:
01041818

ディーゼル車でも入れると体感で違いが分かります

2017-06-24
用途:
点検時
対象商品:
01041818

効果のほどはさておき、おいおいあらわれてくるのではと思っています。

小野田企画 様2016-06-20
用途:
とりあえず周りが良いからと勧められて購入
対象商品:
01041818

キャブ清掃等は、自分でできるので、入れなくても良いんだけど試しにと言われて購入。まだ使っていませんが近々燃料に入れる予定です

2016-06-02
用途:
半年に1度ほど、給油時に混入
対象商品:
01041818

実際、効果の体感はない。走行距離7万キロを超え、燃費はだんだん良くなってきている。

2019-02-27
用途:
バイク、クルマに使用しています。
対象商品:
84922102

目に見える効果はないのですが、見えない効果に信頼を寄せています。
バイク、クルマにメンテナンスとしてたまに投入しています。

アイアンドシー有限会社 様2018-06-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
84922102

偶にしか乗らないバイク(隼)の性能維持のために使用(年2回ほど)しています。

2016-07-13
用途:
いつもこれ
対象商品:
01041818

車。バイク両方に使ってる。実感より気持ちの問題。

2017-07-20
用途:
自家用車用など
対象商品:
01041818

絶好調。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2016-05-06
用途:
燃料経路清掃
対象商品:
01041818

農業機械にも使用していますが、分解清掃の手間が省けて便利です。

2018-01-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01041818

以前にも使用したのですが、もともと車の状態が良くなかったので連続して使ってみようと思います。

2018-10-08
用途:
系内洗浄
対象商品:
01041818

車・船外機・除雪機に使用してますが、キャブの汚れ防止ですね。
また、ディーゼルの黒煙は減ります。

2016-02-17
用途:
バイクのキャブクリーニングに。
対象商品:
01041818

ユーチューブ動画を見て購入。
春になったら効果がわかるが、エンジンをかけた感じは良いですね。
エンジンのかかるものなら、キャブクリーナーより簡単でよいです。

2016-02-11
用途:
由緒正しいガソリン添加剤
対象商品:
01041818

バイク屋に勧められて、継続使用しています。カーボンが溜まりにくくなることを期待して。

1人が参考にしています
2016-01-14
用途:
車の定期的なメンテナンスとして
対象商品:
01041818

特に何キロとかは決めていないが、アクセルの踏み込んだ感覚が重くなり出したら1本入れています。
毎回入れる度にしばらくするとアクセルが軽くなるのを感じられます!燃費も少し戻ってるので効果はあると思います。

1人が参考にしています
2016-04-23
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
01041818

10万キロ以上の軽四に投入、アクセルが軽くなった気がします。良いと思います。

2016-03-08
用途:
カーボン除去
対象商品:
01041818

走行15000KMのスクーターで、テスト中です。エンジンの掛りが良くなって、アイドリングも安定、エンストもしなくなった。とても良い感じです。

2018-11-26
用途:
4000km走行毎
対象商品:
84922102

正直、鈍感なので体感できませんが、習慣で入れずにいられません。

2017-07-28
用途:
自動車整備
対象商品:
01041818

これに勝るものはないのではないでしょうか。
定期的に使用しています。

2015-11-18
用途:
エンジンのリフレッシュ
対象商品:
01041818

すでにリピートして購入しています。エンジンが軽く回るのがよく分かります。ターボカー用に購入しましたが、すぐにノンターボの車の為にも購入しました。これから試してみます。

1人が参考にしています