F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度4.63(731件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
F-1 フューエルワン
¥0/税込¥0

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤

731件中 661~680件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 01041818
2015-09-25
用途: バイク

1本購入で 3分の1私用 3分の1息子用 あと残りは嫁の車用 年に3回 4カ月に一度です 調子良いです

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2015-08-14
用途: バイクにて使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブ使用のバイクにて使用しました、アイドリングが不安定でしたが投入後すっかり不調が直りました、とても効果的な添加剤です、おすすめです

対象商品 : 01041818
2015-08-09
用途: ビックスクーターに使用

燃料タンク内のくすみも取れて綺麗に成った!!

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2015-06-15
用途: 車のガソリンタンクに入れる

8万キロ走った車に入れたところ、今までアイドリングの時に振動していたのがほとんどなくなりました。
間違いなく効果はあるようです。

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2017-03-02
用途: エンジン修理

問題ないです。実績ある商品ですので、今後も利用します

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2015-09-04
用途: キャブのメンテナンス
Hair Salon NAKAMURA 様

エンジン音が静かになりました。
軽く加速する感じがしますタンク内の錆止め効果もあります。

対象商品 : 01041818
2018-01-12
用途: お客様の車
アド・ホックオート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

シエンタ(NCP81G)にノッキングしていたので、こちらの商品を使用した結果、ノッキングが改善しました。

対象商品 : 01041818
2017-05-19
用途: 愛車のガソリン添加剤
建設業・工事業

明らかに車の調子が良くなっている。燃費も良くなっている気がする。

対象商品 : 01041818
2016-07-13
用途: ボクシーのアイドリング不調の為
株式会社レールテック 様

11万キロのボクシーのアイドリングが300rpm~600rpmと不安定で改善出来ればと購入し使用した。
燃料を60L満タンにして1本入れて2km走行した所、 500rpm~800rpmになり少し改善された。 走行距離がまだ短いのでもう少し距離を走ってみたいと思う。

対象商品 : 01041818
2015-08-24
用途: 旧車バイク性能復活に
農・林・水産業

エンジン性能を回復(エンジン内のカーボン除去)目的で使用
以前から年に1~2回インプレッサ乗り出して7年になり、インジェクターとかの詰まり防止に使ってますした。
いわば、おまじないです、若干加速上がったかな(思い込み効果かな?)、今まで使用してノントラブルなので
今回MonotaROさんから購入しました。
バイクも4STなら高回転でぶん回せば、だいたいカーボン吹き飛ぶんですが、今回、2STのTS-200Rに
使う予定、排気バルブとかたぶんべっとり、エンジンばらすのも面倒なので効果を期待してます。

2人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2016-12-28
用途: エンジン洗浄

効果の程はわかりませんが、ワコーズだし自己満足の為に

対象商品 : 01041818
2016-10-17
用途: 愛車のメンテナンス

モノタロウに関わらずだいたいがこの価格で売っている独占禁止法的なものですねもうちょっと安くしてほしいですワコーズには

対象商品 : 01041818
2016-06-03
用途: 農機具に使用

ガソリン・ディーゼル兼用燃料添加剤なので、シーズンのみの使用になる「コンバイン」や「田植機」に使用しています。これを使用するまでは、使用初期にはエンジンの回転が安定せず、排気ガスがとても臭いましたが、これを使うようになって、直ぐにエンジンの回転が安定するようになりました。値は張りますが、他の「水抜き剤」との性能の違いが分かります。金属製の燃料タンクでないのであれば、シーズンの終わりに燃料を抜くことをお勧めします。

対象商品 : 01041818
2015-01-30
用途: 四輪二輪メンテナンス

う~ん、効いてるのかなぁ。
10万㌔超えたバモスターボに初投入。
体感はできないが燃料経路がキレイになっていればいいか?

対象商品 : 01041818
2016-06-12
用途: オイル交換前
金融・保険業

過走行のエスティマに使用。空ぶかしすると、臭いにおいとともに、白煙を出すが、その後は特にかわらず。ふけあがりがよくなる気がするのと、アイドリングが安定します。

対象商品 : 01041818
2016-07-11
用途: 走行距離50000kを超えた車

200Kmくらい走行しましたがアクセルを踏んだ時の感じが良くなったと思います。

対象商品 : 01041818
2016-07-07
用途: エンジンの活力剤として
ELFER CARS 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

注入した日は、エンジンがスムーズに回り良くなったのが体感出来ましたが、1週間ほどで元通りになってしまった。
定期的に注入しなければならないものなのかもしれない。

対象商品 : 01041818
2014-10-21
用途: 燃料添加剤として
建設業・工事業

周りでワコーズの商品の評判が良いので、乗っているバイクの
走行距離も伸びてきたのも有り、試しに買ってみました、
使用後、エンジンノイズが減ったような気がします
連続使用で調子良ければフューエルワンも含めて
ワコーズの商品をいろいろと使ってみようと
思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2016-06-19
用途: クリーンディーゼル車に入れてみた
サービス業

遠出前に、今までの(2万㎞走行)汚れ等付着除去と思い投入
確認はできないが、DPF燃焼のサイクルが長くなり 結果燃費がやや良くなっている。
効果ありかな!
年1で投入しようかと思います。

対象商品 : 01041818
2016-10-22
用途: エンジンのメンテナンス
その他業種

まだ使用していません。カーボンの除去を期待して使用してみます。