F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度4.63(731件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
F-1 フューエルワン
¥0/税込¥0

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤

731件中 701~720件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 01041818
2016-01-12
用途: オートバイ 、車に使用。

今回は、家の灯油湯沸かし器に使用してみた。15年使用しているので音がうるさく買えどき。入れてみたらおどろき、音が静かになり、不完全燃焼が治った。これならすぐに変え買えなくて済んだ。

2人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2016-10-11
用途: 定期的な車のメンテに
サービス業

主に妻が乗る車(11年落ち)の車に使用しました。
クレのエンジンコンディショナーを使ってからの使用でしたので、どちらが効果があったのかさだかではありませんが、音が静かになったのと、燃費があがったので、この2つは今後も定期的(1年に1回くらい)で使用していこうと思います。
新車にはあまり効果は感じられないかもしれませんが、古い車には私なら使います。
あと、整備に自信の無い私には、ガソリンタンクに入れるだけで、少しでもマシントラブルが減れば良いと考えて、安い選択のような気がします。

対象商品 : 01041818
2016-01-13
用途: エンジンの調子回復
万屋 様

今まで キャブや燃料コックのOHをしてきましたが 改善されず 半信半疑でヒューエルワンを使用してみました、

今まで あれこれやってきた事を全否定される結果がでました。

これは間違いなく効きます!

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2016-11-02
用途: 古い車の燃料系クリーンに

車の状態によるのか、あまり効果を感じることはなかった。
本来の使い方ではないが、劣化したガソリンに新しいガソリンとこれを使いしたところ、単純に新しいガソリンを追加した場合と比べて、エンジンのかかりは良くなった。

対象商品 : 01041818
2016-03-29
用途: 個人用で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用してませんが良い品だと思います。

対象商品 : 01041818
2016-07-02
用途: バイクの不調対策
建設業・工事業

2月に中古で購入し4ヶ月経過した頃からアイドリングの調子が悪くなりアフターファイヤーを起こすようになったので試しに、使ってみました。

アイドリングの不調に改善の兆しがあるのでもう少し使ってみます。
燃費が良くなるかと思ったら入れて直ぐに感じた「よく回る!」が悪かったのか燃費は変わりませんでした。

対象商品 : 01041818
2016-04-14
用途: 軽

10万キロの、ダイハツに使用したが、効果は、まだわからない。

対象商品 : 01041818
2016-11-24
用途: 給油時

試しに使用してみましたがイマイチ効果がわかりませんでした。使い続けると違うのかもしれません。

対象商品 : 01041818
2016-09-29
用途: マジェスティ125FIの燃料供給ラインクリーニング
日本ブッシュ株式会社 様

エンストが多かったのが、注入後1回も発生してません

対象商品 : 01041818
2016-06-24
用途: バイクに使用

古くて調子の出ないバイクに使ってみましたが、
始動性と燃費の向上が見られました。

対象商品 : 01041818
2016-02-24
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いです。古い車に投入しました。

対象商品 : 01041818
2015-12-08
用途: バイクおよび車ガソリンへの添加

知人の車屋さんに薦められて購入してみました。
体感は正直分からないです。高年式車へのお守りのような感じで、年1回くらいは使ってしまいそうだけど。

対象商品 : 01041818
2016-06-15
用途: 気休めに

メンテの時のおまじない。効果の程は?精神衛生上ヨシと言うことで。

対象商品 : 01041818
2016-08-31
用途: エンジンメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

直噴エンジン車へ使用予定ですが、未使用ですが評判で購入しました

対象商品 : 01041818
2015-06-28
用途: 自分用

なかなか良い商品でした。

対象商品 : 01041818
2016-06-07
用途: オフロードバイクに

250のオフロードバイクに使用。4万キロオーバでメンテナンスになるかと使用。特に変化は感じられませんでした。

対象商品 : 01041818
2015-07-20
用途: カブ、スクーターに使用。

新聞販売店をしてます。ホンダのカブ、スクーターのインジェクンタイプは、エンジン内やバルブにカーボンが付着してエンジン不調を引き起こします。色々なエンジン調整剤を試しましたが、ワコーズのフューエルワンを使用して以来、ノントラブルです。素晴らしい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2015-06-28
用途: 中古バイクに使用

中古バイクをオークションで購入したら、
2・3km走行毎に2・3秒だけ燃料がうまく供給されない現象が続き、
燃料経路に何かが詰まっていると予想。本製品で溶かそうと思い投入。
タンクの容量的に1本で3回投入できるので、使い切るまでに解決できれば
いいかなと思っていましたが、1回目の投入で現象はなくなり解決。
キャブばらしたり余計な手間が無く本製品だけで解決して手間が省けました。

2人が参考にしています
対象商品 : 01041818
2015-08-17
用途: 車 ステップワゴン(RK1, 19000km)

・エンジンの音(カラカラ)が多少改善されました。
・30Lの給油毎、合計2本を添加致しました、本添加剤を投入後にエンジンオイルを抜いたところ通常よりもエンジンオイルが汚れているのが目視で確認できました。

対象商品 : 01041818
2015-06-08
用途: ハイブリッド車、軽トラ、刈り払い機、チェーンソーで使用。

ハイブリッド車、軽トラのガソリン消費量が少なく給油間隔が長いので燃料の変質を防ぐために使っている。効果は特に感じないが問題がないからいいということだと思う。また刈り払い機、チェーンソーは保管する2サイクルオイル混合ガソリンの変質を防ぐために使用しているが特に使い込んだ機械で使用前よりエンジンの調子がよくなってきた。具体的にはアイドリングが安定しフケ上がりがスムースになってきた。おそらくエンジン内部がきれいになってきたのだと思う。ということで2サイクルオイル混合ガソリンには今後とも使っていくつもり。ハイブリッド車、軽トラは自分の使い方では年二回程度で十分のような気もしている。

1人が参考にしています