プレミアムパワー PMPのレビュー

平均満足度 4.62 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレミアムパワー PMP WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
燃焼効率アップでパワー感向上とともに排出ガスをクリーン化。ディーゼル黒煙も大幅に低減します。 さらにエンジン内部のフリクションを低減し省燃費に貢献します。プレミアムパワーは、従来の燃料添加剤の概念を覆し、燃料から潤滑まで二段構えに効果を発揮する性能向上剤です。 添加量:燃料30~60Lに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30L未満の場合は、1%を超えないように添加してください。 【用途】省燃費計燃料添加剤
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-14
用途:
燃料タンクに入れるだけ
対象商品:
01041863

平成2年車に乗っています。
燃料タンクに一本投入後、黒煙が少なくなり、動きがスムーズになった印象!

2019-08-05
用途:
車メンテ
対象商品:
01041863

通常飛ばして走行していないので、特にわかりませんが、息継ぎがなくなったような気がします。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
01041863

15年目12万キロのバスに利用。明らかにパワーが上がり、低速~加速迄すべて力強かったです。定期的に利用します。

2019-07-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
01041863

ワコーズ メンテナンスで実感はわかないのですが
ハイエース30万キロ挑戦中です結構の頻度で入れています。

2019-03-31
用途:
エンジン洗浄
対象商品:
01041863

10万キロ超えたクルマに使用、アクセル開度に対し明らかにエンジン出力の向上が感じ取れた。また燃費も向上している。このままの状態が続くのかどうか見ていきたい。

1人が参考にしています
源気山 様2019-01-04
用途:
給油時
対象商品:
01041863

体感できる添加剤です アクセルがかなり軽くなります。

2018-11-07
用途:
カワサキKZ650に使用。
対象商品:
01041863

老体に鞭うって21万キロ走行中のKZ650に使ってます。
継続は力で、定期的に使うようにしてます。

2018-10-12
用途:
愛車のコンディション維持
対象商品:
01041863

まだ入れたばかりで劇的な変化は感じられませんが、継続的に使用していきたいと思います。

2018-08-19
用途:
コペンに使用
対象商品:
01041863

フューエルワンが品切れだったこともあり、こちらを購入。加速がスムーズになったような?

1人が参考にしています
2018-06-23
用途:
ディーゼルエンジンに
対象商品:
01041863

普段は、ツーサイクルエンジン用エンジンオイルを燃料に混合しているが、これを使った結果の円滑な回転に加えたパワーアップ感は能書き通り。ただ、満タンにこれを二本毎回使えるかどうか

2018-04-15
用途:
バイク用
対象商品:
01041863

他メーカーの商品を2つ程試した事がありますが、これが一番加速感がUPしました。8Lタンクなので、ガソリン満タンにして80cc入れました。体感には個人差があるかもしれませんが、私の場合、ガソリンが残り少なった時(車重が軽い時)のパワーが満タン時から味わえる様な感じです。あと2回分残っているので遠出の前にまた入れようと思います。

アイアンドシー有限会社 様2018-06-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01041863

性能維持のため、オイル交換時期(3000km)毎に1回の割合で定期的に投入しています。

2018-03-27
用途:
長距離ドライブで良いですよ
対象商品:
01041863

今回、関東から関西往復で高速連続走行時に添加しました。深夜にかなりのスピードで巡行しましたがトラックの追い抜き時のアクセルの反応や加速で良い感じでした。

2017-09-30
用途:
pcx150kf18に使用
対象商品:
01041863

給油毎燃料に対し5%~8%添加。都内通勤片道9キロメインでアベレージ58キロ前後(燃費意識)。暖機運転3分での数字。オイルはホンダS9(MB10w-30)にスーパーゾイルを添加。車を労わり過ぎて何が良いのかは不明ですが継続して使って行こうと思う。オイル交換前の給油にはワコーズF1を併用して添加。バリアスコートやタイヤコート、シェイクワックス、クイックワックスなど、ドップリハマってます。いずれも良い品で裏切らない性能です。

1人が参考にしています
2017-09-09
用途:
マフラーの音が違います
対象商品:
01041863

バイクなので少しの量で済みますので、シーズン1本で大丈夫です。
やはり、入れないときよりもパワーの違いは体感できます。

1人が参考にしています
大健 様2017-09-29
用途:
旧車に使用しました。
対象商品:
01041863

新車以来30年乗っている英国車に使用して見ました。目に見えて変化はわかりませんが、安心して使いました。今後も定期的に使用してみます。

2017-10-22
用途:
自家用車用
対象商品:
01041863

パワーというか、フィーリングは確実に良くなります。ただ、25L、3500円の燃料にこの値段なのが問題です。

広瀬電気 様2017-09-01
用途:
ガソリン満タン時に投入
対象商品:
01041863

プレミアムパワー投入後、エンジンが少し軽くなった気がする

2017-06-18
用途:
バイクの燃料添加剤として
対象商品:
01041863

アイドリングの安定
加速時のもたつき解消に効果あり
燃費も+2km/リッター 定期的に入れたいですね

1人が参考にしています
2018-03-30
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
01041863

以前から使用しており最近パワーがなくなってきたので購入しました。