スーパーフォアディーゼル S-FDのレビュー
- 用途:
- オイルへの添加
いすゞエルフへのオイル交換で使用。
交換後、始動直後ですでにエンジン音が静かになった事を体感します。
走行フィールはよくわかりませんがエンジン保護について安心感はあります。
- 用途:
- ヨットディーゼルエンジンの排気白煙対策
- 対象商品:
- 01433942
エンジンオイル定期交換時に使用しています。
白煙ゼロにはならないけど大分良くなります
- 用途:
- ディーゼル車のエンジンオイル交換のついで
- 対象商品:
- 01433942
20万kmを超えたので、車両をいたわる気持ちで使用してみましたが、明らかに振動及びエンジン音が良くなり、使用して良かったです。価格が結構高いのでエンジンオイル交換の度には使用できませんが、たまに使っていこうと思います。
- 用途:
- 過走行車のオイルに
- 対象商品:
- 01433942
30万キロ超えの廃エースに使用してます。
オイル交換時に混ぜ込み、50km程度慣らすと明らかな効果を感じます。
振動とメカノイズが減り、坂道でキックダウンする頻度も減っているので、トルクが増しているように思います。
欲を言えば、直接オイル注入口から投入出来るようになれば良いなと思います。
- 用途:
- オイル交換時の添加
- 対象商品:
- 01433942
ランクル70 1HZ 走行距離345000kmのオイル交換時に添加。交換後、エンジン音が明らかに静かになりました。過走行車にもおすすめです
- 用途:
- E 25キャラバン
- 対象商品:
- 01433942
30万キロ越えの社用車に使用しています。白煙も始動時のみになり、燃費も驚くほど良くなります。毎年車検時に必ず入れています。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 01433942
平成六年式のディーゼルターボエンジンに使用しました。
エンジン内の洗浄と経年劣化の改善、燃費向上を目的として導入しました。導入量は規定値の5%制限量です。
結果として燃費が予想以上に改善しました。
長距離を走る事が多くなり、その為かもしれませんが、街中走行ではリッター7.5から8.0くらいだったのが、直近の高速走行時の燃費が11.5でした。
新車当時の燃費に近くなったと感じました。
今、2回の連続使用での状態ですが、今後は少し添加率を下げて様子を見ようと思います。
添加導入の際、オイルと満遍なく混合してオイル交換する必要がありますが、DIYでオイル交換する方は問題がありませんが、一般店舗でのオイル交換の際は、中途半端な混合は成分沈澱の可能性もあるのでは少し注意が必要かもしれません。
DIYメンテナンスでは、非常に良い製品だと思います。
- 用途:
- トラクター排気の白煙防止
- 対象商品:
- 01433942
古くなって、マフラーから白煙が出るようになったので、その対策として購入しました。新しいエンジンオイルに混ぜて使用した所、白煙が減り、エンジンオイルの消費も半分になりました。結果はだいぶ良いです。エンジンオイルが適度に減ってきたら、追加の時に再度購入したいと思います。
- 用途:
- 旧車のエンジン保護
- 対象商品:
- 01433942
平成5年の78プラドに使用してます。
オイル交換時に1本をオイルに混ぜてます
振動も軽減されてる感じがして調子良いです。
- 用途:
- オイル交換時に使用
- 対象商品:
- 01433942
25万km走行のプロボックスディーゼルターボ5MTに使用。
特にこれといった不調はなく故障知らずの車ですが、年式も古く走行距離も多くなってきたので
メンテナンス時にオイル交換とセットで使用した。
レビューでの評価が高かったので期待していたが添加後すぐには効果が体感できなかった。
が、
添加後150km走行した辺りから明らかにトルクが増えてきた。
今まで2速に落とさないと上らなかった登坂を3速で上るようになったことや
同じように4速に落とさなければ上らなかった所を5速のまま上るようになった。
オイル交換直後ではなく150km程走行してから体感できたという事から、間違いなくこの添加剤の恩恵だと言えます。
もともと1400ccというディーゼルでは非力なエンジンと、5速マニュアルということもあり、
効果は体感しやすかったですね。
燃費はまだ計算できていませんが明らかに踏まなくても走るようになったので良好な結果が出ると思います。
ターボ車は5%未満で使用せよとの事ですので半分の150mlの使用です。
2回に分けて使えるのでコスパは良かったですね。
好調不調に関わらず、過走行の車両を元気にしてくれる逸品だと思います。
- 用途:
- トラック、ダンプ
- 対象商品:
- 01433942
さすがという感じです!
初期症状なら、止まると思います。
末期なら、、、、、どうでしょう
しかし当社は、助かりました。
- 用途:
- ハイエースのメンテナンス
- 対象商品:
- 01433942
5年、14万キロ乗ってますが購入して1年後からD P R(排出ガス浄化装置)の燃焼の長さに悩まされてました。
注入後1週間くらいから突然燃焼時間が5分の1になり燃費も1Km以上良くなりました。
他に思い当たるところが無いのでこの添加剤のお陰だと思います。
燃焼時間もまだまだ短くなりつつあります。
又悪くなったら入れようと思っています。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 01433942
最初に150グラム程投入してみました。油圧低下していたエンジンですが、油圧変動が緩やかになりました。パワーも上がったように感じます。特価で安く購入できましたか、もっと安くしていただける場合は継続てきに購入出来ると思います。
- 用途:
- ハイエースに投入
- 対象商品:
- 01433942
27万キロ走行のハイエースに投入。
20万キロまでは定期的に入れてましたが、しばらく忘れてましたら
燃費が落ちてきましたので、再投入!多少良くなったようです。
- 用途:
- 94年式ディーゼルバン(コモンレール方式ターボエンジン)に使用
- 対象商品:
- 01433942
白煙とエンジン音がうるさかったので購入してみました。
エンジンオイル、フィルター交換時にオイル4.5Lに対して約200mlを投入。
(交換前に他メーカー品でフラッシングを行いました)
交換完了後は90dbあった排気音が80dbに減少し、白煙も無くなりました。
燃費も向上して(8km/L→11km/L)次のオイル、フィルター交換時に使用したいと思います
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 01433942
これを入れると白煙が減った気がします。エンジンは3B。使用時はジョッキの中でオイルとよく混ぜてから注入する必要があり注意が必要です。