ラスペネ業務用 RP-Cのレビュー

平均満足度 4.66 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。 【用途】浸透潤滑剤
89件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-16
用途:
潤滑

CRCがいまいち信じきれない部分があるので、試しに購入してみました。古い扉の鍵穴などに使用してみましたが、動きがとてもスムースになりました。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01041872

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

がっぱや 様2020-05-14
用途:
自転車のメンテに
対象商品:
01041872

ジャイアントの折りたたみ自転車のメンテナンス用に購入しました。Youtubeでは、錆びたネジをゆるますのに使ったりしてるようですが、自分は自転車の折りたたみ部分の錆止めに使ってます。浸透しやすくよくとどまってくれるので使いやすいです。

1人が参考にしています
2020-05-08
用途:
日常のバイク整備
対象商品:
01041872

言わずと知れたラスペネが比較的安価で手に入れられて助かっています。ありがたいですね。

2019-07-08
用途:
バイクのメイテナンス
対象商品:
01041872

バイクの補修の際に錆びたボルトに使用しましたが、スムーズに作業ができました

2019-02-28
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
01041872

MTBのBBが固着して外れず困っていた時、
ネットで調べるとラスペネで外れるという情報があり購入してみました。
これをBB周辺に吹き付け一晩置き、トライしてみたところ外れました。
外れたBBはゴリゴリに錆びついていましたが外せました。
これを購入する前に他の潤滑材では外れ無かったものがラスペネでは外れました。
ノズルも金属タイプでピンポイントに塗布出来て使いやすいと感じました。
購入して本当に良かったです。

2019-05-28
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
01041872

浸透性については、某有名浸透材より気持ち緩みやすいかな 程度を感じます。

2019-04-02
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
01041872

安心のワコーズ商品になります。容量も多く浸透力、潤滑性能も一度使うと納得できます。プロの整備士の方も多く使っている事が証拠かとおもいます。

2019-02-11
用途:
ボルト緩めー
対象商品:
01041872

スプレーノズルが一体で、無くさないから良いね!
ラスペネの噂を聞いて買ったけど、、
ほとんどのボルトには効くけど、本当にサビサビのやつはやっぱ無理でした(^_^;)
でも、一本あると安心です。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
ネジ外し
対象商品:
01041872

なにかと、外しにくいネジの記事に出てくるので。買ってみましたが・・
実感できてません。

有限会社さいとうファーム 様2019-02-28
用途:
釣りのリールの注油に
対象商品:
01041872

釣り具メーカーのよりリーズナブルで性能も満足しています

株式会社 池上商会 様2018-11-06
用途:
RP-Lから切り替えました
対象商品:
01041872

ラスペネは、決して安い製品ではありませんが、他製品や使わなかった時のリスクを考えると、費用対効果という点では抜群です。
RP-Lから切り替えての購入ですが、高価の違いは体感できるほどで、これからはRP-C一択です。

2019-01-29
用途:
車のタイロッドを外すのに使用
対象商品:
01041872

タイロッドのナットが固着していた為、他の潤滑剤を使用したが緩まず、ラスペネだと緩みました。スプレーも使用しやすかったです。

2018-12-14
用途:
自動車部品の分解
対象商品:
01041872

556とは比較にならないと思います。意外に長持ちしますのでコストパフォーマンスも悪くないと感じています。

2人が参考にしています
2019-01-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01041872

思った以上に製品が優れています。ただ価格の面が今いち。

2018-10-10
用途:
愛車のレストア
対象商品:
01041872

愛車から外したパーツで、ボルトナットで腐食固着している部位に使ってみました。見事に外すことができたのですが、材が出過ぎる感じで、これが少量ずつ出てくれれば最高なのですが、YouTubeである整備士さんが語る程ではなかったですね。

2018-12-16
用途:
ボルト等の分解時
対象商品:
01041872

さすがラスペネです。
ワコーズ商品は評判通り良いですね。

株式会社 好機心 様2018-08-18
用途:
ネジを緩める時に
対象商品:
01041872

30年間緩めることのなかったネジを、舐めることなく緩めるために使用。
サラサラした液体かと思いきや、意外と粘性あり。
逆さや縦の状態で吹き付けても大丈夫そうですね。
ネジを舐めたくない、手強そうなネジの時は吹き付けておけば安心ですね。

2018-11-13
用途:
車高調の固着酷くて使用しました

車の事をやるなら一本はあった方がいいですね
またなくなり次第買おうと思います

2018-11-09
用途:
機械整備
対象商品:
01041872

使ってみると分かると思いますが、時間の節約になります。プッシュ部分は思ったより量が出てしまうのでノズルの微調整ができれば更によいと思います。