ラスペネ業務用 RP-Cのレビュー

平均満足度 4.66 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。 【用途】浸透潤滑剤
89件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-23
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01041872

間違いない商品です。
よくある潤滑油のような霧状スプレーではないです。

2018-11-10
用途:
車両の錆びたボルトに
対象商品:
01041872

やはりラスペネが一番ですね!他社のものより浸透性がよく信頼して使っています。

2018-08-26
用途:
ワイヤーなどの潤滑
対象商品:
01041872

主にクラッチワイヤーの潤滑に使用しています。ワイヤーの動きが軽くなります。

2018-08-19
用途:
ネジなどの潤滑に
対象商品:
01041872

強力です。今までRP-Lを使ってましたが苦労してたのが馬鹿みたいです。断然こっちを薦めます。

株式会社PROTEC AUTO 様2018-07-18
用途:
自動車修理時
対象商品:
01041872

何種類もの他製品を使用しましたが、ラスペネを一度使用すると、やめられない程、使い勝手が良い。液が飛び散らないのも良い。

2018-06-01
用途:
自動車用ボルトナット取外し用
対象商品:
01041872

以前は他品を使用していたがネット投稿されていたものを見つけ評価含めて購入させていただきました。想像以上に優れており整備士からも高い評価を得られました。

2018-05-17
用途:
バイクの固着したネジ
対象商品:
01041872

バイクで錆びたネジ、高熱で焼き付いたネジを緩めるときにあらかじめ塗布しておきます。今のところ失敗は無いので効果はあるものと思っています。塗布する時に直線上、多めに噴射するのでそれが嫌な方は、霧状タイプもあるそうです。

2018-05-01
用途:
固着ネジの取り外し
対象商品:
01041872

他のスプレー式潤滑剤では対応できない固着ネジの取り外しに使用しています.確かに,他の潤滑剤より浸透性が良いように思います.つい缶を振ってしまうので,気をつけるようにしています.

J,GARAGE 様2018-07-18
用途:
カーメンテナンスにて使用
対象商品:
01041872

評判通りの潤滑剤でした。確かな商品です。スタビライザー・ロアアームのボルト等が比較的早い段階で緩みました。

粟島浦村 様2018-04-19
用途:
錆びついたネジを回したこと。施設の門扉の滑車。
対象商品:
01041872

初めて、使ってみました。驚きの浸透性です。錆びついていたネジが、わずかな力で回りました。作業場には、無くてはならない品物となりました。

car_shop-tomo 様2018-07-05
用途:
エンジンマウント交換作業時
対象商品:
01041872

マフラーの繋ぎのネジが固着していた為使いましたが、浸透が良く外す事が出来ました。

有限会社 プレザ 様2018-07-09
用途:
トラックター
対象商品:
01041872

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

2018-06-30
用途:
リールベアリングのメンテナンス
対象商品:
01041872

初めての使用でしたが、その効果にびっくりさせられました。

青木自動車 様2018-06-06
用途:
ネジ緩めに
対象商品:
01041872

固着したネジを折らずに緩めるならコレ!
かなり信頼しています。
ノズルからの噴射がイマイチで、ムダに出過ぎるのが、気になり-☆個

2017-11-27
用途:
家のドアノブ周り。サッシのレール周り
対象商品:
01041872

使用したばかりなのでどのくらい持つのかはまだ判定できないですが、以前使用していたCR-○よりは滑りが良いです。耐久性に関しては後々報告したいです。

2017-09-15
用途:
潤滑系作業全般
対象商品:
01041872

変な臭いもなく、浸透性も抜群です。高いだけの事はありますが、もう少し安いと良いですね。

2017-06-28
用途:
やっぱこれだね
対象商品:
01041872

やっぱこれだねワコーのラスペネやっぱこれだねワコーのラスペネやっぱこれだねワコーのラスペネ

2017-12-09
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
01041872

素人 車のメンテナンスのため購入しました。固着しかかっているネジに最適でした。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
潤滑系作業全般
対象商品:
01041872

変な臭いもなく、浸透性も抜群です。高いだけの事はありますが、もう少し安いと良いですね。

茨城県立水戸工業高等学校 様2017-09-13
用途:
ベアリングのメンテナンスに使用する。
対象商品:
01041872

今回、エコランのフロントタイヤのベアリングに使用してみた。
ベアリングは使用から、5年使用した物なので、最近回転が悪い、
ワコーズを使用してみたら、回転が少し改善した。