ビーエフフォー BF-4のレビュー
- 用途:
- 定期交換用しとて
車、バイク等の定期交換フルードとしていつも利用しています。
信頼のワコーズ製品ですので安心して使用しています。
- 用途:
- ブレーキに使用しています。
交換したらペダル感覚がカチカチになりました。よくそんなわけないと言われますが全然違います。いつもリピートしています。
- 用途:
- ブレーキフルード交換(DOT4)
- 対象商品:
- 01434195
他社製品に比べ、沸点対応温度が高く安心のブランドです。
車両はマセラティ ギブリ ワーゲン ビートル
2輪車であれば、BMW S100Rで使用しています。
2年で交換していますが、汚れ、酸化具合共に妥当です。
- 用途:
- ブレーキ・クラッチなど油圧部品のフルード
全体的に見て和光ケミカルにしてはコスパがよい
ミッションオイルなど高いくせによろしくないものもあるがブレーキフルードは特別、どれを買えばいいのかわからないときはこれがよい
色がついていないのだけが欠点、色付きはこれより全体的にコスパが悪い
流石に劣化すればわかるがマスターの窓が白化していると入っているのかどうかがわかりづらいので、普段の交換であれば色付きがよい。整備に不具合の修理が含まれていて、フルードを多く使うのであればこれでよい
- 用途:
- ブレーキメンテナンス
- 対象商品:
- 01434195
一般のDOT4よりちょっと高性能。
ワコーズのブランドの信頼性と比例してちょっとお高め。
それでもメンテナンス頻度を考えたら、費用対効果は高いと思います。
値段が高めでも、定期的な交換がお勧め。
湿気を吸ったら性能は落ちていくので。
- 用途:
- 古いクルマのブレーキとクラッチ用オイルとして使用しました。
- 対象商品:
- 01434195
古いクルマでは非鉱油系でないとオイルシールに影響があるとのことで使用しました。
- 用途:
- ブレーキメンテナンス
- 対象商品:
- 01434195
以前までエンドレスを使用していましたが今回はwakoにしました、車種はツアラーVですがペダルタッチもまたっく変わらず価格も安く非常に良いです。昔は他の種類を色々試しましたが、中にはペダルタッチが悪いメーカーも多数有りました。
- 用途:
- バイクのフルード用
- 対象商品:
- 01434195
もともとブレーキはエンブレを使い負担掛けないように乗ってるのと、最近は1缶でフルード購入するのであまり長期に保管したくなく2年ほどで使い切るように半年に1回のサイクルで交換しているので(シグナスとスカイウェイブ)街乗りのバイクにはハイスペックすぎかなと。
現在は1Lで半額以下のフルードを使用しています。
昔つかっていたアクティブの緑のフルードよりはるかにコスパがいいですが。
- 用途:
- フルード交換
- 対象商品:
- 01434195
信頼のワコーズ製品です。
交換して間もないので、性能とかは分かりませんが満足しています。
お店に行かなくてもネットで買えるので、とても助かってます。
- 用途:
- 自動車のメンテ
- 対象商品:
- 01434195
大型SUV4のブレーキ4箇所と大型バイクのブレーキ前後のフルード交換でちょうど1本使いきりました。足回りは命に関わる重要パーツですから信頼のWAKOS で安心を買ってます。。
- 用途:
- バイク・車のブレーキフルド交換
- 対象商品:
- 01434195
価格は量販店と同等。送料タダで10‰offの条件で買ったので安く買えました。毎回この商品を車検毎に交換し申し分ない性能です。他はわかりませんが
- 用途:
- バイクのフルード交換用に
- 対象商品:
- 01434195
もともとワコーズは好きでケミカルは多く使用しています。
前まではアクティブのグリーンのフルードを使っていました。
価格が210mlで約1000円ほど。
コスパがこちらの方が良く性能も若干上なので。
ただバイク2台(原付2種と250ccのスクーター)なので消費に時間掛りそうなので
まめに使用して行こうと思います。(製品の性質上長期保存は好ましくないので)