ギヤオイル RG7590LSDのレビュー

平均満足度 4.82 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,600 / 税込 5,060
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
45件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-24
用途:
車のミッションオイル交換に使用
対象商品:
01434667

特に不満はありません。いい商品だなぁと思いました。

群馬工業高等専門学校 様2020-07-28
用途:
自家用車の整備
対象商品:
01434667

WAKO'Sは性能が安定していて安心です.クーポンを利用することで安く購入することができました.

1人が参考にしています
2020-05-28
用途:
シビックタイプR FK2のギヤオイル用
対象商品:
01434667

あまり暖まっていない走り出しの際のギヤの引っかかり対策で交換しました。あわせてクラッチオイルとテフロン製クラッチラインの交換をしたところ、非常にスムーズにシフトチェンジができるようになりました。

2020-03-04
用途:
BMWR1200GSミッションデフオイル交換
対象商品:
01434667

オートバイですが、ミッション別体、シャフトドライブなので、オイル交換。シフトがスムーズになりました。2年毎交換指定ですが、毎年交換の方が良さそうです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-05-01
用途:
Audi A5sb リヤデフオイルとして使用
対象商品:
01434667

ギヤオイル特有の匂いが、気にならなくて良かった。また、注入時のオイルの流動性が良く作業しやすかった。

2019-12-27
用途:
ミラジーノ デフオイル トランスファー交換
対象商品:
01434667

ワコーズのオイルはなかなか良いので 購入しました デフオイル関係はエンジンオイルより 替える頻度が少ないので これに決めています 多少ワコーズ信者ですけど

2019-08-01
用途:
MTオイル交換
対象商品:
01434667

機械式LSD付きFF車に使用
入手が簡単なTOTALのオイルを使っていました。
ワコーズ良いですね。明らかにシフトフィーリングが良くなりました。

2018-11-02
用途:
JB23のデフオイル交換で購入
対象商品:
01434667

80W-90としても使えるということで,高温時の粘度も十二分だったので今回購入.走り出しも重い感じなく,高速走っても問題なく満足しています.

2019-03-02
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
01434667

JB23ジムニーのデフとトランスファーに使用しました。オイル関連の有名メーカーで口コミも良く安心できる商品です。しばらく乗らないと良し悪しは分かりませんが問題ないでしょう。

1人が参考にしています
2018-10-01
用途:
バイクギヤオイルこ
対象商品:
01434667

シフトチェンジが今以上に滑らかになった。
ニュトラルもスムーズに出るようになった。

2018-04-29
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
01434667

サンバーのミッションオイルの交換。
とてもいい感じでシフト操作が行えるようになりました。

ワイエムコーポレーション 前原準一 様2024-07-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
01434667

ミッション、デフに使用しましたがマッチングがあまり良くなく早めにミッション用デフ用に交換の予定でいます。

2018-01-05
用途:
車のミッションオイルの入れ替え
対象商品:
01434667

少し値段は張りますが、さすがワコーズ。旧車ですが大変スムーズなギヤチェンジ感です。

2017-11-05
用途:
ダイハツコペンに使用。
対象商品:
01434667

初期型コペンにて使用しました。お陰様でギアの入りが良くなりました。また宜しくお願いします。

FACTORY CHIKEN 様2017-10-16
用途:
デフオイル交換時
対象商品:
01434667

品質が良いのは間違い無いと思います。但し、交換した結果論で言えば 乗っていて性能的に普通の商品とあまり変わらない印象を受けました。

2017-10-02
用途:
軽自動車のメンテ
対象商品:
01434667

スバルサンバートラックのミッションとデフオイル交換に使用しました。
容量が2Lで車の方が2.3Lでしたので少し足りませんでしたので同じワコーズの粘度違いを補充しました。
ワコーズの製品はこれまでトラブルも無く、ある程度信用しています。

2017-06-16
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
01434667

安心して使用できます。定価より安く購入でき品質ともに満足です。

2017-02-16
用途:
オイル定期交換
対象商品:
01434667

安心のワコーズです。価格が高ければそれなりの性能でしょうが
このオイルは安価ですが、性能も問題無く使用できます。
普通に走行するのであれば、寿命も極端に短いという事もないです。
もちろん競技でも使用できてます。

大塚産業株式会社 様2017-03-03
用途:
LSDオイル交換
対象商品:
01434667

ジムニーのLSDオイル交換に使用しました。ワコーズから仕入れるより安いかも知れません。

1人が参考にしています
2019-01-29
用途:
FF LSD搭載車に使用
対象商品:
01434667

シビックタイプR FK2に使用。
ミッションオイル用のオイルクーラーが装着されており、冬場はオイルの温度が下がり過ぎるためなのか、
寒い時期で二速ギヤの入りが渋くなっていました。
ワコーズ製のオイルに変えたところ、変速の際の引っ掛かりも少なくなり、オイルが暖まれば気持ちよくシフトができる様になりました。