エアコンオイルのレビュー

平均満足度 4.63 (493件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンオイル モノタロウ
モノタロウ
439 / 税込 483
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 【用途】カーエアコン用
493件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-05
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
00761452

27万キロ走行の日野デュトロに使用。ガスはしっかり入っていたので添加剤のみ注入。コンプレッサーの音等に変化はありませんが、坂道でのパワーダウンがいくらか改善された模様。あと、停車時のエアコンの効きが落ちないので効果はある気がします。また1年後に注入予定です。

2020-10-14
用途:
エアコンシステム修理
対象商品:
00761452

まだ使用していませんが、主要部品の交換後の動作確認時に使用予定
コストパフォーマンスは非常に高い。

2020-08-25
用途:
自車の燃費向上他
対象商品:
00761452

自分の車のエアコン使用時の燃費向上のため購入。
某W社の物も検討しましたがいかんせん価格が・・・・
実際使用してみましたが、新車から2~3年経過した車にはこれ1本で結構効果あるかも。

2020-08-24
用途:
軽自動車のエアコンオイル補充
対象商品:
00761452

新規登録から20年を経過した軽自動車のエアコンポンプ本体や配管接合部等からのオイルにじみ等による減少分を補うためにエアコン用ガスと共に使用しました。十分にエアコンの機能が回復し満足しています。

2020-09-01
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
00761452

10年目のクルマに補充しました。ガス自体は抜けてないのでコレで十分。音が静かになりエアコンの効きも良くないました。コスパ最高です。

ガレージ・KAZU 様2021-05-29
用途:
カーエアコンのガス補充用
対象商品:
00761452

カーエアコンのガス補充時にオイルも補充。
焼き付きを起こさない様に保険です。

1人が参考にしています
2020-10-24
用途:
整備メンテナンス
対象商品:
00761452

多々有名ブランド品と比較しても成分内容等遜色なく使えます。

2020-10-08
用途:
自動車エアコンメンテナンス
対象商品:
00761452

エアコンメンテナンスの為、使用値段も安いので非常にお得に使えてよかったと思います。

アイエナジー合同会社 様2020-07-24
用途:
カーエアコンのガス補充用
対象商品:
00761452

エアコンのガス補充事、オイルも補充するほうがいいと聞き、ガス補充時は先に充填しています。以前はこれより高い商品を使ってましたが、変わらない品質です。安くてこの品質ならこのオイルで充分だと思います。

2020-07-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
00761452

車は古くなってくると、エアコンの効きも悪くなったり、冷媒が減っていって補充すると効きが良くなることもありますが、冷媒が減ったときはオイルも減っているので補充する必要があります。コストパフォーマンスにすぐれています。

2021-08-05
用途:
エアコンガスチャージ
対象商品:
00761452

使用に問題ありません。他社の商品と変わらないです。また購入予定です。

2020-09-28
用途:
エアコンメンテナンス

冷えすぎるくらいで、とても効果あります。コペンに施工しました。

2020-08-30
用途:
エアコンガス補充時に
対象商品:
00761452

モノタロウブランドのガスと本品を入れています。NB商品と大差ないし、安価で助かります。いつもストックしています。

2020-05-20
用途:
夏が来る前に
対象商品:
00761452

10年超10万キロ超の軽自動車に、初めてのエアコンガス補充と合わせて入れました。コンプレッサー静かになり、登り坂もアクセル踏み込み量が少なくなり快適です。価格も安いので、これからは定期的に入れようと思います。

3人が参考にしています
2020-08-28
用途:
エアコンのメンテナンス
対象商品:
00761452

中古車に入れました、コンプレッサーの音が静かになり、良く冷えるようになりました。
長持ちすれば最高ですね!!

2020-08-01
用途:
6年落ち軽自動車と2年落ちトラック

まず6年落ちの軽自動車に入れました。元整備士です(3級ガソリン)マニホールドゲージにて高圧13kg低圧2.2kgからの充填で高圧14kg低圧2.2kgになりました。この圧力では正常てすので充填しての変化は感じませんでした。10ccPAGが入ったので気分的にコンプレッサーの保護と思ってます。会社のトラックもガスは減ってなかったので変化なしです。距離を走るのでコンプレッサーの保護ですね。

2人が参考にしています
2020-11-21
用途:
年に1回
対象商品:
00761452

毎年、エアコンのシーズン前に使っています。
値段も安くて、助かります。
入れすぎには注意ですね。

2020-08-15
用途:
車の補充

15年前のコペン、10年前のセレナに補充。補充したら低圧バルブコアからシューと漏れが始まりました。2台とも。たぶんバルブコアの経年劣化が補充したことでガス漏れにつながったかと。ガスを抜かずにコアを交換出来る器具とコアとガスを新規購入し、コア交換してガスも補充。古い車は注意が必要です。2台で6000円位ですんだけど1台ならイエローハットのエアコンリフレッシュ8500円が安心かも。

2人が参考にしています
2020-08-17
用途:
EP3
対象商品:
00761452

シフトアップ、ダウン時のぎくしゃくがかなり軽減された。アクセルを踏み込まなくなった。外気温30度以上でも冷えるようになった

近藤商事 様2020-05-12
用途:
中古車購入後
対象商品:
00761452

エアコンの効きが悪い中古車に1本投入。よく冷えるようになりました。またコンプレッサーの音も静かになりました。
ガスとオイルが入ってます

2人が参考にしています