エンジンオイルSL/CFのレビュー

平均満足度 4.67 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイルSL/CF RAMCO
RAMCO
19,980 / 税込 21,978
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
98件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-31
用途:
年式の古いエンジンに。
対象商品:
01283896

10万km以上走ったエンジン又は平成初期の車へ使用してます。回して馬力を稼ぐエンジンよりトルクで馬力稼ぐエンジンには適正が良いみたいです。

2022-05-24
用途:
車のオイル交換
対象商品:
01283896

13万km走った車に使用しました。特に問題なく使えてます。

2人が参考にしています
2021-12-23
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
01283896

一般的にこの値段でこの硬さのオイルが存在しないんで、助かります。

1人が参考にしています
2022-03-01
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
01283896

硬めのオイルが必要となり注文しました。
まだ様子は不明ですがこの金額ですと惜しみなく交換が出来助かります。

仲田商事 様2021-12-22
用途:
空冷大型バイクに使用

1500キロペースで交換、1年使いましたが、夏も冬も問題ありませんでした!
これからも使っていく予定!

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
整備
対象商品:
01283896

今回たまたまお安くなっていたので、初めて購入でしたが金額も満足です。オイル交換作業はまでしておりませんが今後交換して次回に継続して購入するかを検討していこうと思います。

1人が参考にしています
2021-12-18
用途:
オイル交換
対象商品:
01283896

粘度が高いので、使って安心できる。コスパは最高です

2021-08-04
用途:
オイル漏れがひどい車両に使用
対象商品:
01283896

オイル漏れが軽減しました。この粘度のオイルはなかなかないので、リピートします。

2021-02-18
用途:
BMW R1100RT 用に購入。
対象商品:
01283896

発熱量が多いと言われているバイク用に購入しました。20wということで、寒い時期の始動は難儀かと思われましたが、とくに困った感じはありませんでした。上も50なので、夏場の高音でも不安は無さそうです。無くなったらまた購入します。

オートクラブ カーメル 様2024-01-25
用途:
軽自動車オイル交換
対象商品:
01283896

オイル下がりの出ている軽自動車に使用。オイル消耗が減るのを期待。

1人が参考にしています
SASAKI 様2021-03-03
用途:
旧型2輪車に試しに投入しようかと購入
対象商品:
01283896

入手までの時間や配送等に問題ありません。
まだ、投入していませんのでどうでしょうかね。。。
普通に違和感なく使用できればコスパ最高

1人が参考にしています
2020-09-07
用途:
旧車に使用
対象商品:
01283896

クラシックミニに使用していますが、コストパフォーマンスが良いと思います。

4人が参考にしています
2020-06-03
用途:
BMW R1100RSのエンジンオイル交換時に使います。
対象商品:
01283896

粘度は純正指定の通りです。使った感じは良くもなく、悪くもない感じです。5,000Km 毎に交換しますので、私には価格も重要な選択ポイントです。遠慮なく交換できるので、結果的にはエンジンに優しいのではないかと思っています。

4人が参考にしています
2020-08-09
用途:
軽自動車のエンジンオイル
対象商品:
01283896

オイル上がりがひどい車に使用しました
粘度が大きいので少し改善しました
この値段で手に入る20w-50のオイルは貴重だと思います

3人が参考にしています
2021-05-28
用途:
対象商品:
01283896

ダイハツの、軽自動車150000km少しオイルにじみに使用しました、
オイルにじみが軽減されるか、検証中です。

マービーカーズ 様2021-11-21
用途:
ローバーミニオイル交換
対象商品:
01283896

なんどか購入しました。問題なく使えてますので今回も又暫く使う予定です。

2021-10-12
用途:
旧車のオイル漏れ対策
対象商品:
01283896

この粘度のオイルは、なかなか売っていないので、大変助かりました。
今後も、お世話になりたいと思います。

aks-アックス 様2020-06-04
用途:
20年落ち四駆ガソリン車
対象商品:
01283896

オイル交換後、エンジンをかけた瞬間から体感できます、鉱物油固めのオイルで多少はレスポンスおちるけど、燃費がだいぶ良くなりました。コスパ良しでこれからが楽しみです。

A,S,CREAM 様2020-08-12
用途:
sr400のエンジンオイル

トルクが増しました。コンプレッションが上がった様な感じです。シフトタッチも良好でギア抜けが減りました。オイル交換した途端にクラッチの遊びが劇的に変化したのと、振動は増えました。高速で100km以上で2人乗り2時間連続走行しましたが、油温100g度以下、8/10の走行外気温30度以上でした。2000km走行してもオイルの極端な劣化はみられません。 振動増えなければ星5つ、

3人が参考にしています
2020-04-09
用途:
1971年式の日産車と1996年式のMiniに使用
対象商品:
01283896

どちらの車両もエンジン設計が古いため最近のオイルではオイル下がり、上りがでのオイル消費が多いのですが、鉱物油でこの粘度であればかなり軽減できているようです。
またこの粘度でこの価格はかなり安くそのおかげでオイル交換の頻度を短くすることができ、その点でも満足しています。