エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30のレビュー

平均満足度 4.52 (554件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ
SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。 【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
554件中 461~480件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-11
用途:
自家用車とバイクのオイル交換に
対象商品:
16345665

30年落ちの水冷4気筒750のバイクと、空冷4気筒750、ホンダの軽4、原付125㏄の4台ともこのオイルを使用してますが、問題なく使えてクラッチの滑りも無い。エンジン音も静かになった気がするし、ケースからの滲みも無し。偉大なる普通のオイルです。車は1.5万キロ、バイクは1万キロで交換してます。土地柄、渋滞にはほぼ合わないので欧州並みのオイル交換サイクルです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
本製品は自動車用のエンジンオイルになります。二輪車(バイク)には専用のエンジンオイルをご使用ください。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

2018-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16345665

バイクのエンジンオイル交換に使用しました。今迄はメーカーオイルを使っていましたが同品質で安いので購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
本製品は自動車用のエンジンオイルになります。二輪車(バイク)には専用のエンジンオイルをご使用ください。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

2017-03-24
用途:
軽のターボ車用
対象商品:
16345665

そのつもりでしたが、SM 5W-30 でよかった. よすぎるのもいいか.

2019-04-25
用途:
メンテ
対象商品:
16345665

蓋が通常の形状では無く、不便です。複数回使っていると漏水します。

1人が参考にしています
2017-02-28
用途:
自家用オイル交換
対象商品:
16345665

交換して間もないが純正と比較して価格面で安いため
交換時期は早めに出来るのでよい。

東海旅客鉄道株式会社 様2016-12-31
用途:
フラッシング用のオイルとして使用
対象商品:
16345665

フラッシング用のオイルは、パッキンを傷める作用があるため、このオイルを使用しています。
一回ポッキリで捨ててしまいますが、洗浄効果はあります。
価格が安いので、助かっています。

2018-02-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
26573724

コストパフォーマンスもいいしオイル性能も問題無いと思います

2016-09-30
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
16345665

軽トラ軽バンのオイル交換用として使用してみましたが、SN規格でこのお値段はコスパがよい。ぜひ0W-20のSN規格4L缶もラインナップしてほしい。注ぎ口の開け方がよくわからなくて写真では口が伸びるように写っているのですが、力不足なのか引っ張ったけど出てこなかったのでそのままジョッキに注いだ。便利そうな注ぎ口なので動画で解説が欲しいところ。

1人が参考にしています
2017-01-16
用途:
自動車エンジンのオイル交換
対象商品:
16345665

1年ぶりにオイル交換しました。車が非常に軽い!エンジン音もがさつではありません。良いオイルです。

2017-01-06
用途:
定期交換
対象商品:
16345665

今回まとめて買いました。
1つ1つビニールに入れ送られてきたので万が一溢れても安心です
ただ、もう少し安くしてほしい

I T P 様2016-10-04
用途:
OIL交換
対象商品:
16345674

毎回ですが 定期にて発注お願いしてます。とても気に入ってます。
MonotaRo様様。。です。
変にホームセンターなどで購入するより品物も良いと思われます。
此れからも宜しくお願いします。

2017-03-01
用途:
オイル交換
対象商品:
26573724

ペール缶を購入しました。Nクラスでこの値段は有難い

2017-01-11
用途:
オイル交換
対象商品:
16345665

注入口に付けるノズルは付属されていないので、ノズルを用意しておくといいです。

野張造園 様2018-01-16
用途:
自家用の軽トラやダンプに使用
対象商品:
26573724

コスパ最高、何の問題もありません。これからも使用します。

2018-11-15
用途:
車のメンテ
対象商品:
16345665

ディーラーに車検の見積もり出したら20万超えてた。整備士の態度にイラついたのもあって、見積もりの出た所を全部自分でやってユーザー車検にした。8万チョイで出来た。もちろんオイルやエレメントなどの消耗品は互換品だが、ちゃんと選べばわざわざ高い純正品を買う必要はないと思う。

2人が参考にしています
2018-10-09
用途:
軽トラ軽バンのオイル交換
対象商品:
16345665

すでに何缶かリピート購入しているけれど、SN/CFでこの価格はよい。
ただ残念なのは、あの樹脂製の注ぎ口。最初の樹脂のリングを外し、2本の半円の細い手掛りをもって引っ張り上げても、注ぎ口が伸び上がらず、手掛りが切れたり、そこが成功しても、ネジ式の蓋を外し、キャップを外そうと樹脂のリング引っ張ると、キャップのリングがちぎれたり、今回は、届いたら缶がつぶれていて、2本の半円の手掛りを引っ張ると、樹脂の部分全体がごっそり外れ、大きな穴の開いた缶となった。もし外す時に倒れでもしたら、油の海と化していたかもと思うとぞっとする。
また、注ぎ口を出すのに成功した缶も、余った油を蓋をして保存しておくと、使用しようとした時には、根元の方の伸びた部分に亀裂に入って、注ぐときに、そこからこぼれた。
一般的な、金属の蓋のバージョンもバリエーションとして追加するか、もう少しなんとか改良してほしい。

7人が参考にしています
2016-10-13
用途:
オイル交換
対象商品:
16345665

ランエボとジムニーというエンジン負荷の大きな車に使用しています。問題なく使用しています。以前はSMタイプを使用していましたが、現在はSNタイプを使用しています。その違いについてはわかりません。

スタジオさたけ 様2017-06-07
用途:
デリカスペースギアDのオイル交換
対象商品:
26573724

廉価で高性能、おまけに送料不要ときたら悩むことはない。20L二缶使いましたが何の問題もありません。GSで安いオイルを入れるより安上がりで、劣化を感じる(メカノイズ)のも遅く感じます。良い商品です。

2019-01-04
用途:
オイル交換
対象商品:
16345665

20年、30年超の車には10W-30が必要だが、量販店ではもはや売れ筋ではなく、安く手に入らないことから、この油を常時使用。気兼ねなく使えるが、注ぎ口がどうも馴染めない。

2017-05-08
用途:
ディーゼルエンジン用として
対象商品:
16345665

開封時に中栓を引っ張るプラスチック部が取れてしまい、カッターを使用し穴を開けなくてはならず一般的な金属性のキャップのほうが使い勝手が良いと思う。いずれにしてもオイルジョッキーを使用し注入するので付属の飛び出すノズルは不要である。

1人が参考にしています