樹脂製給油コック キューちゃんのレビュー
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
【用途】オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
2018-05-31
- 用途:
- 切削液補充時
- 対象商品:
- 20792257
コックのレバー部が一回転するので止め所が悪いと漏れる。
口を上にしていても、レバーの止め所に微妙な加減が必要なので、ここか!!と思っていても次使う時に床が切削液まみれになっている事があった。
2人が参考にしています
2018-09-23
- 用途:
- ペルー缶に設置
- 対象商品:
- 20792275
缶とのサイズが合わないために取付出来ず利用出来ない状態です。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
適用口金がJIS Z 1607 B型となります。
商品情報をご確認の上ご購入いただきますようお願い申し上げます。
2017-03-06
- 用途:
- オイル排出口に使用
- 対象商品:
- 20792248
オイルを給油する際に液漏れ等が嫌なので今回購入したのですが、一斗缶やオイル缶にはサイズ間違えて大きすぎました。
皆さん購入される際はお気を付けください。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
書き込み有難うございます。
適合の缶について確認いたしました。
適用口金がJIS Z 1607 B型となります。
一斗缶、ペール缶の殆どが上記口金となりますが、一部違う口金も御座います。
上記の口金サイズ(仕様)をお調べになる場合は、液体の名称から確認がとれる
場合が御座います。
何卒よろしくお願いいたします。
2016-12-13
- 用途:
- 一斗缶(酢エチ)に使用
- 対象商品:
- 20792248
レバーが硬すぎて片手では開閉できませんし、そのくせ液漏れするので、一斗缶を横置きして使用する構想が崩れました。次はほかの商品を試してみます。残念。
2017-04-19
- 用途:
- 工作機械の継ぎ足し油用(VG2~32のペール缶)
- 対象商品:
- 20792248
ペール缶を横にしたまま使用する予定でしたが、6個購入の内、2個が接続部から油漏れします。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
書き込み有難うございます。
使用されている油の種類はわかりますでしょうか?
また、全て同じ油で使用されていますでしょうか?
油によってはOリングが腐食し、油漏れすることもございます。
また、使用されている油によってペール缶も異なり、
それに伴い口金も違う場合が御座います。
使用されている油の正式名称をご連絡頂けましたら、ペール缶も判別できます。
何卒よろしくお願いいたします。