ビジネス用タイヤ 2.25-17のレビュー

平均満足度 4.18 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIRE
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。 ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。 海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
伊藤幸輔 様2021-04-16
用途:
スーパーカブ110(JA07)の交換タイヤ
対象商品:
50872772

安いし、普通に走行する分には全く問題無し。これで耐久性があればいう事無しです。

2021-09-29
用途:
タイヤ交換
対象商品:
50872772

はじめてのタイヤ交換だったのですが、問題無くできました。コスパも良いと思います。

RED-LIGHTNINGS 様2020-12-21
用途:
HA02 スーパーカブ90 通勤使用車
対象商品:
50872772

コスパが良いです。カブ90は指定タイヤサイズが2.50-17ですが、問題なく使用できます。耐久性も用途によりますが、3万キロくらいはあります。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
バイクのメンテナンス

スーパーカブのタイヤを自分でDIYでタイヤ交換。
レビューにもあったが、タイヤ硬くて、交換時にチューブを痛めてしまって苦労した。格安であったが、良い買い物とは言えなかった。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2020-09-07
用途:
カブのタイヤ交換
対象商品:
50872772

柔らかいので素人の私でもリムにはめやすかったです。そのため同程度の値段のVeeRubber製よりはめやすかったです。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
スーパーカブ交換用
対象商品:
50872772

ホームセンターやバイク専門店で購入するよりも安くあがりました
取付も問題無くできました
耐久性は分かりません

2020-06-14
用途:
通常メンテナンスに使用のため
対象商品:
50872772

ヤマハメイトに使用しました。とにかく安かったので購入してみましたが、全く問題無く交換、走行出来ます。
また購入してみようと思います

2020-02-07
用途:
ドライコンディションでの感想です
対象商品:
50872788

グリップ力の良さに驚かされた。
あくまで体感になってしまうが、国内メーカーの物よりもグリップ力が良い。
耐久性は国内メーカー品よりも若干劣りますが、この値段なので十分ですね。

2人が参考にしています
2020-03-18
用途:
カブのタイヤ組み換え
対象商品:
50872772

初めて交換作業をしました、
作業時間は2時間かかりました。
というのも、元のタイヤがかなり古くリムに張り付いたおり、
オマケに、ホイールの錆びが酷く、
錆び取りにかなりの時間を費やした為です。
タイヤの組み込み自体は10分位で、タイヤレバーも使わずに組めました。
とてもやりやすかったです。

1人が参考にしています
熊崎プレス 様2020-03-02
用途:
新聞配達のカブに使用。
対象商品:
50872772

価格が安く、耐久性も問題無し。リトルカブ用に14インチも発売して欲しい。

1人が参考にしています
プロボックス株式会社 様2019-12-29
用途:
安さでこのコスパ!

メードイン台湾製です。自転車のタイヤより安いかも!包装もきちんとしていいですが、綺麗にタイヤを閉じた状態のクセがついててタイヤ組み換え時にチューブが入れにくいしチューブのタイヤ内に収まりが悪いので噛み込みか発生しやすい感じで組みにくいですが、安いので諦めもつきます。

2019-04-01
用途:
スーパーカブのタイヤ
対象商品:
50872788

カブのタイヤなので 一番安いものを選択。
タイヤ自体も柔らかく 交換しやすかった。

2019-06-24
用途:
タイヤを交換時。
対象商品:
50872788

良かったよ。履いた乗り心地もよし。また買いますよ。

2018-10-22
用途:
プレスカブタイヤ交換
対象商品:
50872772

フロント225もしくは250リア250のキングを使い出して半年、
十分な鋼性と経済性で非常に使いやすいです。新聞配達用のリアは本来
BS556が主流でしたが最近あまりの不良品が出てきていて使えないので
キングsに変えました。とてもいいです。

1人が参考にしています
2020-09-05
用途:
通勤+ツーリング(月1000km)

スーパーカブにて同時に両輪換装しました。
安さが魅力ですが、結論から言うとハードな使い方は向いてないです。
とにかく気になるのが安定性の低さ。
隆起が僅かな舗装の悪い道で若干フラつきます
そこそこの速度で走るとこれは結構危ないので
+600円程追加してircにでもした方が良いと思います

天馬屋 様2020-01-29
用途:
スーパーカブ50FI 新聞配達車

2・25-17Fをフロントに試用。女性で月に400km走で4000km走らずツルツル。配達用にするにはちょっと耐久性が無い。

2人が参考にしています
2019-11-12
用途:
経年劣化の為

値段も手頃で普通に走行できて大満足です。
耐久性は、今のところわかりません。

2020-05-02
用途:
カブでドリフト練習
対象商品:
50872788

2本使用しました。
交換時はサイドウォールが柔らかく、シリコンスプレーをかけてやればタイヤレバー無しで交換できます。ものすごく交換しやすいです。
70km/hからの15mくらいのロングサイド(リアロック)一発で溝が無くなります。逆振りをして使用する面を増やしましたがそれでもほぼ一緒です。
同じ使い方で国産の中古は3週間程はもったのに、こちらは新品で5日目でパンクしました。
恐らく普通に使用する場合はグリップ力は申し分無く、安心して使えると思いますが、耐摩耗性が絶望的にないのでもう数百円足して国産タイヤを使用する方が結果的に安くなると思いました。

2019-05-15
用途:
普段乗り、ツーリング
対象商品:
50872772

格安タイヤなので、あまり期待はしていないが
バーディー50には十分。
乗り心地も国産タイヤと変わりません。

1人が参考にしています
2018-11-04
用途:
普段乗り
対象商品:
50872772

ホンダ c105のフロントタイヤ用に購入。
ダンロップのD107に比べると、少し硬い気がするが問題なく装着。
まだ走っていないが、この値段は破格です。

2人が参考にしています