オイル処理ボックスのレビュー

平均満足度4.47(3,473件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイル処理ボックス モノタロウ
モノタロウ
オイル処理ボックス
269/税込296

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に

3,473件中 881~900件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 88565076
2023-04-17
用途: エンジンオイル処理
有限会社平野塗装

エンジンオイル処理で使用結束バンドが付いているので良いですね

対象商品 : 88565076
2023-02-06
用途: 自家用車のメンテナンス
磯部電工

月一のOIL交換や、デフOIL交換などに使用しています、コストが良いのでとても重宝しています。

対象商品 : 88565076
2023-08-08
用途: オイル交換
製造業

C26セレナオイル交換時3.8Lのはずですが、かなりギリギリな感じがします。

対象商品 : 88565076
2023-04-06
用途: オイル交換時の廃オイル処理

過去からずっと使用しています。ただ、私の車は3.0~3.5Lのオイル量なので、2.5Lと6Lでは「大は小を兼ねる」で6Lを使用するしかなく、少々もったいない気持ちがあります。オイルも4Lで販売しているのですから、処理箱も4Lがあっても良いかもしれませんね。

対象商品 : 88565076
2023-02-14
用途: 自車のオイル交換
製造業

いつも使用させていただいています。安っぽい感じはありますが、使用上問題はありません。安いので愛用しています。

対象商品 : 88565076
2022-12-09
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

廃油料4.5lギリギリまで入れてみましたが、吸収材がしっかりとオイルを吸い込んでいるようで、表記ギリギリ量でもしっかりと廃棄処理できました。今までに自分が使用した同価格帯の処理ボックスの中でも非常にコスパ良くリピートしたい商品です。

対象商品 : 88565076
2024-01-29
用途: バイクの廃油受け
製造業

きっちりと吸い取ってくれるので助かります。リーズナブルなのもあり何度もリピートしています。

対象商品 : 88565085
2023-02-08
用途: オイル処理
運輸・通信業

軽と普通車2台分の廃油が充分に処理できます。
カーショップ、ホムセンより価格も安く助かります。

対象商品 : 88565076
2023-01-30
用途: エンジンオイル交換
その他業種

さっそくオイル交換、やりました。丁度、良い箱で、使いやすいです、また、よろしくおねがいします。

2025-09-29
用途: オイル交換作業
介護タクシー川村運輸・通信業

たまに袋が破れます。破れる確率は1割くらいでしょうか。

対象商品 : 88565076
2023-05-15
用途: DIYオイル交換

以前の品だと、吸着部分がボロ布見たいな物だったが、新品の吸着紙にグレードアップ。今の方が、何だか安心出来る作り。

対象商品 : 88565076
2023-03-17
用途: クルマのメンテナンス
サービス業

廃オイルの漏れもなく安価で良いのでまた使いたいと思う。

対象商品 : 88565085
2022-12-13
用途: オイル交換の際に

オイル交換の際に利用しています。
以前は、他社のものを使っていましたが、コスパも使い勝手も良く気に入っています。
これからはリピート購入させていただく予定です。

対象商品 : 88565076
2023-08-10
用途: 作業車のメンテナンス

箱内ビニール袋を更に広くする方が廃油漏れが無くなり
実用的と思います。

対象商品 : 88565067
2023-02-17
用途: オイル交換時
田辺ビルサービスサービス業

商品発送の対応も早く、価格も安いので満足しています。
只、使い勝手はこの箱型のタイプよりも量販店で販売している袋型のタイプの方が良いように思います。

対象商品 : 88565076
2023-01-31
用途: エンジンオイル交換を自分でしています。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のオイル交換時に使っています。4.5L入るので大変助かります。

対象商品 : 88565076
2023-02-05
用途: 作業車のメンテナンス
TEX ENG 富脇智寛建設業・工事業

自前でオイル交換をするので
リーズナブルプライスで
助かってます。

対象商品 : 88565067
2023-03-31
用途: オイル処理

車のエンジンオイルは自分で交換していますがこの処理剤は便利です

対象商品 : 88565076
2022-12-16
用途: 自宅でのエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回フィルターと一緒に購入しています。
自宅で簡単にオイル交換が出来るので、愛車の健康管理に
役立っています。
これまでに漏れは一度もなく信用できます。

対象商品 : 88565067
2023-01-19
用途: オイル交換
サービス業

オイル交換時、本品大変重宝してます。
手を汚さず廃油処理出来てありがたいです。
価格も安い。