スプレー 有機溶剤用 トリガータイプのレビュー

平均満足度 3.41 (274件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。 【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
274件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-26
用途:
塗装用ラッカーシンナー噴霧用
対象商品:
54066408

塗料用ラッカーシンナーで使用しましたが3日でスプレーできなくなりました。シンナーには向かないと思います。

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
18442516

シリコンオイルを投入して使っています。使い始めだけスカスカと空振りしますが、出始めれば問題ありません

2024-01-26
用途:
塗装作業用
対象商品:
18442516

ラッカーシンナーを入れて使用しましたが、3日で使えなくなりました。シンナー系には使えません。

お掃除本舗 様2021-12-15
用途:
ハウスクリーニング
対象商品:
54066408

良かったです。今度は何本か、買いたいです。
セットとかあったら助かります。

2021-12-07
用途:
舗装作業時。
対象商品:
54066408

このスプレーに灯油を入れて使用しますが有機溶剤用なので丈夫で安心して使用できます。

2022-04-14
用途:
塗装剥がし作業
対象商品:
18442516

霧吹きの拡散範囲が調整でき広範囲に散布することができ大変使いやすかった。

マツシタクリーンサービス 様2022-02-26
用途:
有機溶剤を使用した汚れ落とし作業時に使用
対象商品:
18442516

溶剤に侵食されることもなく、普通に使用できています。
ただ、連射しようとすると空射ちしてしまうことが多いですが、さほど不自由はありません。

2021-09-02
用途:
パーツクリーナー用として
対象商品:
18442516

イソプロピルアルコールを入れて使う予定です。
品質も問題ないと思います。

2021-09-05
用途:
製品加工後の錆予防
対象商品:
18442516

他の人のレビューには直ぐに壊れて使えないと書き込みがあったのですが、私ども毎日、ひと月以上使用していますが、壊れる事なく使えています。
又値段も安く満足しています。

T-WORKS 様2021-08-16
用途:
洗浄用ルコール
対象商品:
54066408

液漏れもなくコスパに優れた商品です!
おすすめ出来る商品ですよ。

有限会社ブルースパイス 様2021-12-28
用途:
モノタロウ・ブランドの強力洗浄剤(アルカリ性)を希釈して噴霧するため
対象商品:
18442516

コスパが高そうなので、まず1個購入。容量500mlは適量で重くならず、希釈して溶液を作る回数が減った。ノズルの調整に戸惑ったが、噴霧量・霧吹き状態も満足。個人的に洗濯物へ酸素系漂白剤+液体洗剤を噴霧する用途を含め、追加購入している。100円ショップの霧吹きスプレーは溶液でシールが劣化?して早晩吹けなくなるので、この商品はオススメ。強いて言えば、内容物を明示するための粘着ラベルが貼りにくいが、機能性に問題はない。

3人が参考にしています
2021-12-09
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
18442516

オイルを灯油で薄めて、機械の錆びる部分に広く吹き付けるのに使います。オイルスプレーでもいいのですが、全体ではかなり使います。

有限会社 渚塗装 様2024-05-12
用途:
カップガンの清掃時
対象商品:
18442516

カップガン使用した後 洗浄用シンナーをその都度入れ
噴霧して 清掃してましたが 耐久性が 3~5回の為 ごみです
モノタロウさんに 2月に交換してもらい 5月で また壊れました
今回は 交換できないようです

1人が参考にしています
2022-10-13
用途:
アルコール除菌様に!
対象商品:
54066408

アルコール除菌用に使用します。100均一のは、有機溶剤不可なので、漏れたり、色落ちがあるので、使っています。

2023-10-24
用途:
スプレーガン等の洗浄時

購入して、シンナーを入れて使ってみましたが、すぐに使えなくなりました。ゴムのピストンというかパッキンが、シンナーで侵されてダメでした。
全然、有機溶剤対応じゃありませんでした。残念です。

3人が参考にしています
2021-10-11
用途:
旧車のレストアに
対象商品:
18442516

シリコンオフを入れて使用してます。全く問題ありません。シリコンオフの使用量も抑えられて良いです。

1人が参考にしています
2021-11-08
用途:
庭の手入れや、室内の鉢植えの培養液の噴霧に使用している。
対象商品:
18442516

安価なので、室内・室外で手軽に使用でき重宝している。

2023-11-30
用途:
洗剤

約2か月で取付部が割れて使用不可となった。何年も使えるとは思っていないが早すぎ。珍しくダメ商品

1人が参考にしています
吉村太農園 様2021-03-31
用途:
パーツ洗浄用
対象商品:
54066408

モノタロブランドパーツクリーナーのとりわけ用スプレーとして使用。通常のは溶けそうなのでこちらを使用。問題なく使用できています。

2021-12-02
用途:
脱脂作業
対象商品:
18442516

IPAを入れて脱脂作業に使ってます。
使いやすいし安いからオススメ