バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー

平均満足度 4.66 (161件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。 【用途】2輪車用
161件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
寿商事 様2025-09-15
用途:
バイク用
対象商品:
75897624

ちょうど2年で以前購入した同一品が充電できなくなり、再度購入いたしました。

とんかつ うんの 様2024-07-02
用途:
店の出前用バイクのバッテリー交換
対象商品:
75897624

モノタロウでバッテリーを購入するのは2回目です。以前は台湾製のバッテリーを購入したのですが、超寿命とも事で今回はゲルタイプを選択しました。現在1年半を過ぎましたがまだ生きています。あとどのぐらいもつかなぁ~?

2024-08-13
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75897624

年に一度くらいの原付ツーリングの時に毎度交換しています
安いけど十分です
原付はCD125Tです

リサイクルショップ 火木土 様2024-04-15
用途:
原付のバッテリー交換
対象商品:
75897624

今まで安価なMFバッテリーを使ってましたがゲルタイプの物を使うと通常の物と比べ長持ちするのを実感しています。数百円の違いですが長持ちですと結果的に安くすむのでこれからもゲルタイプバッテリーを使いたいと思います。

2025-02-20
用途:
バイクのレストア

安価なので「とりあえず交換して様子を見る」には最適な商品だと思います。

三ツ矢交通株式会社 様2024-05-20
用途:
原付バイク用
対象商品:
75897624

冬までの、晴れの日しか乗らないバイク用なので この価格は十分満足

佐伯農園 様2024-02-08
用途:
バイクのバッテリー交換用
対象商品:
75897624

バイクのバッテリー交換用に購入しましたが、型番を勘違いしてしまいました。
モノタロウブランドだったのて、返品が可能だったので、送料負担のみで返品しました。
助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
2024-02-27
用途:
バイクに使用
対象商品:
75897624

安価ですが、問題なく使えます。耐久性(寿命)はまだわかりませんが、すぐに悪くなるような事はないかと思います、価格を考えると高価なモノを寿命まで使うより2年毎ぐらいに交換していった方が安心できるかと思います。

2024-07-23
用途:
20年前のホンダスーパーカブ100用
対象商品:
75897624

20年前のホンダスーパーカブ100用のバッテリーとして購入しました
楽しみながらレストアしてます。

2024-06-15
用途:
バイク

今回はじめまして、こちらのバッテリーを使わせてもらいました。
丁度、1年バッテリー上がり…
こんな物なのかな…
少し高いけど…
韓国製の方がもっと長持ちしてました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。使用状況などにより、電圧が下がる場合がございます。よろしければ定期的に電圧チェックや補充電をお試しください。

2024-05-21
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
75897624

取付工事が簡単、直ぐに使用できます。動作確認も楽です。

2024-01-18
用途:
原付用に購入
対象商品:
75897624

購入して1年(おおよそ)になるが何の問題もない。コスパ最強!
当方離島なので別途送料がかからないのも◎

2人が参考にしています
松尾農場 様2024-07-19
用途:
原付ヤマハジョグ SA16J

プラスに赤色は良い。
角ナットの抜け止めが無いので据付時、傾けると落ちます。改善点はこの位です。

2025-05-21
用途:
cd90のバッテリー
対象商品:
75897624

至って普通のバッテリー
耐久性に期待しているが、どれだけ持つかな?

2024-04-25
用途:
普段乗っているホンダDIOの交換用
対象商品:
75897624

ヘッドランプとストップランプが切れるのでレギュレートレクチファイアと共に交換したところ正常に直りました。

まえじ農園 様2024-04-04
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75897624

とても良いです次回以降の交換もこれをお願いするつもりです。

株式会社ロンビックジャパン 様2024-03-12
用途:
能力低下による
対象商品:
75897624

交換後は問題なくスターターが回り指導は良好です。後は耐久性能がどうかです。

2024-02-03
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
75897624

迅速な対応ありがとうございました。サイズも純正規格です。値段の割には、大変良い感じです。後は耐用年数が良ければ、またリピートさせていただきます。

2024-01-31
用途:
ホンダカブ90に
対象商品:
75897624

ウインカーランプの点灯が怪しくなってきたので、カブ90のバッテリーを交換しました。いまのところ調子よく使えています。
モノタロウさんのバッテリーは安くて助かっています。

2024-01-10
用途:
原チャリバッテリー交換
対象商品:
75897624

復活呪文が効かなくなったので交換用に購入した。
前回購入時より初期測定値が良かった。代替品になりジュース代程度値上げされていた。
今回の測定値は補充電済みなのか、
CCA 127 ※従来品は80程度だったので予想外
電圧 12.7V ※想定内
ちょこちょこ計測して劣化具合の様子を見てみよう。

4人が参考にしています