バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー
- 用途:
- 廃盤で諦めていたら復活した
- 対象商品:
- 75897624
以前からモノタロウ製のバイク用バッテリーを使っていましたが、いざ買おうとすると昔のやつは廃盤で買えなかった。致し方なくその時は他のメーカーを買いましたが、いつのまにか復活。前のモデルは3年以上持ってくれたので、今回がどうなるか楽しみです。
- 用途:
- スーパーカブのバッテリー交換
- 対象商品:
- 75897624
キックでエンジンは始動できるのですが、ウインカーの動作が不安定になり交換しました。
セルもない車両なのでバッテリーに大きく負担をかけることもないため、長持ちしてくれることを期待します。
- 用途:
- バイクでの通勤
- 対象商品:
- 75897624
2023年4月末に購入、満充電後モンキー125に取り付けし、ほぼ毎日片道11kmの距離を通勤にて使用、土日は100kmのツーリングに月1・2回行ってましたが。
2023年9月11日の朝急にバッテリー上がり‥
バッテリーが急に上がるのは仕方がないと思うのだが、寿命なのか製品不良なのかわからないが取り付けから5ヶ月で駄目になるのはいかがなものかと‥
金額が安いのでその程度の商品なのか分からないが、せめて1年は壊れないで欲しかった。
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- リトルカブのバッテリー交換に
- 対象商品:
- 75897624
利用頻度が少ないためか、交換して3か月でバッテリー上がりでエンジン始動不可能でした。充電して回復しましたが、この先ちょっと不安です。
- 用途:
- 所有バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 75897624
この値段でゲルタイプは安いんじゃないですかね。
バッテリーの処分するのにバイク屋行って話したらやっぱり安い。
「値段が値段だけにダメになったら交換すりゃいいじゃん」って。
なのでお金ないけどバッテリー交換したい場合は選択肢に入る。
- 用途:
- 原付の変え..バッテリー 急に電源オフになる
- 対象商品:
- 75897624
原付の変えバッテリーで、交換時ワッシャーが はいってたので不思議に思い
無しで交換
セル回す、よく回る
ブラックアウト
ヒューズ確認、切れてない
電源on入らない
マイナスだけ端子緩んでる、on
ワッシャー入れて締めなおす
おけ!(プラスはなし)
距離80キロほど走行時、60km でブラックアウト失速し
原因バッテリーかなぁ??
ヒューズおけ
やはりバッテリープラス緩んでないのに電気がきてない....
ワッシャー入れる復活、事なきをえましたが
残り50キロ走りきりなんとか帰宅
しかし怖くて遠出出来ません
もう一個頼んでるので心配です
貴重なご意見ありがとうございます。基本エンジンは始動してしまえば、バッテリーの端子を外してもエンジンは止まりません。
その為、その他電装系に不具合がある可能性がございます。また、こちらの商品は付属のワッシャーを使用し、ゆるみの内容確実に締め付けてご使用ください。もしワッシャーが付属されていない場合、不良品の可能性がございますので返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 正確評価には時期尚早か・・・
- 対象商品:
- 75897624
新品バッテリーで初っぱなから星3以下と言うわけにもいきません。
6ヶ月1年使わないと分かりませんがゲルバッテリーと言うものは、始めてですので試みとして購入、出だしは、良好。
- 用途:
- 原付に使用
- 対象商品:
- 75897624
原付のバッテリーがダメになってしまったので購入しました。配送時に、同梱されていた差込口と荷物の中でぶつかり合って、差込口は曲がり、バッテリーは箱に穴が開き、本体が傷つくハプニングがありましたら、どちらも交換してもらえました。重量物があるときは、荷の中で動かないように梱包に注意が必要ですね。
- 用途:
- バイク
この値段でこの性能はとてもよい
また購入したいと思います!