エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油のレビュー
- 用途:
- 農機具のオイル
軽トラ、トラクターなどで使用。オイルの単価が安いので早めに交換できる
- 用途:
- 車のオイル交換
配送で、間違いがあり、2個の内1個を交換してもらった以外、問題なし。
なお、交換が、25日交換品の配達、26日間違い品の回収と、2日もそのために拘束されるのは、改善してほしい。
- 用途:
- オイル交換
モノタロウ製品で割引率がいいのに、品質も悪くないのでよく利用している。これまでに問題が発生したことはない。こまめにオイル交換するならリーズナブル。
- 用途:
- オイル交換
何度も購入しておりますが、昔から問題等一切ありません。注ぎ口が改善されればいうことないですがオイル本体には満足しております。半年or5000kmで交換してます。
- 用途:
- バイクのメンテ用
CBR250R(MC41)に使用しています。2輪用エンジンオイルでなくても、このくらいの車格であれば、クラッチの滑りもなく、安定して使用出来ています。新車から8万5000kmずっと継続して使用していますが、全く問題なく、今後も継続して購入したいと思います。
- 用途:
- 自家用車及び農機具に使用
- 対象商品:
- 45528850
以前はホームセンターでオイルを購入していましたが、大幅に値上がりしましたのでモノタロウのオイルを購入することにしました。SP規格であること、ガソリンとディーゼルに使用できること、汎用性の高い10w-30であることで選定しました。化学合成油と鉱物油で悩みましたが、古い車両が多いので鉱物油にしました(化学合成油でも問題無いと思いますが…)。オイルとしての性能や値段に大変満足しています。星四つの理由は、鉄ペール缶のほうが鉄屑で引き取ってもらえるので処理が楽な点です。これは、人によって状況が異なると思います。
- 用途:
- リピート購入品
毎度購入しています。これ以外は購入しません。通勤車には適切なオイルで助かります。
- 用途:
- 自家用車へ
いつも安定のモノタロウオイル
ディーゼルにも使えて助かってます
- 用途:
- 街乗りメインジープと競技用バギーに使います。
- 対象商品:
- 45528834
以前は、ペール缶で購入いてましたが、4リットル入りなので、小分けせずにそのまま使えて便利です。
- 用途:
- キャップは普通のキャップ
コスパに優れるオイル。
キャップはモチュールのような引き出しノズルタイプではなく、いたって普通のスクリューキャップ。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換で使用
10w-30を自前のオイル交換で使用。当然通常使用で十分な性能です。容器がやや開けにくいかな。ちゃんとオイルジョッキに移し替えるか、大きめの漏斗を用いてEGのフィラーキャップから入れる事になります。
- 用途:
- 軽自動車のオイル交換に
いつもオイルもフィルターもモノタロウ製のものを使用しております。
短距離での使用がほとんどなので、交換サイクルは早めです。
5W-30か10W-30かでいつも迷うのですが、安いほうを選んでしまいます。
長期にわたり使用していますが、問題が出たことはありません。
信頼できるオイルだと思います。
- 用途:
- トラクターのオイル交換に
オイルの性能は良いようですが、容器は手掛け部分が角度が付いて高くなっている意味が不明で注ぎにくいです。このへんは、実績のある金属容器のほうが優秀です。