エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油のレビュー
- 用途:
- 車両メンテ
オイル上がりのため、補充用に使用しています。
安価で特段問題ないので助かっています。
- 用途:
- 車両整備
20Lペール缶の注ぎ口の長さが足りないので使いにくいのと、空になった容器の蓋が簡単には外せない、改善してください
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 45528834
プラスチックケースのエンジンオイルを探してました。プラスチックケースはオイルが余ったら空気の層を潰して真空状態で保存が出来ます。最高です。
- 用途:
- 車と除雪機のオイル交換
以前使用していた軽トラは10万キロ走りました。
問題なく使えました。
- 用途:
- ごく普通につかえる
DE3FSに使用した。指定オイルは確か0w-20だが、特に問題ないと思われる。
4L缶に比べてこのボトルは注ぎやすくて容易ですね。汚さずに入れることができます。
- 用途:
- 車のオイル上がり対応
オイル上がりでオイルが減る。次の車検までには買い換える予定なので繋ぎ補充として通常より固めを選択。
- 用途:
- メンテナンス作業
- 対象商品:
- 45528850
最近はオイルも以前と比べて高くなりました。
オイルの品質には満足しておりますが、
注ぎ口が短くオイルジョッキに入れる時に、こぼれて難儀をしております。
注ぎ口長くするとか、早急の対策をお願い致します。
ご不便をおかけし大変、申し訳ございません。商品サイトに掲載している画像の様に注ぎ口を上にして頂くとオイルジョッキに入れる際にこぼす事なく入れる事ができますので一度お試しください。
- 用途:
- 軽自動車
20L缶をリピートしていますが冬季はキャップが取りにくいようです。カッターでくり抜きました。
- 用途:
- 注ぎづらい
開封する際に引っ張るフックが簡単に千切れてしまったのでカッターで開封しました。
ジョッキに移す時、缶のものよりもスムーズに出ないので溢れる量が非常に多くオイルの品質は良さそうなのに残念なポイントでした。改良してほしい。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 重機、トラクターなどのオイル交換
- 対象商品:
- 45528850
ディーゼルとガソリンの両方に使えるので、ストックしておくオイル缶が少なくて良いのと、量が多いので機械をまとめて整備できるのが良いな。開封する時は、失敗しないように尖ったハサミでガイドしました。
- 用途:
- マイカーのエンジンオイル交換
ガソリン車とディーゼル車の両方を所有しており、使い分けなくても良いので助かります。
- 用途:
- トラック用
仕事用のトラックなのでマメにオイル交換しております。
安価ですが半年ごとに交換するので問題なく使用出来ております。
これからもよろしくお願いします。
- 用途:
- L880コペンのエンジンオイル交換に使用。
- 対象商品:
- 45528834
鉱物油がマッチしているL880コペンに何回か使用してます。エンジンも快調で、SPでもあるので安心して使用してます。
- 用途:
- 通常の維持管理用。
スリムな容器で保管に便利。もう1ランク上位の製品が同額程度で購入できれば
- 用途:
- メンテ
省エネの低粘度のオイルが多いが、オイル漏れするようになると高粘度のオイルも必要になる。モノタロウブランドでさらに高粘度のものがあれば試したい。
本製品10W-30よりも高粘度ですと、注文コード:45528825 20W-50がございます。
- 用途:
- 自家用車のメンテ
- 対象商品:
- 45528850
ここ近年でオイルも大幅に値上がりした為、下位グレードのオイルをチョイスしました。品質については、これからの検証になります,.鉄の入れ物の方が良かったと思います。
- 用途:
- クルマのメンテナンス時
軽自動車のエンジンに使用。問題なく使えて調子いいです。また使っても良いと思います。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 45528850
樹脂20Lペール缶、動画で勉強し無事開封出来ました。
中身は満足です。
廃棄なら樹脂は可燃ゴミで出費、金属缶は地金で換金できます。
再利用は2つで十分、私は金属缶派です。