エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油のレビュー
- 用途:
- 125ccのバイクに使用
普通に使っています。
通常の乗り方では全く問題ありません。
ただ、ギアの切り替えが少し堅く感じますが、温度が上がればスムーズになります。
- 用途:
- オイル交換
このSP規格の以前のSL規格のオイルは定期的に購入させて頂いておりました。
が、一時入荷待ちの状況が有ったりしたので他のオイルを購入しておりましたが、在庫が復活した楊ですのでモノタロウさんのこのエンジンオイルに変えました。この価格では、SP規格のオイルはどこのホームセンターでも購入できないのでやっぱりモノタロウさんから購入させて頂くことにしました。
今まで何度も使用しておりますが、鉱物油ベースですが、私の使用状況に於いては性能的にもなんら問題もありません。
- 用途:
- 農機具
安価ですが、問題なく使用出来ています。農機具が多いのでリピート予定です。
- 用途:
- 重機エンジンオイル交換
重機のエンジンオイル交換で使用しました。以前にも使用しましたが問題無く使用できたので今回は4L缶ではなく20L缶を使って見ました。お得だと思います。
- 用途:
- 農業機械のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 45528850
以前、缶の20Lをリピートしていたけど、樹脂になって初めての購入になります。価格もホームセンターと同等かそれ以下なのでコスパも良いと思います。
- 用途:
- 会社の営業車メンテナンス
ガソリン車とディーゼル車に同時に使えるので便利です
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 45528850
コストロールの安い4L缶を使っていたが値上がりした為クーポンと特売で安く買えたモノタロウにしてみました。20L缶ですがプラ缶になったのと注ぎ口がびろーんと伸びるタイプになったのでオイルジョッキに移すのも楽で垂れないので手間が減ります。びろーんと伸びるのは良いですが強く引っ張りすぎると抜けますので注意が必要です。使用感としては以前も鉱物油でしたので特によくも悪くも無い普段使いにお勧めと言えます。使い切ったら中を掃除してゴミ箱かバケツで使えそうなのも良いです。値上げしなければまた買います。
- 用途:
- 旧車に使用
以前はモノタロウ合成油を使用していましたが、今回はこちらの鉱物油を使用してみました。容器形状もスリムで入れやすく、オイルの品質も良いようです。3000キロ毎の交換予定なので最適です。少し番手の高い15w40あたりが選べると最高です。
- 用途:
- メンテナンス時
最近の物価上昇にコスパ最高です。
当方はトラックのミッションオイルとして使ってます。
ギアの名入りが悪いミッションに最高です。
- 用途:
- 社用車
早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 車のオイル交換
サンバーバンのオイル交換に使っています。
高いオイルを入れるより、安価なオイルを3000kmごとにかえる方が
エンジンにいいのではないかと思って、ずっとこれを使っています。
ポリ容器にかわって、処分もやりやすくなりました。
- 用途:
- 仕事車に・・・・
仕事車に使用するので、3000~4000Kmで交換しています
オイルの価格も高騰して中SPグレードがこの価格で購入出来て満足です
またリピします
- 用途:
- 開封時のフタ
- 対象商品:
- 45528850
オイルの性能自体には全く不満はないですがやはりペール缶のフタですね。最初にプラスチックを引っ張ってつながっている部分を割るわけですが末端の部分が必要以上に切れてフタの取っ手部分が切れてしまうところでした。それにフタだけ簡単にすっぽ抜けてしまう様になったので前回買ったペール缶のフタに交換して使用することにしました。
- 用途:
- 乗用車、軽トラ、除雪機
コスパがよく、4サイクル万能オイルです、リピート品です。
- 用途:
- 通常のオイル交換
- 対象商品:
- 45528834
10W-30のオイルはホームセンターなどでも一番安いが、安いやつは大抵SLグレード。鉱物油とは言え、SPグレードのオイルがこの値段なのはありがたい。