牛床革手袋 内縫い
(28件のレビュー)摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
縫製面が内側のため、火花等で糸が切れることなくお使いいただけます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
販売区分業務用
内容量1双
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
2026-04-13
- 用途:
- 溶接作業時
製造業
今まで他社の3個パックの外縫い製品を使用していましたが、こちらの内縫いの製品を使用したころ縫い目がほどけないので3個分より長持ちしているようです。やわらかめなのも良くてて現場の人も使いやすくて重宝しています。
2025-05-06
- 用途:
- 半自動溶接のとき
建設業・工事業
内縫いだから溶接しても穴が開きにくいし
手が握りやすい
- 対象商品:
- 21758056
2024-01-08
- 用途:
- 自動車・バイクの整備他
自動車・二輪車・自転車関連業
バリエッジの多い物や少し熱いものを触るときに使用しています。ある程度の厚さがあるので柔軟性はそれなりですが軍手より強力です。
- 対象商品:
- 21758056
2023-11-29
- 用途:
- 植木の剪定
不動産業
植木の剪定以外にも、車のメンテナンス等々なんでも使え、手を守ることができます。
汚れたら、洗濯もできます。乾燥させて、使ってると柔らかくなります。
- 対象商品:
- 21758056
2023-05-08
- 用途:
- ワイヤーを掴んだり触ったりする時
有限会社昌伸精工 様
(製造業)
値段が安い割に思っていたより生地が厚く作りも丁寧で満足でした。
1人が参考にしています
2025-02-27
- 用途:
- バリ取り
有限会社オオタテック 様
(製造業)
値段相応かもしれませんが、すぐに穴が開きました。もう少し丈夫な方が良いですね。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 21758056
2022-10-27
- 用途:
- 木材や鉄製の物を持つとき
荒削りの木を加工する際とげが刺さるとか錆びた鉄などの場合捲れた塗料が刺さったりするので安くて厚手の皮手袋をします。庭木の剪定とかの際にも使えます。なかなかサイズ的にはピッタリは難しいですが、けが予防のためには必要かと思います。縫製がしっかりしていてもっと安ければ★5つかな。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07